Die Verwaltung von Glasfaserprojekten beginnt mit Ihrem Glasfaser-Playbook
Fußballmannschaften haben Playbooks, um Rollen, Verantwortlichkeiten, Routen und Abdeckungen zu beschreiben.
Vertriebsteams verfügen über Playbooks, in denen Verkaufsprozesse, bewährte Verfahren und Tipps zum Abschluss von Geschäften beschrieben werden.
Cybersicherheitsteams verfügen über Playbooks, um Optionen für die Überwachung, Verhinderung und Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen und -ereignisse aufzuzeigen.
Ihr Team kann auch über ein Playbook verfügen, in dem alle Personen, Organisationen, Prozesse, Materialien, Tools und Technologien dokumentiert sind, die an der Verwaltung von Glasfaserprojekten und -systemen beteiligt sind.
Unabhängig davon, wem es dient, ist dies das Ziel eines jeden Playbooks: sicherzustellen, dass alle Beteiligten ihre Rollen verstehen, die richtigen Arbeitsabläufe befolgen und wie sie zusammenkommen können, um die gemeinsamen Ziele des Teams zu erreichen.
3 Beispiele dafür, was Sie in Ihr Playbook aufnehmen sollten
Die Verwaltung von Glasfaserprojekten – insbesondere komplexen – sollte immer mit einem Glasfaser-Playbook beginnen.
In Ihrem Playbook dokumentieren Sie viele Dinge, einschließlich Überlegungen und Entscheidungen zum Glasfaserdesign und zur Bereitstellung. Dies ist zwar nur eine Komponente Ihres Playbooks, aber eine wichtige: Es bildet alle Komponenten und Geräte ab, aus denen das System besteht.
Sehen wir uns einige Beispiele für Entwurfs- und Bereitstellungsinformationen an, die Ihr Playbook enthalten könnte.
Auswahl der Medien
Welcher Fasertyp wird für Ihr Projekt verwendet? Wenn Sie beispielsweise Multimode-Kabel in einem Gebäude verlegen, haben Sie die Wahl: OM1-, OM2-, OM3-, OM4- oder OM5-Glasfaserkabel. Jeder Typ bietet unterschiedliche Verlust-, Längen- und Kompatibilitätsprofile. Obwohl OM1 und OM2 beispielsweise veraltete Kabel sind und selten verwendet werden, haben sie dennoch ihren Platz in bestimmten Anwendungen, wie z. B. Steuerungssystemen.
Es gibt auch andere Arten von Kabeln, die Sie möglicherweise in Betracht ziehen müssen:
- Hybridkabel (Glasfaser + etwas anderes), wie z. B. die fehlergesteuerten Stromnetzsystemkabel von Belden. Ihre Faser-Kupfer-Konstruktion ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Strom und Daten im selben Kabel.
 
 
- SMPTE-Kabel für High-Definition-Kameras, die Multiplex-Audio- und Videosignale senden können.
 
 
- Composite-Kabel, die eine Mischung aus Multimode-/Singlemode-Fasern oder geschirmten und ungeschirmten Twisted-Pair-Kupferdrähten bieten, die unter einer Ummantelung gebündelt sind.
 
 
- Spezialglasfaserkabel, die von taktischen Kabeln für anspruchsvolle Bedingungen bis hin zu flexiblen Flachbandkabeln reichen und eine hohe Faseranzahl auf engstem Raum unterstützen.
Anschlussmethoden
Anschlussmethoden und -materialien sind ein weiterer Designfaktor, den Sie in Ihrem Glasfaser-Playbook dokumentieren sollten. Sie sollten beispielsweise beachten, ob Sie Folgendes verwenden:
- Vorkonfektionierte Kabel, die vom Hersteller vor dem Versand an Sie bereits konfektioniert werden
 
 
- Feldkonfektionierte Kabel, die von Installateuren auf der Baustelle konfektioniert werden
 
 
- Eine Kombination aus beidem
Wenn Sie feldkonfektionierte Kabel verwenden, müssen Sie auch die Art des verwendeten Anschlusses dokumentieren.
Polaritätsschemata
Vergessen Sie nicht die Polarität der Glasfasern! Sie definiert die Richtung des Lichtsignalflusses in einem Glasfaserkabel. Ihr Glasfaserprojekt bestimmt Ihr Polaritätsschema:
- Duplexpolarität, die einen Pfad vom sendenden Port in einem Host-Transceiver zum empfangenden Port im Empfänger-Transceiver und dann zurück bereitstellt
 
 
- Methode A, bei der die Polarität von A-zu-A-Patchkabeln umgedreht wird
 
 
- Methode B, bei der die Polarität in Kassetten umgedreht wird
 
 
- Methode C, bei der die Polarität paarweise umgedreht wird
 
 
- Keine Polarität
Wenn Sie sich durch die Entwurfs- und Bereitstellungsüberlegungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Glasfaserprojekten arbeiten und diese Überlegungen und Entscheidungen dokumentieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Auswahl mit den Anforderungen übereinstimmt, damit Sie nicht für etwas bezahlen, das Sie nicht nutzen werden.
Zum Beispiel tendieren viele Menschen zu OM5, weil es die neueste Multimode-Faser ist und hohe Bandbreiten und hohe Geschwindigkeiten unterstützt. Wenn die Glasfaser jedoch in einer Industrieanlage oder einem Krankenhaus eingesetzt wird, in dem sich die Glasfaser-Backbone-Leitungen über 300 oder 400 Meter erstrecken, ist OM5 nicht die richtige Wahl. Sie werden nicht in der Lage sein, die Funktionen und Vorteile, die es bietet, voll auszuschöpfen.
Weitere Ressourcen für Ihr Playbook
Sind Sie bereit, Ihr eigenes Glasfaser-Playbook zu entwickeln?
Wir Sie bei der Erstellung einer Roadmap unterstützen, in der Ihre Systemanforderungen und praktischen Lösungen dargelegt sind, damit Sie Ihr Ziel visualisieren können und wissen, was Sie für den Erfolg benötigen.
Passende Ressourcen:
2 große Fehler, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln vermeiden sollten
Kenntnis der Glasfaserterminologie: vom Glasfaserkabel bis zur Grundpolarität