Intelligente Gebäude

Eine neue Methode zur Unterstützung ungewöhnlicher Netzwerkleistung, -geschwindigkeit und -entfernungen

Ron Tellas
Immer mehr Geräte werden mit Netzwerken verbunden,—von denen viele einen Geschwindigkeits- und Leistungsbedarf haben, der über das hinausgeht, was die Kategorieverkabelung unterstützt. Erfahren Sie, warum fehlergesteuerte Stromversorgung als neue Option in Betracht gezogen werden sollte.

 

Jahrzehntelang hat symmetrische vierpaarige, verdrillte Kategorie-Verkabelung die Anforderungen von Unternehmensnetzwerken angemessen unterstützt.

 

Aber mit den neuen und aktuellen Anforderungen an die Technologie und die Verbindungstechnik ändert sich dies. Immer mehr Systeme und Geräte werden mit Unternehmensnetzwerken verbunden, und viele von ihnen haben Geschwindigkeits- und Leistungsanforderungen, die über das hinausgehen, was eine vierpaarige Kategorie-Verkabelung leisten kann.

 

Geschwindigkeits- und Leistungsanforderungen sind nicht die einzigen Dinge, die sich bei netzwerkverbundenen Geräten ändern, auch ihre Standorte ändern sich.’— Die Geräte können in Bereichen installiert werden, die mehr als 100 m vom nächstgelegenen Telekommunikationsraum entfernt sind. Dies kann eine Überwachungskamera in einem Parkhaus, ein Wireless-Zugangspunkt in einem Skywalk oder ein Zugangskontrollgerät am anderen Ende eines großen Lagers sein.

 

In der Vergangenheit haben wir darüber geschrieben, wie Sie diese Remote-Geräte verbinden können, wenn kein Telekommunikationsraum in der Nähe ist.’’ Einige dieser Optionen umfassen:

 

1. Erstellen Sie einen neuen Telekommunikationsraum im Umkreis von 100 m um das Gerät

Dies ist zwar eine mögliche Lösung, kann aber teuer sein. Lohnt es sich, in die zusätzliche Ausrüstung, Verkabelung, Stromversorgung usw. zu investieren, die nur für den Anschluss eines oder zweier Geräte erforderlich sind? Ist es eine effiziente Nutzung Ihrer Gebäudefläche?

 

2. Verwenden Sie Glasfaserkabel anstelle von Kupferkabeln

Auch dies ist eine Möglichkeit, wenn Sie Geräte anschließen möchten, die sich nicht im Umkreis von 100 m eines Telekommunikationsraums befinden, Glasfaser ist jedoch teurer als Kupfer.’ Wenn das Gerät, das Sie anschließen, eine niedrige Geschwindigkeit hat, wie etwa die Steuerungen und Sensoren, die in HLK- und Sicherheitsanwendungen verwendet werden, ist Glasfaser nicht erforderlich, um die Leistung des Geräts aufrechtzuerhalten.’’

 

3. Setzen Sie Hybridkabel anstelle von Kupferkabeln ein

Da Hybridkabel Glasfaserübertragungsgeräte beinhalten, sind sie’auch eine der teureren Optionen auf dieser Liste. Diese Kosten steigen weiter, wenn begrenzte Stromquellen der Klasse 2 in das Kabel integriert werden, um zusätzlich zu den von der Glasfaser übertragenen Daten Strom zu liefern. Eine sorgfältige Planung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Kabel ausreichend Strom liefern kann, um die Anforderungen des angeschlossenen Geräts zu erfüllen.

 

4. Verlängern Sie die Kupferkabelverbindung über 100 m

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Optionen ist dieser Ansatz nicht’ Es ist keine Investition in zusätzliche Ausrüstung erforderlich und es wird kein größerer Platz benötigt. Es verhindert auch die Einführung weiterer potenzieller Fehlerpunkte; eine größere Reichweite ist jedoch nicht’ t wird von ANSI/TIA-568 unterstützt, also Anwendungsstandards Muss stattdessen als Richtlinie verwendet werden.

 

Verwendung von fehlergesteuerter Stromversorgung für einzigartige Entfernungs- und Leistungsanforderungen

Zusätzlich zu den vier oben genannten Möglichkeiten gibt es eine Alternative, um Strom über größere Entfernungen zu liefern.— und es kann mit Glasfaser kombiniert werden, um ein einzelnes Hybridkabel zu erstellen.

 

Fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme (FMPS) der Klasse 4, wie in Artikel 726 des National Electrical Code (NEC) 2023 definiert, don’ t begrenzen die Stromquellenleistung, wie dies bei leistungsbegrenzten Schaltkreisen der Klassen 2 und 3 der Fall ist.

 

Stattdessen überwachen sie kontinuierlich auf Fehler und steuern die Stromabgabe während eines abnormalen Zustands. Durch die Begrenzung der Energiemenge, die bei einem Fehler freigesetzt werden kann, mindern Systeme der Klasse 4 das Risiko von Stromschlägen oder Bränden.

 

Diese Technologie macht Klasse 4-Systeme genauso sicher wie— wenn nicht sicherer als— Systeme der Klasse 2 und 3. Daher können Systeme der Klasse 4 von denselben Integratoren und Auftragnehmern installiert werden, die auch andere Arten von Kabeln installieren, wie z. B. Kategorieverkabelung und PoE-Verkabelung.

 

Hybridkabel der Klasse 4, die fehlergesteuerte Stromversorgung liefern, werden zunehmend zum Anschluss und zur Stromversorgung verteilter Antennensysteme (DAS) und kleiner Zellensysteme sowie passive optische LANs Und WLAN Zugriffspunkte— alle Systeme und Geräte mit einzigartigen Leistungs- und Entfernungsanforderungen, die’ t immer mit dem übereinstimmen, was Kategorieverkabelung leisten kann.

 

Wir haben kürzlich unsere Erkenntnisse zu Klasse 4 als Möglichkeit zur Unterstützung atypischer LAN-Geschwindigkeiten, Leistung und Entfernungen mit der Verkabelungsinstallation geteilt & Wartungsmagazin. Neben der detaillierten Beschreibung von Klasse 4 befasst sich der Artikel auch eingehend mit Single-Pair Ethernet (SPE).— eine weitere Technologie, die Belden unterstützt— als Option zur Unterstützung ungewöhnlicher LAN-Geschwindigkeits-, Leistungs- und Entfernungsanforderungen. Lesen Sie den gesamten Artikel, um mehr über die Möglichkeiten für den Umgang mit Kanalabständen von mehr als 100 m zu erfahren.

 

 

Passende Ressourcen: