Die Verwaltung von Glasfaserprojekten beginnt mit Ihrem Glasfaser-Playbook
Fußballmannschaften haben Playbooks, um Rollen, Verantwortlichkeiten, Routen und Abdeckungen zu beschreiben.
Vertriebsteams verfügen über Playbooks, in denen Verkaufsprozesse, bewährte Verfahren und Tipps zum Abschluss von Geschäften beschrieben werden.
Cybersicherheitsteams verfügen über Playbooks, um Optionen für die Überwachung, Verhinderung und Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen und -ereignisse aufzuzeigen.
Ihr Team kann auch über ein Playbook verfügen,—das alle Personen, Organisationen, Prozesse, Materialien, Tools und Technologien dokumentiert, die an der Verwaltung von Glasfaserprojekten und -systemen beteiligt sind.
Egal, wem es dient, das Ziel jedes Playbooks besteht darin, sicherzustellen, dass alle Beteiligten ihre Rollen verstehen, die richtigen Arbeitsabläufe befolgen und wissen, wie sie zusammenarbeiten, um die gemeinsamen Ziele des Teams zu erreichen.’
3 Beispiele dafür, was Sie in Ihr Playbook aufnehmen sollten
Die Verwaltung von Glasfaserprojekten, —insbesondere komplexer—, sollte immer mit einem Glasfaser-Playbook beginnen.
In Ihrem Playbook dokumentieren Sie viele Dinge, darunter Überlegungen und Entscheidungen zum Glasfaserdesign und -einsatz.’ Dies ist zwar nur eine Komponente Ihres Playbooks, aber dennoch eine wichtige: Sie bildet alle Komponenten und Geräte ab, aus denen das System besteht.’
Sehen wir uns einige Beispiele für Design- und Bereitstellungsinformationen an, die Ihr Playbook enthalten könnte.’
Auswahl der Medien
Welcher Fasertyp wird für Ihr Projekt verwendet? Wenn Sie beispielsweise Multimode-Kabel innerhalb eines Gebäudes verlegen, haben Sie folgende Optionen: OM1-, OM2-, OM3-, OM4- oder OM5-Glasfaserkabel.’’ Jeder Typ bietet unterschiedliche Verlust-, Längen- und Kompatibilitätsprofile. Obwohl OM1 und OM2 beispielsweise veraltete Kabel sind und selten verwendet werden, haben sie dennoch ihren Platz in bestimmten Anwendungen, wie z. B. Steuerungssystemen.
Es gibt auch andere Arten von Kabeln, die Sie möglicherweise in Betracht ziehen müssen:
- Hybridkabel (Glasfaser + etwas anderes), wie z. B. die Fault-Managed Power System Cables von Belden’. Ihre Faser-Kupfer-Konstruktion ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Strom und Daten im selben Kabel.
- SMPTE-Kabel für High-Definition-Kameras, die Multiplex-Audio- und Videosignale senden können.
- Composite-Kabel, die eine Mischung aus Multimode-/Singlemode-Fasern oder geschirmten und ungeschirmten Twisted-Pair-Kupferdrähten bieten, die unter einer Ummantelung gebündelt sind.
- Spezialfaserkabel von taktischen Kabeln für anspruchsvolle Bedingungen bis hin zu flexiblen Flachbandkabeln Das eine hohe Faseranzahl in engen Räumen unterstützt.
Anschlussmethoden
Anschlussmethoden und -materialien sind ein weiterer Designfaktor, den Sie in Ihrem Glasfaser-Playbook dokumentieren sollten. Sie sollten beispielsweise Folgendes angeben:’’
- Vorkonfektionierte Kabel, die vom Hersteller konfektioniert werden, bevor sie’an Sie versendet werden
- Feldkonfektionierte Kabel, die von Installateuren auf der Baustelle konfektioniert werden
- Eine Kombination aus beidem
Wenn Sie’feldkonfektionierte Kabel verwenden,’müssen Sie auch die Art der verwendeten Konfektion dokumentieren.
Polaritätsschemata
Vergessen Sie nicht die ’Faserpolarität ! Sie definiert die Richtung des Lichtsignalflusses in einem Glasfaserkabel. Ihr Glasfaserprojekt bestimmt Ihr Polaritätsschema:
- Duplexpolarität, die einen Pfad vom sendenden Port in einem Host-Transceiver zum empfangenden Port im Empfänger-Transceiver und dann zurück bereitstellt
- Methode A, bei der die Polarität von A-zu-A-Patchkabeln umgedreht wird
- Methode B, bei der die Polarität in Kassetten umgedreht wird
- Methode C, bei der die Polarität paarweise umgedreht wird
- Keine Polarität
Achten Sie bei der Durchsicht der mit der Verwaltung von Glasfaserprojekten verbundenen Entwurfs- und Bereitstellungsüberlegungen—und der Dokumentation dieser Überlegungen und Entscheidungen—darauf, dass Ihre Auswahl den Anforderungen entspricht, damit Sie’nicht für etwas bezahlen, das Sie’nicht nutzen werden.
Beispielsweise tendieren viele Menschen zu OM5, weil es’die neueste Multimode-Faser ist. Und unterstützt hohe Bandbreite und schnelle Geschwindigkeiten. Wenn die Glasfaser jedoch in einer Industrieanlage oder einem Krankenhaus verlegt wird, wo die Glasfaser-Backbone-Strecken 300 oder 400 Meter lang sind, ist OM5’nicht die richtige Wahl. Sie können die Funktionen und Vorteile, die es bietet, nicht in vollem Umfang nutzen.’
Weitere Ressourcen für Ihr Playbook
Sind Sie bereit, Ihr eigenes Glasfaser-Playbook zu entwickeln?
Wir Sie bei der Erstellung einer Roadmap unterstützen, in der Ihre Systemanforderungen und praktischen Lösungen dargelegt sind, damit Sie Ihr Ziel visualisieren können und wissen, was Sie für den Erfolg benötigen.
Passende Ressourcen:
Erstellen Sie Ihr eigenes Glasfaser-Playbook zum Entwerfen und Installieren & Glasfaser verwalten
2 große Fehler, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln vermeiden sollten
Kenntnis der Glasfaserterminologie: vom Glasfaserkabel bis zur Grundpolarität