Wir haben bei der Installation von Glasfaserkabeln alles gesehen: das Gute, das Schlechte und das Unglaubliche.
Wir kommunizieren täglich mit Technikern und Auftragnehmern vor Ort, die unsere Glasfaserkabel in Rechenzentren und Broadcast-, AV-, Industrie- und Smart-Building-Anwendungen installieren. Durch die Zeit auf den Baustellen können wir praktische Schulungen anbieten, Fragen beantworten und mehr darüber erfahren, wo und wie unsere Produkte eingesetzt werden.
Während wir die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen beobachten, ist uns auch eine erhebliche Diskrepanz zwischen den von der Branche empfohlenen Best Practices für die Installation von Glasfaserkabeln und den tatsächlich in der Praxis durchgeführten Verfahren aufgefallen.
Hier sind zwei der größten Fehler, die uns bei der Glasfaserinstallation im Außendienst begegnen, sowie Tipps, wie Sie sicherstellen können, dass diese Dinge auf Ihren eigenen Baustellen nicht passieren.
1. Zu lockere Faserreinigungsverfahren
Verunreinigungen sind die Hauptursache für den Ausfall von Glasfaserverbindungen. Aus diesem Grund lautete die Botschaft der Branche schon immer: Fasern müssen sauber, sauber, sauber sein! Aber wir sehen immer noch, dass einige Installateure die Faserreinigung überspringen oder Abkürzungen nehmen.
Ein Mangel an Reinigung insgesamt kann zu einem höheren optischen Verlust führen, während eine falsche Reinigung die Leistung des Netzwerks beeinträchtigen kann. Die Bedeutung der Reinigung der Glasfaser während der Installation kann nicht genug betont werden.
Aber die Installateure sind beschäftigt. Wenn die Fristen knapp sind, kann es zu Versäumnissen kommen beim Versuch, Zeit zu sparen. Wir haben beispielsweise gesehen, dass Installateure diese Maßnahmen ergreifen (und dies sind einige der schlimmsten Abkürzungen, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln nehmen können):
- Finger in Reinigungsalkohol oder Isopropylalkohol tauchen und dann die Faserenden zur Reinigung mit den Fingerspitzen abwischen.
- Glasfaser-Steckverbinder vor dem Anschluss an einem Hemd abwischen.
- Verwenden Sie ein Allzweck-Desinfektionstuch, um das Ende eines Glasfaserkabel Vor der Konnektierung.
Es lässt sich nicht leugnen, dass eine gründliche Reinigung etwas länger dauert – aber es zahlt sich in hohem Maße aus. Die Gewährleistung sauberer Glasfaserverbindungen ist entscheidend für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Sie möchten, dass die Glasfaserinfrastruktur so sauber wie möglich ist. Verschmutzte Fasern reduzieren ohne Zweifel die Leistung, führen mögliche Leistungsprobleme ein und erhöhen die Anzahl der erforderlichen Serviceeinsätze.
So vermeiden Sie Probleme, die durch falsche Reinigung verursacht werden:
Es stehen viele Faserreinigungsoptionen zur Auswahl, darunter:
- Diese Autofokus-Kameras bieten in wenigen Sekunden eine scharfe Sicht auf die Endfläche für eine detaillierte Inspektion.
- Inspektionskameras zur schnellen und einfachen Überprüfung der Faserendflächen. Diese Autofokus-Kameras bieten in wenigen Sekunden eine scharfe Sicht auf die Endfläche für eine detaillierte Inspektion. Sie können die Sauberkeit zwar ohne Werkzeug visuell bestätigen oder ein manuelles Inspektionsfernrohr verwenden, aber diese Kameras liefern die genauesten Ergebnisse.
- Reinigungskits, die alles enthalten, was Sie für saubere Glasfaserverbindungen benötigen.
Unabhängig davon, für welche Reinigungswerkzeuge oder -methoden Sie sich entscheiden, befolgen Sie unbedingt diese Tipps zur Faserreinigung, um die besten Ergebnisse zu erzielen:
- Verwenden Sie keine Druckluft oder Staubtücher (diese wirbeln Partikel herum und entfernen keine Öle oder Rückstände).
- Berühren Sie nicht die Endflächen des Glasfasersteckers.
- Berühren Sie nicht die Lösungsmittel-Dosierspitze.
- Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille.
- Verwenden Sie Schutzkappen an nicht angeschlossenen Glasfaser-Steckverbindern.
2. Falsches Ziehen des Glasfaserkabels
Wir sehen regelmäßig falsches Ziehen während des Installationsprozesses. Dies führt zum Ausfall von Glasfaserkabeln.
Wenn ein Glasfaserkabel über seine maximale Zugkraft hinaus gezogen wird, kann dies zu Rissen, Knickstellen oder Brüchen führen, die die Leistung beeinträchtigen. Am meisten Glasfaserkabel Dazu gehören spezielle Festigkeitselemente (aus einem Material wie Aramidgarn) zum Ziehen von Kabeln. Sie schützen die Glasfasern im Inneren des Kabels vor Beschädigungen und bieten Installateuren die Möglichkeit, das Kabel während der Installation sicher zu ziehen.
Wir haben erlebt, dass Installateure irrtümlicherweise an der Kabelummantelung zogen, anstatt das Aramidgarn zu verwenden. Dadurch wird der Kabelmantel gedehnt und die Glasfasern im Inneren beeinträchtigt. Durch das Dehnen des Außenmantels bleiben die Glasfasern einige Meter weiter unten im Kabel und nicht am Ende, was keinen sicheren Abschluss gewährleistet. Die Ummantelung kann auch reißen, brechen oder wellig aussehen.
Das Ziehen von Kabeln gegen einen festen Widerstand, z. B. um eine Ecke oder neben anderen Glasfaserkabeln, kann auch die äußere Ummantelung beschädigen.
So vermeiden Sie Probleme, die durch falsches Ziehen verursacht werden:
Befolgen Sie beim Ziehen von Glasfaserkabeln die folgenden Empfehlungen, um Schäden zu vermeiden:
- Schneiden Sie etwas von der Ummantelung ab, um nur an die Verstärkungselemente zu gelangen und daran zu ziehen – nicht an der Kabelummantelung oder dem Kabel selbst.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Zuglast.
- Halten Sie den Mindestbiegeradius des Kabels ein und biegen Sie es nicht darüber hinaus, da dies die Dämpfung erhöhen und die Fasern brechen kann.
- Vermeiden Sie es, das Kabel beim Ziehen zu verdrehen oder einzuklemmen.
Haben Sie Fragen zur Glasfaserinstallation?
Unser Ziel ist es, Ihnen bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Installationsarbeiten zu helfen. Sich die Zeit zu nehmen, bei der Installation von Glasfaserkabeln bewährte Verfahren zu befolgen, ist nur eine weitere Möglichkeit, sich in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche abzuheben.
Das Glasfaserteam von Belden beantwortet Ihre Fragen zur Installation und führt Sie durch empfohlene Best Practices, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen, damit Sie das Beste aus Ihrer Kabelinvestition herausholen können. Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen. Wenn Sie eine Frage haben, lassen Sie es uns wissen. Unser Team wird sich in Kürze mit hilfreichen Informationen bei Ihnen melden, um Ihre Installation in die richtige Richtung zu lenken.
Passende Ressourcen:
Wie funktionieren Glasfaserkabel? Ihre Frage beantwortet
So erkennen Sie, wann Sie Glasfaserkabel verwenden sollten
Wir’ Wir haben alles gesehen, wenn es um die Installation von Glasfaserkabeln geht: das Gute, das Schlechte und das Unglaubliche.
Wir sprechen täglich mit Technikern und Auftragnehmern vor Ort, die unsere Glasfaserkabel in Rechenzentren und Broadcast-, AV-, Industrie- und Smart-Building-Anwendungen installieren. Durch die Zeit auf den Baustellen können wir praktische Schulungen anbieten, Fragen beantworten und mehr darüber erfahren, wo und wie unsere Produkte eingesetzt werden.
Während wir die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen beobachten,’ Ich habe auch eine große Diskrepanz zwischen der Branche festgestellt’ s empfohlene Best Practices für die Installation von Glasfaserkabeln und die tatsächlich in der Praxis durchgeführten Praktiken.
Zwei der wichtigsten Schritte— Glasfaserreinigung und Glasfaserkabelziehen— werden auch am häufigsten falsch ausgeführt. Fehler beim Reinigen können zu einer schlechten Netzwerkleistung oder sogar zu Geräteschäden führen, während unsachgemäßes Ziehen die Gefahr birgt, die Glasfaser physisch zu beschädigen, bevor sie’ s sogar vorhanden. Erfahren Sie mehr über diese Installationsfehler, die uns in der Praxis begegnen, und wie Sie sie vermeiden können. Lesen Sie mehr über die Funktionsweise von Glasfaserkabeln.
1. Zu lockere Faserreinigungsverfahren
Verunreinigungen sind die Hauptursache für den Ausfall von Glasfaserverbindungen. Aus diesem Grund’ Die Botschaft von war schon immer: Fasern müssen sauber, sauber, sauber sein! Aber wir sehen immer noch, dass einige Installateure die Glasfaserreinigung überspringen oder Abkürzungen nehmen, was einige der Vorteile, die die Glasfaserverkabelung bietet, zunichte machen kann.
Ein Mangel an Reinigung insgesamt kann zu einem höheren optischen Verlust führen, während eine falsche Reinigung die Leistung des Netzwerks beeinträchtigen kann. Die Bedeutung der Glasfaserreinigung während der Installation kann nicht genug betont werden.’
Wenn die Kabel nicht richtig gereinigt werden, kann es zu übermäßigem Signalverlust, erhöhter Reflexion und sogar zu dauerhaften Schäden an den Steckerendflächen und der aktiven Ausrüstung kommen.’ Selbst ein winziges Staubteilchen kann Licht blockieren oder streuen.
Die versteckten Kosten des Überspringens der Glasfaserreinigung
Wenn die Fristen knapp sind, kann es zu Versäumnissen kommen beim Versuch, Zeit zu sparen. Wir haben beispielsweise ’erlebt, wie Installateure diese Maßnahmen ergreifen, wenn sie ’in Eile sind (dies sind einige der schlimmsten Abkürzungen, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln nehmen können):
- Finger in Reinigungsalkohol oder Isopropylalkohol tauchen und dann die Faserenden zur Reinigung mit den Fingerspitzen abwischen.
- Glasfaser-Steckverbinder vor dem Anschluss an einem Hemd abwischen.
- Reinigen Sie das Ende eines Glasfaserkabels schnell mit einem Allzweck-Desinfektionstuch. Vor der Konnektierung.
Es lässt sich nicht leugnen, dass eine gründliche Reinigung etwas länger dauert, aber es zahlt sich in hohem Maße aus.’— Die Gewährleistung sauberer Glasfaserverbindungen ist entscheidend für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Sie möchten, dass die Glasfaserinfrastruktur so sauber wie möglich ist. Verschmutzte Fasern reduzieren ohne Zweifel die Leistung, führen mögliche Leistungsprobleme ein und erhöhen die Anzahl der erforderlichen Serviceeinsätze.
Empfohlene Werkzeuge zur Faserreinigung
Neue Steckverbinder sollten vor der Verwendung immer gereinigt werden.’ Glasfaser-Steckverbinder sollten jedes Mal gereinigt werden, bevor sie gesteckt werden. Verwenden Sie ein Inspektionsfernrohr, um zu überprüfen, ob die Endfläche frei von Verunreinigungen ist, bevor Sie die Verbindung herstellen.
Es stehen viele Faserreinigungswerkzeuge zur Auswahl, darunter:
- Diese Autofokus-Kameras bieten in wenigen Sekunden eine scharfe Sicht auf die Endfläche für eine detaillierte Inspektion.
- Automatisierte Inspektionsbereiche Die eine schnelle und einfache Überprüfung der Faserendflächen ermöglichen. Diese Autofokus-Kameras bieten in wenigen Sekunden eine scharfe Sicht auf die Endfläche für eine detaillierte Inspektion. Sie können zwar ein manuelles Inspektionsfernrohr verwenden, aber diese automatisierten Kameras liefern die genauesten Ergebnisse.
- Reinigungskits, die alles enthalten, was Sie für saubere Glasfaserverbindungen benötigen.
Die chemische Reinigung (z. B. Ein-Klick-Werkzeuge) eignet sich gut für lose Partikel, während die Nassreinigung besser für Öle oder hartnäckigere Verunreinigungen geeignet ist. Nach der Nassreinigung erfolgt immer eine chemische Reinigung, um sicherzustellen, dass nichts zurückgelassen wird.
Bewährte Verfahren für die Reinigung von Glasfaserkabeln
Unabhängig davon, für welche Reinigungswerkzeuge oder -methoden Sie sich entscheiden, befolgen Sie unbedingt diese Tipps zur Faserreinigung, um die besten Ergebnisse zu erzielen:
- Verwenden Sie keine Druckluft oder Staubtücher (diese wirbeln Partikel herum und entfernen keine Öle oder Rückstände).
- Berühren Sie nicht die Endflächen des Glasfasersteckers.
- Berühren Sie nicht die Lösungsmittel-Dosierspitze.
- Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille.
- Verwenden Sie Schutzkappen an nicht angeschlossenen Glasfaser-Steckverbindern.
- Überprüfen Sie die Steckverbinder nach der Reinigung, um die Sauberkeit vor dem Stecken zu bestätigen.
2. Falsches Ziehen des Glasfaserkabels
Wir sehen regelmäßig falsches Ziehen während des Installationsprozesses. Dies führt zum Ausfall von Glasfaserkabeln.
Das richtige Ziehen von Glasfaserkabeln ist ein kritischer Schritt. Übermäßige Zugkraft, enge Biegungen und Beschädigungen der Kabelummantelung können die optische Leistung beeinträchtigen, bevor das System eingeschaltet wird. Kleine Fehler in dieser Phase zeigen möglicherweise keine unmittelbaren Auswirkungen, können aber zu langfristigen Signalverlusten oder einem vorzeitigen Kabelausfall führen.
Die Risiken eines unsachgemäßen Ziehens von Glasfaserkabeln
Das Ziehen eines Glasfaserkabels über seine maximale Zugkraft hinaus kann zu Rissen, Knicken oder Brüchen führen, die die Leistung beeinträchtigen. Die meisten Glasfaserkabel enthalten spezielle Festigkeitselemente (aus einem Material wie Aramidgarn) für den Kabelzug. Sie schützen die Glasfasern im Inneren des Kabels vor Beschädigungen und bieten Installateuren die Möglichkeit, das Kabel während der Installation sicher zu ziehen.
Wir haben erlebt, dass Installateure irrtümlicherweise am Kabelmantel zogen, anstatt die Verstärkungselemente zu verwenden.’ Dadurch wird der Kabelmantel gedehnt und die Glasfasern im Inneren beeinträchtigt. Durch das Dehnen des Außenmantels können die Glasfasern einige Meter weiter unten im Kabel verlagert werden, anstatt ans Ende, und es wird kein sicherer Abschluss gewährleistet.’ Die Ummantelung kann auch reißen, brechen oder wellig aussehen.
Das Ziehen von Glasfaserkabeln gegen einen festen Widerstand, z. B. um eine Ecke oder neben anderen Glasfaserkabeln, kann auch die äußere Ummantelung beschädigen.
Wie man Glasfaserkabel zieht
Befolgen Sie beim Ziehen von Glasfaserkabeln die folgenden Empfehlungen, um Schäden zu vermeiden:
- Schneiden Sie einen Teil des Kabelmantels ab, um Zugang zu den Verstärkungselementen zu erhalten, und ziehen Sie nur daran,—nicht am Kabelmantel oder am Kabel selbst.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Zugkraft.’
- Halten Sie den Mindestbiegeradius des Kabels ein und biegen Sie es nicht darüber hinaus, da dies die Dämpfung erhöhen und die Fasern brechen kann.’
- Vermeiden Sie es, das Kabel beim Ziehen zu verdrehen oder einzuklemmen.
- Verwenden Sie geeignete Kabelgriffe, Umlenkrollen oder Rollen, um die Zugspannung gleichmäßig zu verteilen.
Haben Sie Fragen zur Glasfaserinstallation?
Unser Ziel ist es, Ihnen bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Installationsarbeiten zu helfen. Sich die Zeit zu nehmen, bei der Installation von Glasfaserkabeln bewährte Verfahren zu befolgen, ist nur eine weitere Möglichkeit, sich in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche abzuheben.
Das Glasfaserteam von Belden beantwortet gerne Ihre Fragen zur Glasfaserinstallation.’ Und führen Sie durch empfohlene Best Practices, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen, damit Sie das Beste aus Ihrer Kabelinvestition machen können. Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen. Wenn Sie eine Frage haben, lassen Sie es uns wissen. Unser Team wird sich in Kürze mit hilfreichen Informationen bei Ihnen melden, um Ihre Installation in die richtige Richtung zu lenken.
Weiterführende Links:
Über den Autor
Massimo Carboni
Ingenieur, Produktentwicklung, Glasfaser-Verbindungstechnik
Massimo Carboni kam 2021 als Glasfaserlabortechniker zu Belden und wurde später Produktentwicklungsingenieur für unser Team für Glasfaserverbindungen. In dieser Funktion unterstützt er Belden bei der Konzeption, Entwicklung und Erprobung neuer Glasfaserverbindungsprodukte und stellt sicher, dass sie den Standards und Richtlinien entsprechen. Er hat einen Master of Applied Science in Maschinenbau von der Concordia University.