Intelligente Gebäude

Das branchenweit erste UL-zertifizierte Verkabelungssystem der Klasse 4: Belden Digital Electricity™ Stromkabel

Roy Kusuma

In diesem Oktober wird die National Fire Protection Association (NFPA) voraussichtlich die Ausgabe des Jahres 2023 des National Electrical Code® (NEC, oder NFPA 70) veröffentlichen. Der Code wird alle drei Jahre aktualisiert und enthält Installationsrichtlinien für elektrische Komponenten und Systeme, um Brände und Elektrounfälle zu verhindern.

 

Seit die Ausgabe des Jahres 2020 im September 2019 veröffentlicht wurde, wird hinter den Kulissen an der nächsten Revision gearbeitet. (Erfahren Sie mehr über den Entwicklungsprozess der NFPA-Standards hier.)

 

Um sicherzustellen, dass neue Sicherheits- und Technologiepraktiken angesprochen und implementiert werden, arbeiten die Code-erstellenden Gremien (Code making Panels, CMPs), die sich aus Inspektoren, Anwendern, Installateuren, Handwerkern, Prüflaborspezialisten und Herstellern (Belden eingeschlossen) zusammensetzen, kontinuierlich zusammen, um den NEC zu überprüfen und zu aktualisieren.

 

Was NEC 2023 beinhalten wird

Im Zuge der Ausgabe 2023 sind mehrere neue Artikel geplant. Die neuen Artikel befassen sich mit Themen, die von der Nutzung, der Installation und den Konstruktionsspezifikationen von Instrumentierungs-Abzweigkabel bis zur Verbindung von alternativen Energiesystemen mit Versorgungseinrichtungen reichen. Diese Artikel umfassen auch eine vom NFPA CMP 3 geplante Aktualisierung, die sich auf die strukturierte Verkabelung auswirken wird: Neuer Artikel 726, Klasse 4 (CL4) Stromsysteme. Es wurde kürzlich bestätigt, dass fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme und -kabel der Klasse 4 in der NEC 2023 enthalten sein werden.

 

Klasse 4 ist ein neuer Klassifizierungsstandard, der sich auf fehlerverwaltete Stromsysteme bezieht. Sie wurde erstellt, um diese Art von Technologie – welche auch Packet Energy Transfer (PET), Digital Electricity™ (DE), gepulste Leistung und intelligente Übertragungssysteme umfasst – ordnungsgemäß in den NEC aufzunehmen, da sie nicht als Klasse 2 oder Klasse 3 gilt.

 

Erklärung der Stromsysteme der Klasse 4

Diese Systeme bieten den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, wie z. B. Power over Ethernet (PoE), welches bis zu 100 W bietet. Die Klasse 4 bietet jedoch die fast 20-fache Leistung von PoE über Hunderte von Metern und ist damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom. Systeme der Klasse 4 kombinieren außerdem Strom und Daten in einem einzigen Kabel, was wertvolle Installationszeit spart.

 

Bei der Entwicklung dieser Art von Systemen steht die Sicherheit im Vordergrund. Anstatt die Leistung der Stromquelle zu begrenzen, wie es Systeme der Klassen 2 und 3 tun, begrenzen sie die Energie und Leistung, die während eines Fehlerereignisses zur Verfügung steht. Mit anderen Worten: Wenn jemand versehentlich freiliegende Drähte berührt oder während des Betriebs Wasser auf Schaltkreise spritzt, schaltet sich das System sofort und automatisch ab, bevor es Schaden anrichtet. Um die Fehlerenergie zu begrenzen, überwachen ein Sender und ein Empfänger die Fehlersuche und steuern die Stromabgabe. Diese Technologie kann Systeme der Klasse 4 genauso sicher machen wie Systeme der Klasse 2 und der Klasse 3 – wenn nicht sogar sicherer – und stellt gleichzeitig mehr Strom zur Verfügung.

 

UL-Zertifizierung zur Gewährleistung der Sicherheit der Klasse 4

Um den neuen NEC-Artikel 726 zu unterstützen, hat UL auch hinter den Kulissen an der Vorbereitung von Systemen der Klasse 4 gearbeitet und zuletzt UL 1400-2 veröffentlicht. Dieser Untersuchungsrahmen umfasst die Anforderungen an Kabel der Klasse 4, einschließlich DE-Kabeln, um deren sichere Installation und sicheren Betrieb zu gewährleisten. (Wir erwarten, dass auch UL 1400-1 bald veröffentlicht wird. Darin werden die Anforderungen an fehlergesteuerte Stromsysteme beschrieben.

 

Belden ist mit der UL 1400-2 Zertifizierung sehr vertraut, da wir an deren Erstellung beteiligt waren. Da neue Technologien wie fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme auf dem Vormarsch sind, halten wir es für wichtig, der Branche bei der Definition und Unterstützung von Standards für deren sichere Anwendung zu helfen.

 

Wir sind außerdem stolz darauf, anzukündigen, dass Beldens DE-Kabel als erstes Verkabelungssystem der Klasse 4 der Branche die UL 1400-2 Zertifizierung erhalten haben. Mit diesen Kabeln können Endnutzer die Vorteile von Digital Electricity nutzen, um mit kleinen Leitern viel Leistung über große Entfernungen sicher zu liefern.

 

DE-Kabel wurden in Zusammenarbeit mit VoltServer, dem Schöpfer von Digital Electricity, entwickelt, um sicherzustellen, dass sie viele Arten von Anwendungen unterstützen können. Sie sind als reine Kupferkabel und als hybride Kupfer-/Glasfaserkonstruktionen verfügbar, sodass Strom und Daten über große Entfernungen in einem einzigen Kabel übertragen werden können. Ähnlich wie PoE können DE-Kabel von denselben Niederspannungs-Integratoren installiert werden, die auch CAT-Kabel installieren.

 

Da intelligente Gebäude immer intelligenter werden, werden Sie sehen, dass Digital Electricity Stromkabel zur Unterstützung der Folgenden verwendet werden:

 

 

In Zukunft wird es erforderlich sein, diese Systeme mit einem Kabel der Klasse 4 zu betreiben, das den Anforderungen von UL 1400-2 entspricht. Belden ist stolz darauf, als erstes Unternehmen ein Portfolio von UL-zertifizierten Kabeln der Klasse 4 anbieten zu können.

 

Die UL-Zertifizierung erfolgt schrittweise. Als Erste werden Beldens Digital Electricity Kupferkabel für den Innen- und Außenbereich zertifiziert – weitere Kabelkonstruktionen folgen bald. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald weitere DE-Kabel die UL-Zertifizierung erhalten.

 

Erfahren Sie mehr über Beldens Digital Electricity Stromkabel.

 

VERWANDTE LINKS:

 

Ein Einblick in den NFPA-Prozess zur Entwicklung von Standards

3 wichtige Eigenschaften von DE-Kabeln: Sicherer Transport von Digital Electricity™

Digital Electricity™: 5 Dinge, die Sie wissen müssen