6 Steps to Reach Your Smart Buildings Goals Hero - June 23 2022

 

Oftmals werden Diskussionen über intelligente Gebäude jedoch nicht in die Gebäudeplanung integriert: Wir verstehen die Vorteile intelligenter Gebäude – und die Technologie, die dahinter steckt –, wissen aber noch nicht, wie wir sie in die Praxis umsetzen können.

 

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Technologie nur ein kleines Puzzleteil in einem intelligenten Gebäude ist – sie ist nur eine Möglichkeit, Herausforderungen zu meistern. Ein intelligentes Gebäude basiert auf den richtigen Fragen: Welches Problem muss gelöst werden? Was muss besser oder einfacher werden? Sobald die Antworten bekannt sind, kann die richtige Technologie als die richtige Lösung für intelligente Gebäude gewählt werden.

 

Jedes intelligente Gebäude hat einen wachsenden Bedarf an Bandbreite, schnelleren Geschwindigkeiten und der Einbindung von Bandbreite an mehreren Orten, um neue Arbeits- und Lebensweisen zu unterstützen.

 

Zur Erfüllung dieser Anforderungen sind neue Konzepte für die Netzinfrastruktur erforderlich. Wir zeigen Ihnen insgesamt sechs wichtige Überlegungen, die Sie dabei unterstützen können, intelligente Gebäude von der Theorie in die Praxis umzusetzen und Ihre Ziele zu erreichen.

 

1. Standardisieren Sie die Materialauswahl

 

Durch die Verwendung ähnlicher Bausteine im intelligenten Gebäudedesign können Probleme gelöst werden, die durch die Verwendung von Systemen entstehen, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Bauweise schwierig zu implementieren, zu warten und zu verwalten sind. Diese Systeme sind nicht nur frustrierend, sondern verursachen auch Probleme: beispielsweise hohe Kosten, langsame Bereitstellung, Ausfallzeiten und schwierige Skalierbarkeit.

 

Wenn IT-Systeme und -Komponenten veränderbar, skalierbar, wiederholbar und verständlich sind, besteht ein enormes Potenzial für zeit- und kostensparende Konstruktion, Installation, Betrieb und Wartung.

 

Wenn sich die technologischen Anforderungen ändern, können zusätzliche Bausteine hinzugefügt werden, ohne dass ein ganzes System oder ein Bereich neu entwickelt werden muss.

 

Durch die Standardisierung können auch der Schulungsaufwand und der Aufwand für die Fehlerbehebung verringert werden. Die Komponenten sind dank ihrer ähnlichen Funktionsweise leicht zu verstehen. Wenn Systeme und Komponenten ähnlich aussehen, funktionieren und reagieren, können die Mitarbeiter sie leicht warten und auf Probleme reagieren.

 

2. Verlassen Sie sich nach Möglichkeit auf standardbasierte Lösungen

 

Die Vereinfachung eines intelligenten Gebäudenetzes erfolgt in erster Linie durch Normen. Sie bieten einen Rahmen für strukturierte Verkabelungsleistungen und nachhaltiges Wachstum. Zudem werden sie entsprechend der Entwicklung von Technologie und Anforderungen weiterentwickelt.

 

Verwenden Sie Kabel der Kategorie und der optischen Klasse – und berücksichtigen Sie bei der Produktauswahl zukünftige Anforderungen an Passform und Flexibilität. Durch die Einhaltung von Industriestandards für die Verkabelung wird sichergestellt, dass heutige und künftige Anwendungen effektiv funktionieren. Bei einigen Anwendungen kann es jedoch erforderlich sein, von den Normen abzuweichen.

 

Es ist möglich (manchmal sogar optimal), von den Standards abweichen wenn die Umgebung bestimmte Ziele, Bedürfnisse oder erwartete Ergebnisse im Auge hat. Beispielsweise muss eine Überwachungskamera näher an einen Parkplatz verlegt werden oder ein drahtloser Zugangspunkt an einem bestimmten Ort platziert werden, um Wireless-Zugang zu gewährleisten. In diesen Situationen kann es je nach Umgebung vorkommen, dass Normen nicht immer eingehalten werden. So kann es erforderlich sein, dass Kabelabstände über die Abstandsbegrenzung von 100 m hinausgehen oder dass trotz der Beschränkungen durch Normen für Kategoriekabel mehr als vier Steckverbindungen verwendet werden.

 

Die Frage, wann und wie man von Standards abweicht, hängt von der Anwendung, der Technologie, der Situation und der Umgebung ab. Denken Sie daran: Normen gewährleisten Interoperabilität und legen Mindestleistungsniveaus fest. Andere Werturteile (wie Kosten, Zeit, Wartbarkeit usw.) werden von ihnen nicht berücksichtigt.

 

3. Konzentrieren Sie sich auf die Geschäftsanforderungen, nicht auf die Technologien

 

Durch die Konzentration auf die geschäftlichen Anforderungen und nicht nur auf die Technologie wird der Bedarf von der Anwendung bestimmt. In der Vergangenheit hat sich die Industrie zum Beispiel bei Sprachanwendungen auf Querverbindungen (BIX oder 110) verlassen. Warum? Denn damals waren Telefone noch nicht mobil. Sie haben ihre Desktops nicht verlassen. Obwohl Plug-and-Play-Verbindungen verfügbar waren, waren sie für diese Anwendungen nicht erforderlich. Damals bot die Verwendung eines RJ45-Anschlusses für ein Bürotelefon keinen großen Vorteil. Heute ist die Sache jedoch anders.

 

Das ist ein guter Hinweis darauf, mit den geschäftlichen Bedürfnissen zu beginnen. Wenn Modularität nicht notwendig ist, warum sollte sie dann bereitgestellt werden? Ist beispielsweise für die heutigen Zugangskontrollgeräte oder Überwachungskameras eine Plug-and-Play-Konnektivität erforderlich? Müssen diese Geräte regelmäßig verbunden und wieder getrennt werden? Wahrscheinlich nicht. In diesen Fällen sind IDC-Cross-Connects möglicherweise die richtige Lösung. Plug-and-Play-Verbindungen sind natürlich eine Option, doch welchen Nutzen würden sie bringen?

 

4. Berücksichtigen Sie Menschen, Prozesse und Auswirkungen

 

Die Planung eines intelligenten Gebäudes erfordert Zusammenarbeit und Kooperation auf allen Ebenen.

 

Jedes Teammitglied hat unterschiedliche Erfahrungen, Ansichten, Fachgebiete und Egos – und all diese müssen berücksichtigt werden. Ein Team kann aus mehreren Parteien bestehen:

 

  • Auftragnehmer (Niederspannungs-, Elektro-, Spezial- und andere Auftragnehmer)
  • Eigentümer, Verwalter und Kunden und ihre jeweiligen Partner
  • Berater, Integratoren, Auftragnehmer und Lieferanten
  • Systemintegrator(en)
  • Sonstige (Rechtsabteilung, Risikomanagement, Compliance usw.)

 

Diese Perspektiven entkräften sich nicht gegenseitig. Stattdessen müssen die IuK-Experten eine gemeinsame Basis zwischen den Parteien finden und sich auf die gewünschten Ergebnisse konzentrieren.


Wenn die herkömmliche IKT-Infrastruktur 1 % des Investitionsbudgets eines Gebäudes ausmacht, kann sie im Vergleich zu den elektrischen und mechanischen Aspekten des Projekts, die 10 bis 20 Mal größer sein können, als sehr gering angesehen werden. Aber heißt das, dass die IKT-Verkabelung nicht wichtig ist? Gar nicht. Es ist immer noch sehr wichtig, aber es ist möglicherweise weder praktikabel noch verantwortungsvoll oder realistisch, eine Trennung von seiner Kernfunktion (d. h. elektrisch, architektonisch oder mechanisch) zu erwarten. 


Deshalb müssen IuK-Fachleute lernen, andere Teammitglieder zu respektieren, mit ihnen auszukommen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. So können sie sich darauf einigen, was für den Kunden sinnvoll ist, und gleichzeitig die Fähigkeiten und Anforderungen der anderen Organisationen respektieren. Ohne Zusammenarbeit können die gewünschten Ergebnisse nicht erreicht werden. 

 

5. Nutzen Sie die sechs Vs der Entscheidungsfindung

 

Eine intelligente Gebäudeplanung erfordert intelligente Entscheidungen. Erfolg hängt oft vom Umgang mit den sechs Faktoren ab.

 

  1. Vektor: Alle müssen sich in dieselbe Richtung, auf dieselbe Quelle und dasselbe Ziel hinbewegen.
  2. Geschwindigkeit : Damit Fortschritte möglich sind, müssen alle und alles über das Tempo entscheiden, in dem gemeinsam vorgegangen werden soll.
  3. Vielfalt: Seien Sie immer unvoreingenommen und ziehen Sie verschiedene Optionen in Betracht, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt, System oder die richtige Lösung auswählen.
  4. Richtigkeit: Nachdem Sie viele Optionen in Betracht gezogen haben, denken Sie auch an die Praktikabilität. Gibt es Lösungen, die auf den ersten Blick großartig erscheinen, aber bei näherer Betrachtung ihren Reiz verlieren? Es gibt kein einzelnes magisches Medium. Beispiel: Legen Sie nicht im Voraus fest, dass nur Kabel der Kategorie, nur Glasfaser oder nur WLAN verwendet werden soll. Die Medien müssen auf die Anwendung abgestimmt sein.
  5. Wert: Der Wert des Projekts und die daraus resultierenden Erwartungen müssen allen von Anfang an klar sein.
  6. Volumen: Berücksichtigen Sie, wie viel das Projekt aus geschäftlicher Sicht erreichen soll, um Ziele und Prioritäten im Blick zu behalten.

 

6. Arbeiten Sie sich nach unten vor

 

Bei der Netzwerktopologie beginnen Sie oben und arbeiten sich nach unten vor. Ein Top-Down-Ansatz beginnt mit den geschäftlichen Anforderungen und geht über zu einem Netzentwurf auf der Anwendungsebene. Anschließend arbeitet er sich durch das OSI-Modell mit seinen sieben Schichten und endet auf der physischen Ebene.

 

Entkoppeln Sie die Netztopologie von der Verkabelungstopologie und unterteilen Sie die Verkabelungstopologie in Abschnitte (Backbone der Schicht 1, Backbone der Schicht 2, horizontale und Ausgangs-/Stations-/Geräteverkabelung). Die Netzwerktopologie bestimmt, wie Geräte miteinander kommunizieren. Aus Gerätesicht ist es am effizientesten, wenn die Geräte direkt miteinander verbunden sind.

 

Aus Sicht der physischen IuK-Infrastruktur stellt dies ein Problem dar, wenn die Netztopologie in der realen Welt abgebildet wird. Stellen Sie sich ein Spinnennetz vor, das jedes Gerät direkt mit seinem Switch verbindet. Ist das möglich? Ja, aber es verursacht Unordnung, kostet zu viel Zeit und verschwendet Ressourcen (Deckenfläche, Wege, Leitungen, Räume usw.). Ein strukturierter Verkabelungsansatz hingegen berücksichtigt alles, indem er selektiv konsolidiert und einen maßvollen, praktischen Ansatz verfolgt, um das Ziel zu erreichen, dass „alles mit allem verbunden ist“.

 

Der ideale Endzustand eines intelligenten Gebäudes

 

Die Menschen möchten überall und jederzeit verbunden sein, und auch die Maschinen, auf die wir angewiesen sind, benötigen diese Konnektivität. Neue Technologien verstärken diese Nachfrage, und es bedarf einer soliden Verkabelungsgrundlage, um sie zu unterstützen und die erwarteten Geschäftsergebnisse zu erzielen.

 

Für jedes Projekt eines intelligenten Gebäudes muss immer ein Entwicklungspfad definiert werden. Jedes Projekt hat ein anderes Tempo, einen anderen Weg, eine andere Herangehensweise und andere Verantwortungsbereiche. Der Weg zu einem intelligenten Gebäudedesign ist von Unternehmen zu Unternehmen immer unterschiedlich.

 

Belden hilft Ihnen dabei, Ihre Anforderungen an ein intelligentes Gebäude zu ermitteln und die beste Technologie zu finden, um sie zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie hier



ÄHNLICHE BEITRÄGE:

9 Gründe warum Belden intelligente Gebäude unterstützt

Was macht ein Gebäude „intelligent“? Herausforderungen für intelligente Gebäude bewältigen

Das erste UL-zertifizierte Verkabelungssystem der Klasse 4 der Branche: Belden Digital Electricity Cables

 


Über den Autor

Henry Franc

Field Applications Engineer

Mit seinem Schwerpunkt auf der Konzeption, Planung und dem Bau von Rechenzentren fungiert Henry Franc als vertrauenswürdiger Berater für große oder komplexe Projekte in allen Branchen. Er bewertet die Geschäftsanforderungen der Kunden und findet die besten Technologieoptionen, um diese zu erfüllen. Außerdem wurde er von seinen Branchenkollegen zum stellvertretenden Vorsitzenden des TR42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee gewählt.