Industrielle Automatisierung

Wie Sie Edge-Industrieanwendungen auf Ihre Unternehmensziele abstimmen können

Jeremy Friedmar und Matt Wopata

Anmerkung des Autors: Dieser Blog ist eine Fortsetzung unserer Blog-Reihe auf der Edge-Industrie.’éé In unserem ersten Blog haben wiré de’IIoT und den Wert der Sammlung von Donnsées diskutiert. Im zweitenèmeinen Blog diskutieren wiré des solutions industrielles Edge. In unserem Blogèwerden wir voné die industriellen Lösungen für die Verwendung êfür Anwendungenéfür à kommentieren sp cifiques’.é Unser vierter Blog bietet Ratschläge für die èAuswahl eineséBerechnungsgeräts für die industrielle Anpassung Ihrer Anwendung.é à Hier sprechen wir über die Bedeutung industrieller Anwendungen.’ 

 

Avec la croissance substantielle des pé riphé Riques Edge Intelligents dans les environnements industriels d’ heute’ hui, et la quantité de donné es que ces appareils gé Nè rent de jour en jour, et mê ich d’ heure en heure, il n’ Es übertrifft nicht die Bedeutung der Edge-Computing-Industrieé gré dans les opé rations de l’ usine. 

 

L’ Edge Computing Industriel traite les donné es plus prè s de la source plutô Das ist eine zentrale Lageé, ce qui se traduit par des vorteiles tels qu’ une latence plus faible, des amé liorations de la productivité et une qualité Biné Lügneré e. 

 

Deloitte rapporte que  45 % des dirigeants du secteur manufacturier s’ Begleiter à de nouvelles augmentations von l’ Wirksamkeité opé Rationelle au cours de la prochaine anné e grâ ce aux investissements dans l’ Industrie 4.0 et l’ Industrielles Internet (IIoT), tels que l’ edge computing, qui aident à connecter les machines et à automatiser les processus.

 

L’ Bedeutung der Edge-Ind-Anwendungené pendantes du maté Riel 

 

Industrielle Edge-Indikatorené Pendantes n'exigent pas un maté riel ou une plate-forme spé cifique pour fonctionner. Sie können eine Edge-Anwendung direkt auf Ihrer Website ausnutzen’ importe quel type de maté Riel. Diese Anwendungen sind mit drei Charakteren ausgestatteté ristiques clé S:

 

  1. Es kann sein, dass sie auf einem System funktionierenè ich d’ Ausbeutung à Verwendung gé Né ral (GPOS) wie Windows oder Linux.

  2. Elles peuvent ê tre installierené es sur du maté Riel Commercial PRê T à l’ emploi (COTS). Beispielsweise ist ein PLC-Programm, das ’exésehr einzigartig auf IhreméRiel ’ein PLC-Spécifique n’ist, keine Anwendung, die an Ihrem éRiel hängt.é Eine IHM-Anwendung, die’exésehr nett auf die ’Importe der Marke des PC-Industriemarkts ist, wird als éanhängige Anwendung angesehen.ééé

  3. Sie könnten êdreiétrickséenthalten, weil sie virtuelle Maschinen oder Inhalte sind. Die beiden Optionen isolieren zusätzliche Anwendungen, die auf einer plattenförmigen Matte basieren und dazu führen, dass sie nicht im Einklang mit den Ressourcen stehen oder keine Ursache dafür haben Probl’kompatibilitätsfehleré.étant donnédass jede virtuelle Maschine ein System’me dèexploitation Complete enthält, wenn die Inhalte nicht enthalten sind Das sind die bins/libs néAbläufe (z. B. Ézi-dessous), die virtuellen Rechenmaschinené nèAbläufe und die Rechenressourcen für s’ab’niedlichere Inhalte.éé à é’é

 

Virtuelle Maschine &  Containerarchitekturtabelle

 

Aufgrund der besonderen Qualität von Microsoft IoT Signals: Manufacturing Spotlightè beträgt der Anteil der Anwendungen, die auf PC-Industrien funktionieren, oder die Nebenprodukte, die in den Wettbewerbern funktionieren, innerhalb von drei Monaten 35 % ann ées (+11 % gegenüber 24 % im April). à é’ 

 

Die Rolle der industriellen Edge-Anwendungenô 

 

Industrielle Edge-Anwendungen sind für den Einsatz in Industrieumgebungen relevant.çé’  

 

Ein Illustrationstitel, wir haben die letzten drei Anwendungsgebiete mit Beispielen auf dem darunter liegenden Tableau beschrieben.é’ 

 

Industrielle Edge-Anwendungstypen

 

 

Définition
Beispiele
1. Mise en réseau

Anwendungen für Analyse, Konfiguration und GéRer von RéIndustriellen

  • Hirschmann Industrial HiVision
  • Wireshark
2. Verschlucken
Anträge, die Sie sammeln, umwandeln und/oder von industriellen Anlegern zusammenstellen müssen (siehe unseren éArtikel über die Aufnahme von eséfür zusätzliche Informationen).
  • LitmusEdge
  • AWS SiteWise Edge
3. Sécurité
Anwendungen, die Sie analysieren, mieten und/oder die Cybersèkuritédes opérations industrielles verwalten.é é
  • Tripwire TIV Sensor Light
  • pfSense
4. Steuerungô
Anwendungen, die industrielle Prozesse steuern (zum Beispiel: IEC 61131-3-Logiken und IEC 61499)ô
  • EcoStruxure Automation Expert
  • CODESYS
5. Analysieren
Anwendungen, bei denen es sich um einfache (z. B. Filter, Grafiken) oder komplexe (z. B. IA/ML) analytische Funktionen auf OT-Donns handelt.éé
  • Node-RED
  • Azure Stream Analytics
6. Visualisierung
Anwendungen zur Visualisierung von OT-Gesprächen in einzelnen Vorlesungen (z. B. Tafeltafeln) oder in einer Vorlesung/éKritik (z. B. IHM).é
  • Inductive Automation Ignition
  • Grafana
7. Lagerhaltung
Anwendungen, bei denen die Patienten OT demaniébehalten müssenè
  • OSIsoft Pi EDS
  • InfluxDB

 

DéTermination des Exigences-Techniken 

 

Industrielle Anwendungen unterscheiden sich (und etwaige Anwendungsbereiche für diese Anwendungen) erfordern die Anforderungen an die Techniken, die die Anwendungen erfordern.é’ééé Zum Beispiel erfordert eine Anwendung des Steuergeräts keine Verzögerung und eine hohe Verfügbarkeit, aber es ist keine Abhilfe erforderlich dôtreévolutiv.é’é’ê é  

 

D’anderer Teil, die Anwendungen, die’analysieren, néverzögern sich auf eine schwache Verzögerung oder eine hohe Verfügbarkeité, weil sie keine Kritiken für die Mission enthalten; In diesem Fall müssen sie entweder von der Haut oder von der Basis ausgehen, mit der Funktion der Typanalyse und der Quantitätéder Donns.é é’é é 

 

Erfahren Sie mehr über die Anforderungen an Techniken assoziierteéverschiedene Arten von Materialienériel informatique pour le Edge Industriel.é    

 

DéCouvrez Belden Horizon ™, eine plattenförmige Platte für industrielle Edge-Lösungen    

 

Industrielle Anwendungen werden gegenüber den Inhalten platziert, die logische Liegen außerhalb des Systems zur Ausbeutung (anstelle der gesamten Maschine) virtualisieren.éè’è Daraus ergibt sich, dass die Rechenleistung für die Edge-Industrie auf die Anforderungen dieser Anwendungstechniken ausgelegt ist.ééé 

 

Unsere Lösungen sind eine industrielle Infrastruktur, die Ihre Ziele im Bereich Edge-Informatik und IIoT unterstützen kann. à éè  

 

Diese neue leistungsstarke Plattenform ist für industrielle Randlösungen bestimmté  , Belden Horizon™, bietet ein Monat mehr einfache, transparente, sé Curisé Es ist möglich, das System zu verbindenè mes opé rationnels au edge tout en maintenant la sé Curité Und die Kommunikation über die Cloud. Elle est destiné e à l’ Orchestrierung à l’é Chelle des Applications Edge Abordé es dans ce blog. 

 

Belden Horizon bietet mê mes fonctionnalité s d'accè S à Abstand sé Curisé (SRA) et de ré seau de donné Es ist dauerhaft (PDN), es ist mit dem Potenzial anderer Funktionen verbunden und zeigt an, dass die Orchestrierung Edge und die Überwachung des Donné es et la dé tection des anomalies à l'aide de donné es à Intervallgericht. Mehr erfahren  Belden Horizon .