Intelligente Gebäude
RemoteIP-Kabel: Ein neuer Weg zum Überwinden der Entfernungsbeschränkungen von 100 m
11.07.2022
Es handelt sich um eine komplexe Design-Herausforderung, mit der sich Bauteams seit Jahren auseinandersetzen: Sie müssen IoT-Geräte an Standorten installieren, an denen sie ihren Zweck erfüllen können, und gleichzeitig in einem Umkreis von 100 m um einen Telekommunikationsraum bleiben, sodass die Geräte sich zur Fernüberwachung und zum Datenaustausch mit dem Netzwerk verbinden können.’
Um die Akzeptanz neuer Technologien im Zuge der Entwicklung schnellerer Anwendungsgeschwindigkeiten zu erleichtern, wurde die Kategorie-Verkabelung in der Vergangenheit auf eine Kanallänge von 100 m gemäß den ANSI/TIA-568 Verkabelungsnormen begrenzt. Das bedeutet, dass im Umkreis von 100 m von jedem an das Netz angeschlossenen Gerät ein Telekommunikationsraum benötigt wird.
Diese Norm schränkt jedoch ein, wo und wie die Geräte eingesetzt werden können. Je nach Gerätetyp und Standort kann ein längerer Kanal erforderlich sein. Wie ist es mit Überwachungskameras auf Parkplätzen? Ein Zugangskontrollelement an einem selten genutzten Gebäudeeingang/-ausgang? Ein drahtloser Zugangspunkt Auf einer Außenterrasse oder im Poolbereich? PoE-LED-Lichtanlagen in der Mitte eines weitläufigen Großraumbüros? Ein Sensor an einem Deckenventilator?
Damit diese Anwendungen funktionieren, wenn sich ein Telekommunikationsraum’nicht im Umkreis von 100 m um das Gerät befindet, muss der Gebäudeplaner, Berater und/oder Endbenutzer andere Optionen prüfen, darunter:
- Verwendung von Glasfaserkabeln anstelle von Kupferkabeln
- Einrichtung eines neuen Telekommunikationsraums innerhalb von 100 m zum Gerät
- Verwendung hybrider Kupfer-Glasfaserkabel
- Hinzufügen eines Hubs oder Switches in einem bestehenden Telekommunikationsraum
- Ein Risiko eingehen und die Kupferkabelverbindung über 100 m hinaus verlängern (obwohl dieser Ansatz’nicht den ANSI/TIA-568-Standards entspricht)
All diese Optionen sind denkbar, können jedoch auch kostspielig sein, zu einer ineffizienten Nutzung der Gebäudefläche führen oder Leistungsprobleme verursachen (im Falle der Verlängerung der Kupferkabelverbindung über 100 m hinaus).
Mit der steigenden Anzahl an Geräten steigt auch die Notwendigkeit, den Gebäuderaum effizient zu nutzen und Strom und Daten bequem bereitzustellen, um diese neuen Geräte einzusetzen. Viele davon werden an Standorten installiert, an denen sich keine Telekommunikationsräume in der Nähe befinden.—’
Um die Frustrationen im Zusammenhang mit diesen anhaltenden Herausforderungen in der Verbindungstechnik zu reduzieren, auf die intelligente Gebäude mit ihren IoT-Geräten angewiesen sind, haben wir unsere neuen RemoteIP Cables entwickelt. Sie sind eine weitere Alternative für Anwendungen, bei denen die CAT-Verkabelung (im wahrsten Sinne des Wortes) nicht ausreicht.
RemoteIP-Kabel folgen IEEE-Anwendungsstandards wie 10BASE-T, 100BASE-T und 1000BASE-T. Wie unterscheiden sich Anwendungsstandards von Verkabelungsstandards? Während Verkabelungsstandards Mindestleistungsanforderungen für strukturierte Verkabelungssysteme festlegen, damit diese alle Anwendungen über 100 m unterstützen können, konzentrieren sich Anwendungsstandards auf die Fähigkeit der Anwendung selbst, —wie etwa Wireless oder Ethernet—, auf einem Verbindungssegment unabhängig von der Entfernung ausgeführt zu werden.
Die Kabel funktionieren mit allen Geräten und Switches, die diesen IEEE-Anwendungsnormen entsprechen, einschließlich IP-Kameras, Gebäudesensoren und PoE-LED-Lichtanlagen.
Da sie Daten und Strom an entfernte IP-Geräte in bis zu 215 m Entfernung übertragen, bieten sie mehr als die doppelte Leistung einer CAT-Verkabelung. Mit diesen Kabeln’ s jetzt möglich, 10 Mb/s Übertragung bei 215 m, 100 Mb/s Übertragung bei 200 m und 1 Gb/s Übertragung bei 130 m zu erreichen. Sie verfügen außerdem über 22 AWG-Leiter, die Signale über größere Entfernungen übertragen, während hält die Kabelwärme niedrig um die Auswirkungen auf die elektrischen Eigenschaften zu minimieren.
Für Gebäudeplaner, Berater und Endnutzer eröffnen sich damit neue Möglichkeiten. Auf diese Weise können IoT-Geräte an neuen Standorten platziert und installiert werden, es wird Platz gewonnen und maximiert, und die Kosten werden gesenkt, da keine Medienkonverter (für den Anschluss von Glasfaser- und Kupferkabeln) oder Extender (zur Verstärkung und Wiederholung von Signalen) mehr benötigt werden.
Da sie Power over Ethernet (PoE) nutzen, bietet Belden’ s RemoteIP-Kabel können Daten und Strom über die mit Kategoriekabeln verbundene Kanallänge von 100 m hinaus übertragen.
RemoteIP-Kabel sind auch für die Kombination mit unseren bahnbrechenden REVConnect® Konnektivität, wodurch sie einfach zu implementieren und mit jedem IoT-Gerät kompatibel sind. RemoteIP-Kabel lassen sich wie CAT-Kabel installieren und verfügen über ein Design ohne Füllmaterial, was den Anschluss besonders einfach macht.
Wenn Sie Ihren Ethernet-Kanal kostengünstig über 100 m und bis zu 1 Gb/s erweitern müssen— ohne sich um Leistungseinbußen sorgen zu müssen— dann werden Ihnen diese Kabel dabei helfen. Sie’ Sie sind speziell dafür konzipiert, die Grenzwerte der IEEE-Anwendungsstandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Erfahren Sie mehr über unsere RemoteIP-Kabel.
Verwandte Links
Anwendungsbasierte RemoteIP-Kabel
Lösungen für vier alltägliche Probleme, mit denen Installateure regelmäßig konfrontiert werden
4 Überlegungen zur Erweiterung der Kabelreichweite