Greenfield vs. Brownfield Smart Building Design - Blog Hero 09-15-22

 

Was viele jedoch nicht berücksichtigen, ist, dass in dieser Zahl zwei Arten intelligenter Gebäude vertreten sind.— Smart Buildings auf der grünen und braunen Wiese. Da die Branche in den nächsten vier Jahren 70 Millionen weitere intelligente Gebäude errichten wird, kann man davon ausgehen, dass es sich dabei überwiegend um Brownfield-Projekte (Renovierungen bestehender Gebäude) und nicht um Greenfield-Projekte (Neubauten) handeln wird.’

 

Intelligente Brownfield- und Greenfield-Gebäude bringen jeweils ihre eigenen Vorteile, Herausforderungen und Erwägungen bezüglich der Verkabelung mit sich. Daher müssen sie anders verwaltet werden. Dieser Blog beleuchtet nur einige der vielen wichtigen Unterschiede.

 

Was man über die Planung intelligenter Gebäude im Greenfield wissen sollte

Da Greenfield-Projekte von Grund auf neu geplant und gebaut werden, unterliegen sie nicht den Einschränkungen und Beschränkungen, die bei Brownfield-Projekten häufig auftreten.’’ Bei einem Greenfield-Projekt ist es einfacher, Visionen und Ziele teamübergreifend aufeinander abzustimmen, da alles frisch und neu ist.’

 

Obwohl diese “Neuheit” wie ein Vorteil erscheinen mag, kann sie auch unerwartete Hindernisse schaffen. Bei einer leeren Leinwand kann man sich leicht von den Möglichkeiten mitreißen lassen und den Bedarf und die praktische Anwendbarkeit aus den Augen verlieren.’ Es kann auch schwierig sein, Prioritäten zwischen Bedürfnissen und Wünschen zu setzen.

 

Als einfaches Beispiel haben wir erlebt, dass Kunden in steckdosenüberwachte Stromverteilungseinheiten (PDUs) für ihre Rechenzentren investierten, ’und dann den —Steckdosenstatus nicht wirklich überwachten . Manchmal ist dies auf einen Mangel an Ressourcen zurückzuführen. In anderen Fällen liegt es daran, dass das Rechenzentrumsteam den Stromverbrauch auf diesem Niveau nicht überwachen muss.’’ Nur weil etwas “cool” erscheint, heißt das nicht, dass es ’ für jedes Projekt geeignet ist.’

 

In diesem Sinne gilt: Nur weil zwei Gebäudesysteme in einer neuen Anlage miteinander interagieren können, heißt das nicht, dass dies auch der Fall sein sollte. ’ Die Schaffung eines “intelligenten Gebäudes” bedeutet’nicht, dass alle Systeme integriert werden müssen. Ein intelligentes Gebäude stellt stattdessen zielgerichtete, sinnvolle Verbindungen zwischen Systemen her, um den Menschen und Prozessen einen Mehrwert zu bieten, der auf den zu beobachtenden und zu verwaltenden Anforderungen basiert.

 

So könnte zum Beispiel ein intelligentes Krankenhaus seine Bewässerungssysteme mit dem Internet verbinden, um die Wetterlage zu überprüfen und die Systeme entsprechend anzupassen. (Ist für morgen früh Regen angesagt? Das System würde dies erkennen und erkennen, dass keine Bewässerung erforderlich ist.)’ Aber muss das Spülsystem mit den Bildgebungssystemen des Krankenhauses kommunizieren?’ Auch wenn dies möglich ist, ist es nicht sinnvoll, da es keinen Vorteil bietet.’’

 

Ein weiteres Beispiel: Die Integration von Zutrittskontroll- und Videoüberwachungssystemen bietet in den meisten Fällen deutliche Vorteile. So können potentielle Sicherheitsvorfälle sofort angegangen werden (Sie können sich in Echtzeit ansehen, wie jemand versucht, sich unbefugt Zugang zu einem Eingang zu verschaffen). Ist es jedoch notwendig, Zugangskontroll- und Videokonferenzsysteme zu integrieren? Wahrscheinlich nicht.

 

Da keine bestehende Infrastruktur vorhanden ist, dauern Greenfield-Projekte üblicherweise länger als Brownfield-Projekte.

 

Die Projektplanung kann mehrere Jahre vor der Inbetriebnahme einer Einrichtung beginnen. Die rasante technologische Entwicklung führt dazu, dass Telekommunikationsbudgets und -umfänge, die in 2022 erstellt werden, möglicherweise nicht dem entsprechen, was in 2028 benötigt wird, wenn ein Gebäude seinen Betrieb aufnimmt. Technologie, Anforderungen und Prioritäten werden sich im Laufe der Zeit ändern—und Verkabelungsdesigns, Pläne und Arbeitsprogramme müssen flexibel genug sein, um sich an diese Veränderungen anzupassen.

 

Was man über die Planung intelligenter Gebäude im Brownfield wissen sollte

Allein in den USA gibt es fast 6 Millionen Gewerbegebäude (laut der Commercial Buildings Energy Consumption Survey), 350.000 Industriegebäude (laut der Manufacturing Energy Consumption Survey) und 275.000 Militärgebäude (laut dem Department of Defense Base Structure Report). Brownfield-Projekte sind zwar weitaus häufiger als Greenfield-Projekte, aber über sie wird auch viel weniger gesprochen.—’

 

Bei Brownfield-Projekten gibt es bereits ausgeprägte Personal- und Technologiestrukturen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Zudem sind dynamische Beziehungen und Wechselwirkungen zu berücksichtigen, wenn es um die Arbeit mit bestehenden Verträgen mit Anbietern, Verantwortlichkeiten, Verbindlichkeiten und Fähigkeiten geht.

 

Zusätzlich zu den traditionellen Kosten-, Ressourcen- und Zeitbeschränkungen, die mit jedem Projekt einhergehen, müssen Projekte für intelligente Gebäude im Brownfield auch bestehende Beschränkungen und Einschränkungen berücksichtigen. Hierzu können veraltete Plattformen und Systeme, nicht änderbare Anlagenlayouts und vollständig belegte Gebäude gehören, die nicht geräumt werden können, damit die Arbeiten durchgeführt werden können.’’ All diese Situationen schaffen zusätzliche Komplexität, die sich deutlich von derjenigen bei Greenfield-Projekten unterscheidet.

 

Aus der IuK-Perspektive müssen Altsysteme in Brownfield-Projekten oft mit neuen Systemen, Technologien und Netzarchitekturen ergänzt werden.

 

Ein weiteres Beispiel ist das Gesundheitswesen: Bei einem Projekt eines intelligenten Gebäudes im Brownfield muss immer das Alter der vorhandenen Technologie berücksichtigt werden. Schwesternrufsysteme können beispielsweise seit 25 oder 30 Jahren in Betrieb sein, was bedeutet, dass die derzeit installierten Systeme möglicherweise nicht für Ethernet oder IP ausgelegt sind. Somit kann die Integration schwierig werden.

 

Für das Projektteam ist es außerdem wichtig, die voraussichtliche Lebensdauer der bereits vorhandenen Technologie zu kennen.’ Gibt es Bedenken hinsichtlich des Endes der Lebenszeit?

 

Manche Systeme, wie etwa Schwesternrufsysteme, können nicht einfach offline genommen oder entfernt und durch etwas Neues ersetzt werden.’ Sie müssen betriebsbereit bleiben, bis ein neues System oder eine neue Infrastruktur installiert, getestet und überprüft wurde—einschließlich der Integration mit anderen intelligenten Gebäudesystemen.

 

Bei einem Brownfield-Smart-Building-Projekt findet man’auch häufig eine Mischung aus Netzwerktopologien vor: beispielsweise Bus, Ring oder Stern. Auch Leitungen und Räume sind bereits vorhanden, sodass sich die Verkabelungspläne an deren aktuellen Standorten, Größen, Konfigurationen und Inhalten orientieren müssen.

 

Auch bei Brownfield-Smart-Building-Projekten stellt die vorhandene Verkabelung oft eine Herausforderung dar, da im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Kabeln und Steckern mit unterschiedlichen Nennwerten—verwendet wurden.— Letztendlich müssen diese unterschiedlichen Aspekte zusammen funktionieren können.

 

Bei der Arbeit in einem bestehenden Umfeld müssen die Visionen von neuen Technologien und Fähigkeiten mit der Realität abgeglichen werden. Was ist möglich und was nicht, basierend auf der Einrichtung und der vorhandenen Infrastruktur?’’ Was für ein bestehendes Gebäude funktioniert, gilt nicht unbedingt für ein anderes. Gebäude sind für eine Lebensdauer von Jahrzehnten oder länger konzipiert. Daher ist oft Kreativität gefragt, um ein 60 Jahre altes Gebäude in eine Einrichtung zu verwandeln, in der Technologie effizient und wirtschaftlich genutzt werden kann.

 

Basierend auf diesen Faktoren—vorhandenen Systemen und Infrastruktur—kann ein Brownfield-Smart-Building-Projekt von einem einfachen Bootstrap-Upgrade bis hin zu einem umfassenden Forklift-Upgrade (und allem dazwischen) reichen, das erhebliche Änderungen an der vorhandenen IT-Infrastruktur erfordert.

 

Beginnen Sie Ihr nächstes Projekt für intelligente Gebäude

Intelligente Gebäude im Greenfield und Brownfield sind beide für eine sichere, nachhaltige und effiziente Zukunft entscheidend. Allerdings sind unterschiedliche Herangehensweisen erforderlich. Das Expertenteam von Belden’ kennt die Feinheiten des Smart-Building-Designs—und die erforderliche Verkabelungsinfrastruktur, um Greenfield- und Brownfield-Smart-Buildings zu unterstützen und Ihre Ziele zu erreichen.

 

Erfahren Sie mehr über unser Team für intelligente Gebäude und unsere Fähigkeiten.

 

 

ÄHNLICHE BEITRÄGE:

 

9 Gründe warum Belden intelligente Gebäude unterstützt

6 Schritte zum Erreichen Ihrer Ziele für intelligente Gebäude

Einen Spoiler auf einen Pinto setzen: Ist Kategorie 7 Kabel in intelligenten Gebäuden lohnenswert?

 

Über den Autor

Henry Franc

Field Applications Engineer

Mit seinem Schwerpunkt auf der Konzeption, Planung und dem Bau von Rechenzentren fungiert Henry Franc als vertrauenswürdiger Berater für große oder komplexe Projekte in allen Branchen. Er bewertet die Geschäftsanforderungen der Kunden und findet die besten Technologieoptionen, um diese zu erfüllen. Außerdem wurde er von seinen Branchenkollegen zum stellvertretenden Vorsitzenden des TR42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee gewählt.