IoT-Konzept (Internet der Dinge). Kommunikationsnetz.

 

In Rechenzentren kann ein Schaltverteilersystem beispielsweise Colocation-Racks mit einem Telekommunikationsanbieter, Cloud-Provider oder Internetdienstanbieter verbinden. Einige Unternehmen nutzen Schaltverteilersysteme, um ihr Unternehmen mit globalen Netzwerken zu verbinden und Redundanz- sowie Preisvorteile zu erzielen.

 

Vor einigen Monaten haben wir die Geschichte erzählt, wie die ursprünglichen Cross-Connect-Systeme von Belden entwickelt wurden’und wie wir weiterhin auf dem Erfolg dieser Systeme aufbauen, um bei steigenden Kabelsignalfrequenzen zuverlässigere Cross-Connect-Optionen für Netzwerke und Rechenzentren bereitzustellen.— (Falls Sie es verpasst haben, können Sie nachlesen, wie BIX- und GigaBIX-Cross-Connects vor Jahrzehnten entwickelt wurden und warum sie’auch heute noch verwendet werden.)

 

Ihr Gebäude, Ihr Netzwerk und Ihre Anwendung bestimmen, welche Art von Glasfaser-Patch-Panel oder Schaltverteilersystem Sie benötigen. In den nächsten Monaten werden wir jedes dieser Cross-Connect-Angebote vergleichen, damit Sie die richtige Wahl treffen können.’

 

Lernen Sie das FX UHD Schaltverteilersystem kennen

 

Einige Jahrzehnte nach der Entwicklung der Cross-Connect-Systeme BIX und GigaBIX kam das FiberExpress (FX) Ultra-High Density (UHD) System für Rechenzentren und Netzwerkumgebungen auf den Markt. Es ist für die schnelle und einfache Bereitstellung von Cross-Connects und Interconnects mit hoher Dichte konzipiert, indem es wichtigen Portzugriff und Schutz bietet und gleichzeitig Verbindungen mit ultrahoher Dichte unterstützt.’

 

Das FX UHD System ermöglicht eine Vielzahl von Verbindungen auf kleinstem Raum und bietet Platz für eine hohe Anzahl von Glasfasern, ohne Beeinträchtigung der Leistung oder der Benutzerfreundlichkeit.

 

Mit seinem modularen Design kann es in einer Top-of-Rack-, End-of-Row- oder zentralisierten Umgebung eingesetzt werden. Das System funktioniert sowohl in dynamischen MAC-Umgebungen als auch in statischen Umgebungen, in denen die Dichte ein kritischer Faktor ist, wie z. B.:

 

  • Hauptverteilerbereiche zur Unterstützung großer Core-Switches mit hoher Dichte
  • Hauptverteilerbereiche zur Unterstützung von senkrechten Anschlüssen und zur Maximierung der Stellfläche in Schaltschränken
  • Architektur der Zonenverteilung zur Unterstützung von künftigem Wachstum und Kapazitätsbedarf

 

Wie jedes von uns entwickelte Cross-Connect-System wurde es konzipiert, um die spezifischen Herausforderungen unserer Kunden zu bewältigen.— Rechenzentrumsmanager, Ingenieure, Installateure und Techniker— sagte uns, dass sie sich stellen müssen. (Wir hören zu, wenn unsere Kunden uns etwas zu sagen haben.) Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie das FX UHD System ihre Arbeit erleichtert:

 

  • Leichte Gehäuse erleichtern die Installation
  • Kabelkanäle lassen sich einfach und ohne Werkzeug ein- und ausschieben— und sie neigen sich nach unten, nicht nach oben (so dass sie’ sind leichter zu sehen und zu tragen’ t traf die Oberseite des Schranks)
  • Das System unterstützt ältere ST- und SC-Anwendungen sowie moderne LC- und MPO-Anwendungen, erleichtert die Arbeit mit MAC und ermöglicht eine einfache Migration von 1G- und 10G- zu 40G- und 100G-Anwendungen durch den Austausch einer Kassette oder eines Adapterrahmens.
  • Eindeutige Kennzeichnung reduziert menschliche Fehler und die Gefahr einer versehentlichen Unterbrechung des Datenverkehrs
  • Glasfaser-, Kupfer- und Multimedia-Verbindungen können platz- und zeitsparend in derselben Höheneinheit kombiniert werden
  • Dank Pigtailed-Kassetten können Rechenzentren mit minimalen Zusatzkosten erweitert werden

 

Installateure können FX UHD Ablagen und FX UHD Gehäuse kombinieren, um einzigartige, halb vorkonfektionierte Lösungen zu schaffen, die exakte Kabellängen, die Möglichkeit, in kleinere Leerrohre zu passen, und eine schnelle Installation vorkonfektionierter Komponenten unterstützen.

 

Außerdem unterstützt dieses Schaltverteilersystem alle Anschlussoptionen, die der Installateur wählt (mehr über diese Anschlussoptionen erfahren Sie in einem kommenden Blog):

 

Fusionsspleißen, bei dem ein Fusion Splicer verwendet wird, um zwei Glasfaserkabel dauerhaft zu verbinden

Massenfusionsspleißen, das alle 12 Fasern in einem Flachband-Glasfaserkabel verschmelzen kann

Mechanisches Spleißen, welche “ hält” zwei Fasern mit Clips oder Harz zusammen

 

Erfahren Sie mehr über das FX UHD System und stellen Sie sicher, dass Sie’ Re unseren Blog abonniert also du nicht’ Verpassen Sie keine Informationen über die ECX (Enterprise Closet X) und DCX-Systeme.

 

Verwandte Links

 

FiberExpress UHD/Ultra Glasfasersystem

Spleißen oder nicht spleißen ist nicht die einzige Frage

Direkte Verbindungen ermöglichen: Die Entwicklung unserer Schaltverteilerlösungen