Intelligentes Gebäude

5 Einzigartige Vorteile von Glasfaserkabeln

Nelson Oliver

Glasfaserkabel und Kupferkabel haben mit jeweils eigenen Vorteilen und Eigenschaften beide ihren Sinn und Zweck. Die Wahl zwischen den beiden für Anwendungen ist nie „richtig“ oder „falsch“. Denn sie ergänzen sich in vielerlei Hinsicht.


Da zunehmend immer mehr Bandbreite verlangt wird und die Kosten für Glasfaserkabel sinken, befassen sich IuK-Experten verstärkt mit diesem Thema. Doch bevor Sie sich entscheiden, ob Kupfer oder Glasfaser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, sollten Sie einige Vorteile von Glasfaserkabeln kennen.


1. Glasfaser unterstützt sehr hohe Bandbreiten

Im Hinblick auf die Bandbreite ist keine derzeit verfügbare Technologie besser geeignet als Glasfaser – allen voran die Singlemode-Faser. Glasfaserkabel bieten eine größere Bandbreite, um mehr Daten zu übertragen als Kupferkabel mit gleichem Durchmesser.

 

Welche neuen Glasfasertechnologien in Form von Transceivern oder anderer Elektronik sich auch durchsetzen, zu den Vorteilen der Glasfaser gehört die Tatsache, dass es keine Beschränkungen der Leistung durch das Kabel selbst gibt. Vielmehr wird sie durch die elektronischen Komponenten begrenzt, aus denen das System aufgebaut ist. Aktualisieren Sie die Komponenten und Ihre Glasfaserverkabelung ist einsatzbereit.

 

Auch die Latenz verringert sich mit Glasfasern. Das führt zu schnelleren Download- und Upload-Zeiten und zu einem schnelleren Zugriff auf Ressourcen. Aufgrund dieses geringen Verlustes können Glasfasern auch Daten über größere Entfernungen ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen übertragen.

 

2. Glasfaser ist grundsätzlich sicher

Glasfaserkabel senden keine Signale aus; Abhörgeräte mit einem Glasfaserkabel zu verbinden, um die Datenübertragung abzufangen, ist außerordentlich schwierig.

 

Da das Signal, das durch ein Glasfaserkabel läuft, in der einzelnen Litze enthalten ist, muss es vom Ende des Kabels her zugänglich gemacht werden, indem man es durchschneidet. In den meisten Fällen würde dies zu einem Ausfall des Netzwerks führen, und das Problem würde sofort bemerkt werden.

 

3. Glasfaser ist eigensicher

Da bei der Datenübertragung keine Elektrizität im Spiel ist (die Daten werden durch Licht übertragen), ist die sichere Handhabung einer der zahlreichen Vorteile von Glasfasern.

 

4. Glasfaser ist resistent gegen Wasser und Temperaturschwankungen

Glasfaserkabel werden nicht durch Temperaturschwankungen, schlechte Witterung oder Feuchtigkeit beeinträchtigt. Kommen sie zum Beispiel mit Regenwasser in Berührung, läuft die Kommunikation normal weiter. Bei einem Blitzschlag in ein Glasfaserkabel wird der Stromstoß nicht weitergeleitet, da das Glasfaserkabel keine metallischen Komponenten enthält.

 

Es hält rauen Umgebungen ohne Leistungseinbußen stand und ist damit ideal für Außenbereiche, Fernanwendungen und industrielle Anwendungen.

 

5. Glasfaser ist immun gegen EMI

Verlegen Sie viele Elektrokabel (die elektrischen Strom führen) auf beengtem Raum, kann es bei den Kabeln zu Überschneidung und in der Folge zu Leistungseinbußen und Unterbrechungen bei der Datenübertragung kommen.

 

Glasfaserkabel erzeugen jedoch keine elektromagnetischen Störungen (EMI). Sie werden auch nicht durch EMI beeinträchtigt. Sie können sie unbesorgt direkt neben Industriegeräten einsetzen.

 

Entsprechen die Vorteile von Glasfasern den Anforderungen Ihres nächsten Projekts? Kontaktieren Sie einen unserer Glasfaser-Experten, um mehr zu erfahren, oder besuchen Sie unsere Webseite für Glasfasersysteme.