Blue-Cable-On-Reel

Auf den ersten Blick scheint es keine große Sache zu sein – nur ein Karton, der Installateuren hilft, viele laufende Meter Kabel effizient zu bewegen.’ – Doch die Kabelverpackung ist mehr als nur eine Möglichkeit, Kabel zu transportieren und zu lagern. Dies kann die Installationsfreundlichkeit beeinträchtigen.

 

Viele der heutigen Kabelverpackungen (wie Kabelboxen oder Kabelkartons) sind:’

  • Nicht gegen Wasser oder Feuchtigkeit behandelt
  • Schwer und schwierig zu tragen aufgrund der Holzspulen im Inneren
  • Hohe Versandkosten
  • Leicht zu beschädigen beim Versand und der Handhabung

Wenn man diese Faktoren berücksichtigt, wird deutlich: Wenn eine scheinbar einfache Kabelverpackung nicht richtig konzipiert ist, kann sie ein Projekt verlangsamen, die Kosten erhöhen und möglicherweise das darin enthaltene Kabel beschädigen.

 

Bei der Auswahl von Kabeln und Verbindungselementen für Ihr nächstes Projekt sollten Sie ’nicht vergessen, auch die Verpackung zu berücksichtigen. Hier sind einige Merkmale von Kabelverpackungen, auf die Sie achten sollten. …

 

1. Leicht und kostengünstig zu versenden

Statt Kartons mit schweren Holzspulen sollten Sie nach Kabelverpackungen suchen, die leichte, aber dennoch extrem robuste PVC-Spulen verwenden. – – Dadurch verringert sich der Arbeitsaufwand für das Bewegen der Kisten und die Kosten für deren Versand zu den Baustellen sinken.

 

2. Verstärkte Griffe

ReelTuff-Verpackung.jpg

Das mag offensichtlich erscheinen, aber viele Kabelboxen bieten keine verstärkten Griffe.’ (Oder, falls sie es sind, befinden sie sich an der Seite, wo sie schwer zu erreichen und zu greifen sind und Verletzungen verursachen können.)’ – ’ In solchen Fällen versuchen die Monteure manchmal, die Box an den Ausgabelöchern anzuheben (wodurch sie auseinanderreißt). Achten Sie auf eine Box mit verstärkten Griffen an Vorder- und Rückseite, damit sie leicht zu greifen ist und nicht auseinanderreißt.’ – ’

 

3. Eine Box, die Versand und Handhabung standhält

Viele Kabelboxen verwenden eine traditionelle einwandige Kartonkonstruktion. Suchen Sie stattdessen nach einer doppelwandigen Wellpappenkonstruktion, die widerstandsfähig gegen Quetschen, Durchstechen und Reißen ist. Wenn die Box so konstruiert ist, dass sie starker Beanspruchung standhält, ist sie wahrscheinlich auch nach höheren Frachtstandards zertifiziert.’

 

4. Wasserabweisende Beschichtung

Eine wasserabweisende Beschichtung gewährleistet die Unversehrtheit bei Regen oder Schnee – oder falls versehentlich etwas darauf oder in der Nähe verschüttet wird. Es gibt nur sehr wenige Kabelboxen in der Branche, die nicht beschädigt werden, wenn sie mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.’ Dies liegt daran, dass sie keine wasserabweisende Beschichtung besitzen.’

 

5. Absteigende Längenmarkierungen

Statt zu raten oder durch Anheben oder Hineinsehen in die Löcher zu erraten, wie viel Kabel sich noch in der Verpackung befindet, sollte man nach Verpackungen mit absteigenden Längenmarkierungen suchen. Anhand dieser Markierungen können die Installateure auf einen Blick erkennen, wie viel Kabel noch übrig ist, sodass sie rechtzeitig wissen, bevor es ihnen ausgeht.’

 

Bessere Kabelverpackung

Nachdem wir von den immer wiederkehrenden Problemen erfahren hatten, mit denen Installateure bei Kabelboxen konfrontiert sind, beschlossen wir, eine bessere Lösung zu entwickeln: Beldens neue’ ReelTuff Kabeltrommelverpackung.

 

Wir haben einige der beliebtesten Verpackungsdesigns der Branche analysiert und die besten Eigenschaften dieser Designs mit neuen, einzigartigen Funktionen kombiniert, die die häufigsten (und frustrierendsten) Probleme bei Kabelverpackungen lösen.’

 

Mehr als 250 Belden-Kabelprodukte sind derzeit mit ReelTuff-Kabelverpackung erhältlich – und diese Zahl wächst stetig.


Über den Autor

Linda White

Product Line Manager

Linda White ist seit fast 30 Jahren bei Belden und ist verantwortlich für das Management der Broadcast- und AV-Produktlinien, wobei sie die Bedürfnisse und Kaufpräferenzen der Kunden im Auge behält. Wenn neue Informationen über die Branche, die Rundfunk- und Fernsehkunden oder Technologietrends bekannt werden, stellt sie sicher, dass diese Daten bei der Konzeption und Entwicklung neuer Produkte berücksichtigt werden. Linda ist von der ersten Idee bis zur Fertigstellung an der Produktentwicklung beteiligt und bemüht sich, die bestehenden Produkte von Belden zu verbessern, während sie gleichzeitig an der Entwicklung neuer Kabel, Steckverbinder und Baugruppen für die Rundfunk- und AV-Branche mitwirkt. Während ihrer Zeit bei Belden war sie im Produktmanagement sowohl für den Rundfunk- als auch für den Industriemarkt tätig und leitete den Vertriebsinnendienst.