Industrielle Automatisierung
Alles, was jetzt und in Zukunft für Ihre 5G-Implementierung wichtig ist
21.09.2022
Es ist offiziell: 5G skaliert heute schneller als jede frühere Generation der Mobiltechnologie, laut dem Mobility-Bericht Juni 2022 von Ericsson.
Ältere Generationen dieser Mobilfunktechnologie beginnen sich zu verlangsamen und zu verschlechtern, während 5G aufsteigt und deutlich höhere Bandbreiten, nahezu verzögerungsfreie Verbindungen und verbesserte Sicherheitsmechanismen bietet.
Nahezu ein Viertel der Weltbevölkerung hat bereits heute Zugang zur 5G-Abdeckung; bis 2027 werden laut des Berichts voraussichtlich drei Viertel der Weltbevölkerung Zugang haben.
Diese Zeit der Veränderung sehen sich viele Organisationen in einem Schwebezustand: Obwohl die Zukunft eindeutig auf 5G ausgerichtet ist, ist es noch nicht allgegenwärtig.
Eine vollständige Einführung von 5G erfordert wahrscheinlich eine Investition in neue Hardware, die (vorerst) kostspieliger ist als die Hardware, die frühere Generationen, wie z. B. 4G, unterstützt. Warum? Weil die Produkte jetzt mit einer höheren Leistung arbeiten müssen, um 5G-Technologie zu unterstützen. In Zukunft, wenn 5G sich immer mehr durchsetzt, werden die Preise für Hardware sehr wahrscheinlich sinken.
Darüber hinaus ist der Einsatz von 5G-fähiger Hardware heute nicht automatisch eine Garantie für den Zugriff auf ein 5G-Netzwerk. Die Technologie muss auch in Ihrer Gegend verfügbar sein (es sei denn, Sie errichten Ihr eigenes privates 5G-Netzwerk).
Jetzt oder später in 5G investieren?
Wie erkennen Sie angesichts des aktuellen Stands von 5G, wann der richtige Zeitpunkt ist, um in 5G-Hardware zu investieren? Wir sind der Meinung, dass es auf Ihre Anwendung ankommt. Nicht jede Anwendung erfordert 5G – insbesondere nicht solche, die niedrige Datenraten aufweisen.
Um zu bestimmen, ob die 5G-Technologie das Richtige für Sie ist, sollten Sie überlegen, wie Sie diese Technologie verwenden wollen. Unternehmenskritische Anwendungen mit hoher Leistung, die eine hohe Geschwindigkeit, geringe Latenz und große Kapazität erfordern, werden am meisten von 5G profitieren.
Diese Anwendungsarten könnten Folgende beinhalten:
- Autonome Fahrzeuge
- Technologien der künstliche Intelligenz und virtuellen Realität in Außenbereichen
- Intelligente Fertigungsautomatisierung
- Remote-Diagnose und -Überwachung im Gesundheitswesen
- Videostreaming von öffentlichen Sicherheitskameras
Was ist für ein 5G Upgrade erforderlich?
Wenn Sie bereit für ein Upgrade sind, ist es wichtig zu wissen, dass Ihre aktiven und passiven Geräte – Router, Antennen, Kabel usw. – eventuell ausgetauscht werden müssen.
Da 5G-Netzwerke beispielsweise auf verschiedenen Frequenzen arbeiten können, sind unter Umständen neue Antennen für die verschiedenen Frequenzbereiche erforderlich.
Zu häufig wird in eine 5G-Infrastruktur investiert, um dann festzustellen, dass das Netz nicht die erwartete Leistung erbringt. Nutzer sind frustriert über Verbindungsunterbrechungen und einen langsamen Service. Diese unzureichende Leistung tritt auf, wenn ein System nicht für eine echte End-to-End-Funktion ausgelegt ist. Jeder Bestandteil innerhalb eines Systems ist wichtig.
So wie Reifen die Leistung eines Neuwagens beeinflussen, sind auch die Zusatzgeräte wichtig, wenn es um die 5G-Leistung geht. Auch wenn Sie in ein hochwertiges Fahrzeug investieren, werden Sie ein schlechtes Fahrverhalten und eine schlechte Leistung erleben, wenn die Qualität der Reifen nicht stimmt. Sie werden nicht in der Lage sein, sicher zu wenden, die Reifenhaftung ist schlecht und Sie schaffen es nicht, innerhalb einer angemessenen Zeitspanne zum Stillstand zu kommen.
Das Gleiche gilt für 5G. Sie haben vielleicht Zugriff auf die 5G-Technologie, aber Ihre Geräte und Infrastruktur werden bestimmen, inwieweit sie für Sie funktioniert.
Lassen Sie uns Antennen als Beispiel verwenden. Mit der richtigen Hochleistungsantenne, die an der richtigen Stelle platziert und präzise eingestellt ist, lassen sich die 5G-Übertragungsreichweite und die Signalqualität verbessern, damit sie die erwartete Leistung erbringt. Qualitativ hochwertige Antennen sorgen auch für ein hervorragendes Nutzererlebnis, da sie im Gegensatz zu Antennen, die aus qualitativ minderwertigen Komponenten hergestellt werden, weniger wahrscheinlich ausfallen oder Leistungsprobleme haben.
Eine erfolgreiche Einführung von 5G wird wahrscheinlich neue Antennen erfordern, die für eine bessere Abdeckung, weniger Interferenzen und mehr Datenkapazität als die bestehende Antennentechnologie konzipiert sind.
Und weil 5G viel mehr verbundene Geräte gleichzeitig mit viel höheren Datenraten unterstützt, sind mehr Antennen erforderlich, um diesen Bedarf vonseiten der Infrastruktur zu decken. Das bedeutet, dass Router ihre Antennenkonfigurationen aufeinander abstimmen müssen, da es sonst passieren kann, dass sie langsamer werden oder der Netzwerkzugriff blockiert wird.
Unterstützung für Ihren 5G-Einsatz
Wenn 5G Ihre Zukunft ist, brauchen Sie einen Partner, der die Bedeutung aller Komponenten Ihres 5G-Netzwerks versteht.
Das interne Team von Belden, bestehend aus Lösungsexperten und Beratern, kann sicherstellen, dass Ihr System richtig konzipiert und installiert wird, wobei jede Komponente Ihres Netzwerks die nötige Aufmerksamkeit erhält.
Unsere Customer Innovation Centers (CICs) sind Knotenpunkte, wo Sie gemeinsam mit uns überlegen, entwerfen, testen und robuste, zuverlässige und sichere Netzwerke implementieren können, um die Unternehmensleistung zu steigern, die Sie von Ihrer Investition in 5G erwarten.
Informieren Sie sich über einige der Lösungen, die wir für 5G-Netzwerke anbieten.