Atlanta Braves und The Battery Atlanta – der Archetyp für alle anderen intelligenten Stadionbezirke
Nach Ablauf des 20-jährigen Pachtvertrags für das Turner Field waren die Atlanta Braves bereit für ein neues Zuhause in Cobb County, Georgia. Anstatt den bestehenden Standort zu sanieren, entschied sich das Franchise-Unternehmen, in einen neuen, hochmodernen Veranstaltungsort zu investieren, um den Fans ein unvergleichliches digitales Erlebnis zu bieten, das bereits vor dem Betreten des Stadions beginnt.
Als die Pläne für den SunTrust Park (jetzt Truist Park) mit 41.500 Sitzplätzen Gestalt annahmen, sollte das Stadion das Herzstück eines großen gemischt genutzten Bauprojekts mit dem Namen „The Battery Atlanta“ werden. Geschäfte, Restaurants, ein Luxushotel, ein Theater und Büroräume in der Nähe würden das Baseballstadion zu einem ganzjährigen Ziel für Fans werden lassen.
Mit der Fertigstellung von The Battery Atlanta wären die Braves nicht nur das älteste, dauerhaft betriebene Franchise-Unternehmen, sondern auch das einzige Franchise-Unternehmen, das als Verpächter eines weitläufigen Mehrzweckprojekts fungiert.
Die Herausforderung
Das Franchiseunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das beste WLAN-Erlebnis aller nordamerikanischen Veranstaltungsorte zu bieten und den Fans die gewünschte Bandbreite ohne Einschränkungen oder Verzögerungen bereitzustellen. Aufgrund der gigantischen Datennutzung bei Live-Veranstaltungen hatte die Bereitstellung von Verbindungstechnik- und Netzwerkkapazitäten oberste Priorität.
Das 18-köpfige IT-Team der Braves teilte die Fan-First-Mentalität, strebte aber auch eine Reduzierung der Netzwerkkomplexität an.’ Vor diesem Hintergrund entstand ein ‘Ein-Netzwerk’ -Ansatz. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes stünde eine äußerst zuverlässige Verkabelungsinfrastruktur, die Zehntausende von Geräten, neue Anwendungen und neue Technologien unterstützen kann, darunter ein verteiltes Antennensystem (DAS), 30 LED-Anzeigetafeln, über 1.250 drahtlose Zugangspunkte und über 1.350 Bildschirme–ohne Verzögerungen oder Ausfallzeiten.
Die Auswahl des richtigen Anbieters und der richtigen Lösung war von entscheidender Bedeutung, da das Team darauf setzte, mit seiner Investition in Höhe von 12 Millionen USD wiederkehrende Einnahmen durch mobile Fankäufe an Spieltagen sowie durch Sponsoren und Anzeigenschaltungen zu generieren, die auf dem Videosystem, den interaktiven Kiosken und der digitalen Beschilderung des Veranstaltungsorts angezeigt wurden.
Anforderungen
Schlechte Infrastrukturentscheidungen können ein Projekt dieser Größenordnung erheblich beeinträchtigen. Im Hinblick auf die Verbindungstechnikziele für die Entwicklung empfahlen die Bauleiter JLL und American Builders Belden, sich dem Projektteam anzuschließen. JLL war mit den kostensparenden Methoden, der Erfahrung und dem Produktportfolio von Belden vertraut und wusste, dass Belden dazu beitragen würde, das Projekt auf Kurs zu halten, indem alles installiert und konfiguriert und die Netzwerkverbindungen getestet und für den Eröffnungstag bereit gemacht würden.’
Die Lösung
Es wurden Schaltschränke und Gestelle, mehr als 250 Meilen Glasfaserkabel und 500 Meilen Kabel der Kategorie 10GXS 6A sowie Faser- und Kupferleitungen installiert, um Folgendes zu unterstützen:
- 200 GB Internetbandbreite
- 5G-Mobilfunknetz
- 10.000 Ports & 800+ Hotspots
- Mehr als 1.250 Wireless Access Points für ortsunabhängige Vernetzung
- Radartechnologie zur Erfassung von Spielerdaten, Spinrate, Fußgeschwindigkeit & Schlägerwinkel
- Anzeigemonitore, interaktive Beschilderung, digitale Kioske & Anzeigetafeln
- POS-Systeme an Verkaufsständen
- App-Anbindung für digitales Ticketing & Parken, mobiler Zutritt/Check-in, interaktive Karten & Verzeichnisse & Sitz Upgrades
- Suite-Steuerungssysteme & zeigt
Nachdem wir herausgefunden hatten, dass herkömmliche Stecker für die Feldmontage nicht’ t verwendet werden, wenn die Gehäuse auf Außenmonitoren, Wireless Access Points und Sicherheitskameras installiert werden, Belden’ S Feldmontierbare REVConnect-Stecker wurden verwendet, da sie unabhängig vom Gerät einen einfachen, zuverlässigen und vielseitigen Kündigungsprozess ermöglichten.
Für AV-Anwendungen bietet Belden’ S 4K Ultra-HD-Medienkabel wurde eingesetzt, um 4K-Inhalte über 100 m mit 100 %iger Abschirmung vor Störgeräuschen für optimale Leistung zu übertragen. Die Live-Produktion wurde mit Kameras durchgeführt, die eine sofortige Ausstrahlung ohne internen Speicherbedarf ermöglichen.

Die Ergebnisse
Anstatt mehrerer unterschiedlicher Netzwerke nutzt jedes Gerät und jeder Anbieter ein zentrales Netzwerk, um den Betrieb zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen. Mit einer riesigen Verkabelungs- und Konnektivitätsinfrastruktur, die hinter den Kulissen arbeitet, um die Netzwerkkapazität zu unterstützen, ermöglicht das drahtlose Netzwerk alles, was in dieser gemischt genutzten Anlage passiert— von Fan-Services bis hin zu Geschäftstransaktionen.
Während der Eröffnung im April 2017 verband SunTrust Park 10.708 Geräte, die an 23.831 Sitzungen teilnahmen und 3.362 GB Daten verbrauchten, um das Team zu unterstützen’ s Versprechen, das beste drahtlose Erlebnis aller nordamerikanischen Veranstaltungsorte zu bieten. Wenn das Team zu Hause empfängt, ermöglichen die Braves weiterhin flüssige Fanerlebnisse und vertiefen die Fantreue & den Wert der Franchise-Marke steigern.