Belden PROVIZE Suite vereinfacht die Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme von Netzwerken

Advanced PROVIZE Planner ergänzt die PROVIZE Suite für verbesserte Benutzerfreundlichkeit

St. Louis, Missouri – 15. Februar 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Veröffentlichung seiner PROVIZE Suite bekannt. PROVIZE Suite ist eine robuste Softwaresuite für das Netzwerkmanagement und umfasst die Netzwerkplanungs- und Konfigurationslösung PROVIZE Planner sowie PROVIZE Explorer, der die Inbetriebnahme von Belden-Geräten vereinfacht.

À mesure que les réseaux se développent, les organisations industrielles ont besoin de solutions qui atténuent la complexité croissante. Mit der PROVIZE Suite erhalten Unternehmen eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche, die es ihnen ermöglicht, Netzwerke zu entwerfen, die Machbarkeit ihrer Entwürfe zu validieren, genaue Stücklisten (BOMs) zu erstellen und Belden-Geräte zu konfigurieren – alles an einem Ort.’ – Le logiciel PROVIZE Planner offre une planification réseau par glisser-déposer qui permet aux utilisateurs de concevoir facilement des configurations basées sur les objectifs du réseau. PROVIZE Explorer erkennt Geräte, die nicht in Betrieb genommen wurden, und ermöglicht Benutzern, Sicherheitszertifizierungen zu überprüfen und Passwörter und IPv4-Adressen (Internet Protocol Version 4) für mehrere Geräte gleichzeitig einzurichten.

PROVIZE Suite offre d'importants avantages, tels que :

  • Nahtlose Integration: PROVIZE Planner und PROVIZE Explorer lassen sich nahtlos in die Belden PROVIZE Suite integrieren und ermöglichen so eine optimierte Netzwerkplanung, -konfiguration und -inbetriebnahme über eine einzige Schnittstelle.
  • Einfach zu bedienen: Anwender können Netzwerke und Geräte über eine intuitive Software ohne großen Lernaufwand schnell planen und in Betrieb nehmen.
  • Kostenlose Basisversion: Unternehmen können unbegrenzt viele Einstiegslösungen für PROVIZE Explorer und PROVIZE Planner kostenlos installieren.
  • Kostenpflichtige Versionen von PROVIZE Planner und PROVIZE Explorer: Unternehmen können auf kostenpflichtige PROVIZE-Lizenzen upgraden, um auf erweiterte Funktionen zuzugreifen.

“„Bei der Entwicklung der PROVIZE Suite haben wir Wert darauf gelegt, Software zu schaffen, die umfangreiche Funktionen mit einer intuitiven Benutzererfahrung verbindet“, sagte Sina Mueller, Produktspezialistin bei Belden.’” “Mit PROVIZE Planner können Benutzer Netzwerke entwerfen und Konfigurationen an ihrem Schreibtisch validieren und automatisch generierte Stücklisten erhalten, was Zeit spart und Kosten senkt. PROVIZE Explorer ermöglicht die schnelle Inbetriebnahme von Belden-Geräten und den einfachen Zugriff auf Hirschmann-Geräteschnittstellen zur Maximierung der Effizienz.“

Die PROVIZE Suite führt neue Mehrwertfunktionen ein, darunter Verbesserungen der Benutzererfahrung (UX) für beide Produkte, Portplanungsfunktionen und CLI-Vorlagen (Command Line Interface) zur Optimierung der Konfiguration geplanter Geräte und der Subnetzkonfiguration im PROVIZE Planner sowie die Konfiguration mehrerer anfänglicher IPv4-Zuweisungen im PROVIZE Explorer.

Weitere Informationen zur neuen PROVIZE Suite finden Sie auf unserer Produktseite.

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.