Belden veröffentlicht erstes UL-zertifiziertes Hybridkabel für fehlergesteuerte Stromkreise der Klasse 4 in intelligenten Gebäuden.
St. Louis, Missouri – 17. März 2023 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, ist stolz, seine Fault-Managed Power System (FMPS)-Hybridkabel bekannt zu geben, die für Stromkreise der Klasse 4 entwickelt und zertifiziert sind.
Mit der Veröffentlichung des National Electrical Code® (NEC) von 2023 ermöglichen Stromkreise der Klasse 4 der Industrie die Stromversorgung mit der gleichen Sicherheit wie bestehende Stromkreise der Klasse 2, mit dem zusätzlichen Vorteil höherer Leistungsstufen und größerer Entfernungen.
Belden hat das branchenweit erste UL-zertifizierte Kabel der Klasse 4 eingeführt und ist nun stolz, sein Portfolio um das branchenweit erste UL-zertifizierte Hybridkabel erweitern zu können.’’ Die FMPS-Hybridkabel von Belden’ sind von UL für die Konformität mit Klasse 4 zertifiziert. Dank der Kupfer-/Glasfaserkonstruktion werden Strom und Daten über große Entfernungen mit einem einzigen Kabel übertragen. Das spart Installationszeit und erleichtert die Installation.
Da Systeme der Klasse 4 genauso sicher sind wie—wenn nicht sogar sicherer als—Systeme der Klassen 2 und 3, können diese Kabel von denselben Integratoren und Auftragnehmern installiert werden, die auch Kategorie- und PoE-Kabel installieren.
Erfahren Sie mehr über die Klasse 4
Stromkreise der Klasse 4 gewährleisten den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, genau wie Power over Ethernet (PoE). Allerdings bietet die Klasse 4 auch die nahezu 20-fache Leistung von PoE über Hunderte von Metern und ist damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom.
Klasse 4—auch als FMPS, Packet Energy Transfer (PET), Digital Electricity™ (DE), Pulsed Power oder Smart Transfer Systems—bezeichnet, ist ein verbessertes Format der Stromversorgung. Anders als bei leistungsbegrenzten Schaltkreisen der Klassen 2 und 3 wird bei Schaltkreisen der Klasse 4 die Ausgangsleistung der Stromquelle nicht begrenzt.’ Vielmehr führen sie eine kontinuierliche Fehlerüberwachung durch und steuern die Abgabe des verfügbaren Stroms während eines abnormalen Zustands. Dies reduziert das Risiko von Stromschlägen oder Bränden, weil die Energiemenge, die bei einem Fehler freigesetzt werden kann, begrenzt wird.
Um die Compliance mit den NEC-Anforderungen zu überprüfen, müssen die Stromkreise der Klasse 4 zertifiziert werden. Mit der Unterstützung von Belden’ hat UL vor Kurzem UL 1400-2 als Untersuchungsübersicht (den ersten Schritt in Richtung eines Standards) veröffentlicht, um Sicherheitsaspekte und Kriterien für die Bewertung von Stromkreisverkabelungen der Klasse 4 zu definieren. Kabelstromkreise der Klasse 4 werden gemäß dem veröffentlichten Dokument zertifiziert.
“In einigen intelligenten Gebäuden werden bereits fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme eingesetzt,” erklärt Ron Tellas, Technology Applications Manager bei Belden, “und ihre Verwendung wird weiter zunehmen. Der NEC hat erkannt, dass diese Systeme der Klasse 4 so einzigartig und spezialisiert sind, dass sie ihren eigenen Code-Abschnitt benötigen. Wir sind stolz darauf, dass die FMPS-Kabel von Belden die ersten sind, die für den Einsatz in Systemen der Klasse 4 zertifiziert sind.’’”
Erfahren Sie mehr über Klasse 4-Systeme und unsere zertifizierten FMPS-Kabel unter www.belden.com/Solutions/Class-4-Systeme.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus und gehen von dem, was wir herstellen, zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.belden.com ; folge uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mary Melchiorre
Manager für Marketingkommunikation
(514) 822-7047
[email protected]