Technologie- und Anwendungsmanager von Belden erhält renommierten Harry J. Pfister Award für herausragende Leistungen in der Telekommunikation

Belden
Ron Tellas, Technologie- und Anwendungsmanager, wurde während der 2024. BICSI-Winterkonferenz für seine herausragenden und eindrucksvollen Beiträge auf diesem Gebiet ausgezeichnet.

 

St. Louis, Missouri – 1. Februar 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gibt mit großer Freude bekannt, dass Ron Tellas, Technologie- und Anwendungsmanager, mit dem renommierten Harry J. Pfister Award für herausragende Leistungen in der Telekommunikationsbranche ausgezeichnet wurde.

 

Die Auszeichnung wurde während eines Banketts auf der BICSI-Winterkonferenz und -Ausstellung bekannt gegeben, die am 31. Januar 2024 im Rosen Shingle Creek in Orlando, Florida, stattfand.

 

Diese Auszeichnung wird jährlich an Branchenexperten verliehen, die herausragende und wirkungsvolle Beiträge auf dem Gebiet der Telekommunikation geleistet haben. Die Nominierten werden auf der Grundlage ihres Engagements und ihrer Förderung des Telekommunikationsberufs sowie der wissenschaftlichen, technischen oder pädagogischen Aspekte der Branche bewertet. Der 1982 ins Leben gerufene Preis ist nach Harry J. Pfister, dem Gründer der BICSI-Winterkonferenz, benannt.

 

Mit dieser Auszeichnung reiht sich Tellas in eine beeindruckende Liste von Innovatoren ein, darunter der Branchenveteran Paul Kish, ehemaliger Direktor für Systeme und Standards bei Belden.

 

Tellas spielt eine aktive Rolle in BICSI, hält regelmäßig Vorträge auf BICSI-Konferenzen und nimmt an Podiumsdiskussionen teil. Darüber übernimmt er wichtige Aufgaben in vielen anderen Brancheninitiativen, unter anderem im TIA TR-42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee, im ISO WG3-Komitee, im Connected Technologies Industry Consortium, in der IEEE 802.3 Ethernet Working Group und im NFPA 70 Code-Making Panel 3.

 

Während seiner fast 35-jährigen Karriere in der Telekommunikation und mit über 15 US-Patenten hatte Tellas eine Vielzahl von Funktionen in technischen Bereichen inne. Heute ist er als Technologie- und Anwendungsmanager für LAN bei Belden als Fachexperte für HF-Design und elektromagnetische Ausbreitung an der Definition der Unternehmens-Roadmap für Technologie und Anwendungen beteiligt.’

 

“Belden engagiert sich leidenschaftlich für die Telekommunikationsbranche und die Weiterbildung dieser Branchenteilnehmer,” sagt Jay Wirts, Executive Vice President of Enterprise Solutions, “und niemand ist so engagiert, uns bei der Erfüllung dieser Mission zu unterstützen, wie Ron. Ich bin stolz, ihm diese wohlverdiente Ehre zu erweisen.’”

 

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Lisa Williams

Manager für Marketingkommunikation

(317) 815-2402

[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.