Belden und Cylus gehen Partnerschaft ein, um verbesserten Cybersicherheit-Schutz für Schienenfahrzeuge und Signalsysteme anzubieten
Die Partnerschaft zwischen weltweit führenden Anbietern von Cybersicherheit- und robusten Netzwerklösungen für den Schienenverkehr vereinfacht die Kombination einer Next-Gen Firewall mit der ersten auf dem Markt erhältlichen Cybersicherheit-Lösung für den Schienenverkehr, die den Schutz von Systemen an Bord und auf der Strecke verbessert.
St. Louis, Missouri, 20. September 2022: Belden, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastrukturlösungen, gab heute seine Partnerschaft mit Cylus bekannt, dem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheit für den Schienenverkehr. Kunden, die die Firewall von Belden verwenden, können diese durch eine optimierte Version der Software CylusOne ergänzen, die bei Cylus lizenziert werden kann. – – ’™ Die Kombination aus Belden- und Cylus-Lösungen, die Kunden implementieren können, bietet Bahnbetreibern eine maßgeschneiderte, verbesserte Cybersicherheitsplattform sowohl für Schienenfahrzeuge als auch für Signalsysteme.
Da die Bahnindustrie weiterhin automatisierte, drahtlose und vernetzte Technologien einsetzt, – sowohl auf der Strecke als auch an Bord, – vergrößert sich die Angriffsfläche kritischer Anlagen erheblich und sie werden zunehmend bösartigen Cyberangriffen ausgesetzt. Bahnbetreiber müssen sich außerdem mit Platzmangel, veralteten Bahnprotokollen ohne integrierte Sicherheit und dynamischen Netzwerktopologien auseinandersetzen, – die alle eine Herausforderung für die Sicherung von Bahn- und U-Bahnsystemen an Bord und entlang der Strecke darstellen. Ohne eine angemessene Cybersicherheit haben Hacks das Potenzial, die Sicherheit des Schienenverkehrs zu bedrohen, den Betrieb zu stören und schwere wirtschaftliche und reputationsbezogene Schäden zu verursachen.
Die kombinierte Cybersicherheitslösung von Belden und Cylus ist speziell auf Signal- und Schienenfahrzeugsysteme zugeschnitten und kombiniert die industrielle Firewall der nächsten Generation (NGFW) von Belden, die EAGLE40-6M, mit CylusOne, der führenden Cybersicherheitslösung, die kontinuierliche Überwachung und Echtzeitschutz für Schienenfahrzeuge und Schieneninfrastruktur bietet.’ Die kombinierte Lösung greift auf die vorhandene Hardware zurück und hilft dabei, die Einhaltung internationaler Standards für die Sicherheit im Schienenverkehr und die Cybersicherheit zu gewährleisten.
“„Bei Cylus besteht unsere Mission darin, Eisenbahnen und U-Bahnen auf der ganzen Welt zu sichern, um sie vor immer komplexeren Cyber-Bedrohungen zu schützen“, sagte Miki Shifman, Mitbegründer und CTO von Cylus.” “Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Belden, dem weltweit führenden Anbieter robuster Netzwerklösungen und Firewalls für Schienenfahrzeuge. Gemeinsam wollen wir eine erstklassige, maßgeschneiderte Lösung für den Schienenverkehr schaffen, indem wir unseren Kunden die Nutzung unserer für Beldens NGFW optimierten CylusOne-Software ermöglichen.’ Diese Lösung bietet eine weitere robuste Schutzebene gegen Cyberangriffe und gewährleistet die Sicherheit der Bord- und Streckensysteme der Schiene.”
Die zusätzliche Ebene von CylusOne auf der NGFW von Belden’ bietet automatisierte und skalierbare Sicherheitskontrollen, um die Einhaltung der neuesten Cybersicherheitsstandards für den Schienenverkehr, einschließlich CENELEC TS-50701, zu ermöglichen. Die kombinierten Lösungen beinhalten Deep Packet Inspection (DPI) von Bord- und Streckennetzprotokollen und sieht eine kontextbezogene Analyse vor, die zugleich eine umfassende Erkennung von Bedrohungen und die Sichtbarkeit ermöglicht. Die Plattform ist sowohl in neuen als auch in bestehenden Bahntechnikumgebungen leicht zu implementieren.
“„Wir nehmen die Sicherheit unserer Transportkunden äußerst ernst und freuen uns darauf, Cylus bei seinen Bemühungen zu unterstützen, die CylusOne-Software so anzupassen, dass sie auf unserer NGFW läuft und ihnen durch diese dedizierte Firewall, die speziell für den Schienenverkehrsmarkt entwickelt wurde, erhöhten Schutz bietet“, sagte Oliver Kleineberg, CTO für Industrieautomation und Vice President für Technologie bei Belden.” “Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Cylus, um weltweit führende bahnspezifische Lösungen zur Bedrohungserkennung und -transparenz bereitzustellen und so eine sicherere Zukunft für den Schienenverkehr zu schaffen. Dazu unterstützen wir Cylus bei der Anpassung seiner CylusOne-Software, um die Interoperabilität mit Beldens NGFW zu maximieren. Außerdem ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Belden NGFW durch die Lizenzierung der CylusOne-Software von Cylus zu ergänzen.’ ’”
Um mehr über die Partnerschaft zwischen den weltweit führenden Anbietern von Cybersicherheit im Schienenverkehr und robusten Netzwerktechniklösungen zu erfahren, können Sie uns auf der InnoTrans 2022, Halle 6.1, Cylus Stand #230 besuchen.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus und gehen von dem, was wir herstellen, zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Belden Medienkontakt
Amerika
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
[email protected]
+1 317 316 6473
EMEA
Saskia Krombeen
EMG [email protected]
+31 164 317 006
Über Cylus
Cylus ist der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitslösungen für den Schienenverkehr und bietet fortschrittliche Lösungen zum Schutz von Fern- und Stadtbahnen und U-Bahn-Unternehmen vor einer breiten Palette von Bedrohungen und Risiken. Führende Bahnunternehmen und Betreiber nutzen CylusOne™ , um Sicherheitsvorfälle und Betriebsunterbrechungen durch Cybersicherheitsereignisse zu verhindern, ohne dass Änderungen am Netzwerk erforderlich sind. Mit einem einzigartigen IP-Portfolio hat sich Cylus als Pionier und weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für den Schienenverkehr bewährt. Weitere Informationen finden Sie unter www.cylus.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.
Cylus Medienkontakt
Allison Grey
Headline Media [email protected]
+1 323 283 8176
+44 203 807 4482