Lower.com Field – Columbus, Ohio
ESPN würdigte die Stadioneröffnung von Lower.com Field als eine der reibungslosesten Veranstaltungen, die mithilfe der Lösungen von Belden jemals von einem neuen Stadion aus übertragen wurden.
WEITER ZU: Kunde | Die Herausforderung | Entdeckung | Die Lösung | Die Ergebnisse
Kunde
Das Historic Crew Stadium wurde 1999 als erstes speziell auf Fußball ausgerichtete Stadion der Vereinigten Staaten und Heimatstadion des Columbus Teams erbaut.
Zwanzig Jahre später war das Team als Titelverteidiger beim Major League Soccer Cup bereit für ein größeres, moderneres Stadion, das näher an der Innenstadt von Columbus liegt und auch als Treffpunkt für Sport und Unterhaltung dienen kann.
Der bestehende Veranstaltungsort wurde zum Trainingsgelände, und vier Meilen entfernt wurde ein neues Stadion gebaut. Das 430.000 Quadratfuß große und 314 Millionen USD teure Lower.com Field befindet sich im Zentrum der gemischt genutzten Astor Park Anlage und grenzt an den Arena District.
Das Stadion ist von einem großen öffentlichen Platz von 62.000 Quadratmetern umgeben, der mit einer 14x24 Fuß großen Videotafel ausgestattet ist. Hier werden Konzerte, Partys und andere Veranstaltungen im Freien ausgerichtet.
Die Herausforderung
Als Innen-/Outdoor-Veranstaltungsort benötigte das Lower.com Field eine Verkabelung, die den Elementen – Sonne, Wind, Regen und sogar Schnee – standhält und zugleich modernste Technologie unterstützt.
Das Projekt brachte auch Herausforderungen in Bezug auf Kabel- und Trommellängen mit sich, die über die üblichen, allgemein verfügbaren Optionen hinausgingen.
Darüber hinaus hatte das Projekt knappe Fristen. Eine rasche Produktlieferung war der Schlüssel, um sicherzustellen, dass die Columbus Crew ihr erstes Heimspiel austragen konnte. Obwohl die Baustelle aufgrund der Pandemie geschlossen werden musste und die Installateure beinahe sechs Wochen lang nicht vor Ort waren, konnten die straffen Zeitvorgaben eingehalten werden.
Entdeckung
Da Belden einen guten Ruf für hochwertige Kabel- und Verbindungslösungen für Stadien und Unterhaltungseinrichtungen genießt, bestand bereits eine enge Beziehung zum Vertreter des Eigentümers. Das Team wusste, dass Belden den erforderlichen Service, den Support und die Lösungen anbieten konnte, die das Lower.com Field benötigte.
Die Lösung
„Ein Teil von Lower.com Field ist überdacht, der Hauptbereich der Halle ist jedoch nach außen hin offen“, sagt Christopher Moonan, Projektmanager bei The Superior Group. „Dies stellte eine Reihe von Herausforderungen dar, die Belden lösen konnte. Sie haben uns mit ihrem Angebot wirklich geholfen, dieses Projekt zu bewältigen.“
Belden hat sämtliche Verkabelungs- und Verbindungslösungen für das Stadion geliefert, von der horizontalen bis zur Broadcast-Verkabelung.
FiberExpress Innen-/Außen-OS2 Glasfaserkabel und Steckverbinder mit Fusion-Spliceverbindung wurden für die Glasfaserinfrastruktur verwendet. Die Steckverbinder vereinen die Vorteile des Fusionsspleißens mit der Einfachheit von vor Ort installierbaren Steckverbindern, wodurch die Installationsleistung und Zuverlässigkeit gegenüber mechanischen Spliceverbindungen verbessert wird.
Da sich der Kopfstellenraum (wo die Übertragungswagen an das System angeschlossen werden) auf der dem Spielort gegenüberliegenden Seite des Gebäudes befindet, waren besonders lange Leitungen erforderlich. „Im Schnitt hatten wir Kabellängen zwischen 1.200 Fuß und 1.700 Fuß“, sagt Moonan. „Wir hatten sogar eine 2.200 Fuß lange Strecke zu einem Ort, an dem ein DJ sich mit dem Netzwerk verbinden kann.“
Es war schwierig, Spulen mit mehr als 1.000 Fuß Kabel auf Lager zu finden, aber Belden war in der Lage, sie rechtzeitig zu liefern, so dass Lower.com Field zum ersten Spiel ein vollständig einsatzbereites Übertragungssystem hatte. Sonst hätte man das erste Heimspiel verschieben müssen.
Das REVConnect® 10GXW System kam auch im Lower.com Field zum Einsatz. Als das Kabel der Kategorie 6A mit dem branchenweit kleinsten Durchmesser wurde es speziell für Anwendungen in intelligenten Gebäuden und Wireless-Netzwerken in Gebäuden entwickelt, um den Anforderungen nach hoher Dichte und hoher Bandbreite gerecht zu werden. REVConnect Verbindungstechnik unterstützt einfache, zuverlässige Abschlüsse mit einer einzigen Methode für alle RJ45-Verbindungen und -Komponenten.
Das REVConnect® 10GXW System kam auch im Lower.com Field zum Einsatz. Als das Kabel der Kategorie 6A mit dem branchenweit kleinsten Durchmesser wurde es speziell für Anwendungen in intelligenten Gebäuden und Wireless-Netzwerken in Gebäuden entwickelt, um den Anforderungen nach hoher Dichte und hoher Bandbreite gerecht zu werden. REVConnect Verbindungstechnik unterstützt einfache, zuverlässige Abschlüsse mit einer einzigen Methode für alle RJ45-Verbindungen und -Komponenten. REVConnect FlexPlugs ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten, die aufgrund der Steckergröße oder des Kabelroutings keine typischen feldkonfektionierbaren Stecker aufnehmen können. Darüber hinaus machen sie Patchkabel, Anschlussdosen und Buchsen überflüssig und senken so Installationszeit und -kosten.
REVConnect-Kupplungen ermöglichen den Übergang zwischen Innen-/Außenräumen und Luftschachträumen. Nachdem der Auftragnehmer für die Lüftungstechnik ein Value Engineering vorgenommen hatte, wurden 90 % der Innenbereiche nach dem Design zu Luftschächten umgewandelt. Dadurch wurde die Innen-/Außenriserverkabelung in eine Plenumverkabelung umgewandelt. „REVConnect 10GX Kuppler ermöglichten uns diesen Übergang ohne Datenverlust“, erklärt Moonan. „Bei den Tests merkt man nicht einmal, dass der Koppler da ist.“
Das REVConnect System gewährleistete eine termingerechte Installation, indem es Nacharbeiten und erneute Tests erheblich reduzierte. Das System erforderte nur wenige Minuten Training für Techniker auf der Einstiegsebene, bevor sie mit der Arbeit beginnen konnten. „Die einfache Installation ermöglichte es uns, ein Team für die Verlegung der Kabel zu schicken und dann ein weiteres Team direkt danach für die Anschlüsse, so dass wir alles in sehr kurzer Zeit erledigen konnten“, sagt Moonan.
Die Ergebnisse
Als ESPN ein paar Tage vor der Eröffnung eintraf, um das neue System zu prüfen, erwartete die Mannschaft ein langer Testtag. Aufgrund der Leistungsfähigkeit des Verkabelungssystems waren sie jedoch mehrere Stunden früher fertig.
Laut Ryan Adams, VP für Technologie bei The Superior Group, hat ESPN aufgrund der reibungslosen Testphase ein Lob für das Lower.com Field ausgesprochen. Sie bezeichneten es als eine der reibungslosesten Eröffnungen, die je in einem neuen Stadion übertragen wurden.
„Belden war in der Lage, sämtliche Anforderungen zu erfüllen, einschließlich der Forderung, uns in einer für das Projekt sehr kritischen Zeit Rollen mit größeren Kabellängen zu beschaffen“, sagt Moonan. „Sie haben die Vorlaufzeiten wirklich enorm verkürzt und uns in aller Eile das Material besorgt, das wir brauchten, um unser Übertragungssystem für das erste Spiel einsatzbereit zu machen.“