Lower.com Field – Columbus, Ohio
ESPN würdigte die Stadioneröffnung von Lower.com Field als eine der reibungslosesten Veranstaltungen, die mithilfe der Lösungen von Belden jemals von einem neuen Stadion aus übertragen wurden.
SPRINGEN ZU: Kunde | Die Herausforderung | Entdeckung | Die Lösung | Die Ergebnisse
Kunde
Das Historic Crew Stadium wurde 1999 als erstes speziell auf Fußball ausgerichtete Stadion der Vereinigten Staaten und Heimatstadion des Columbus Teams erbaut.
Zwanzig Jahre später war das Team als Titelverteidiger beim Major League Soccer Cup bereit für ein größeres, moderneres Stadion, das näher an der Innenstadt von Columbus liegt und auch als Treffpunkt für Sport und Unterhaltung dienen kann.
Der bestehende Veranstaltungsort wurde zum Trainingsgelände, und vier Meilen entfernt wurde ein neues Stadion gebaut. Das 430.000 Quadratfuß große und 314 Millionen USD teure Lower.com Field befindet sich im Zentrum der gemischt genutzten Astor Park Anlage und grenzt an den Arena District.
Um das Stadion herum befindet sich ein 5.800 Quadratmeter großer öffentlicher Platz – komplett mit einer 4,35 x 7,35 Meter großen Videowand – auf dem Freiluftkonzerte, Fernsehpartys und andere Veranstaltungen stattfinden.
Die Herausforderung
Als Veranstaltungsort im Innen- und Außenbereich benötigte das Lower.com Field eine Verkabelung, die den Elementen – Sonne, Wind, Regen und sogar Schnee – standhält und gleichzeitig modernste Technologie unterstützt.
Das Projekt brachte auch Herausforderungen in Bezug auf Kabel- und Trommellängen mit sich, die über die üblichen, allgemein verfügbaren Optionen hinausgingen.
Darüber hinaus hatte das Projekt knappe Fristen. Eine rasche Produktlieferung war der Schlüssel, um sicherzustellen, dass die Columbus Crew ihr erstes Heimspiel austragen konnte. Trotz der pandemiebedingten Schließung der Baustellen und der Abwesenheit der Installateure von fast sechs Wochen durften die engen Zeitpläne nicht beeinträchtigt werden.
Entdeckung
Aufgrund des guten Rufs von Belden für hochwertige Kabel- und Konnektivitätslösungen für Stadien und Veranstaltungsorte bestand bereits eine etablierte Beziehung zum Vertreter des Eigentümers. Das Team wusste, dass Belden den erforderlichen Service, den Support und die Lösungen anbieten konnte, die das Lower.com Field benötigte.
Die Lösung
“Ein Teil des Lower.com Field ist überdacht, aber der Haupthallenbereich ist nach draußen geöffnet.” sagt Christopher Moonan, Projektmanager bei The Superior Group. “Dies brachte viele Herausforderungen mit sich, die Belden jedoch lösen konnte. Sie haben uns mit ihrem Angebot wirklich dabei geholfen, dieses Projekt zu realisieren.”
Belden hat sämtliche Verkabelungs- und Verbindungslösungen für das Stadion geliefert, von der horizontalen bis zur Broadcast-Verkabelung.
FiberExpress Innen-/Außen-OS2 Glasfaserkabel und Steckverbinder mit Fusion-Spliceverbindung wurden für die Glasfaserinfrastruktur verwendet. Die Steckverbinder vereinen die Vorteile des Fusionsspleißens mit der Einfachheit von vor Ort installierbaren Steckverbindern, wodurch die Installationsleistung und Zuverlässigkeit gegenüber mechanischen Spliceverbindungen verbessert wird.
Da sich der Kopfstellenraum (wo die Übertragungswagen an das System angeschlossen werden) auf der dem Spielort gegenüberliegenden Seite des Gebäudes befindet, waren besonders lange Leitungen erforderlich. “Im Durchschnitt hatten wir Läufe zwischen 1.200 Fuß und 1.700 Fuß,” sagt Moonan. “Wir hatten sogar einen 2.200 Fuß langen Auslauf zu einem Standort, an dem sich ein DJ anschließen kann.”
Es war schwierig, Spulen mit mehr als 1.000 Fuß Kabel auf Lager zu finden, aber Belden war in der Lage, sie rechtzeitig zu liefern, so dass Lower.com Field zum ersten Spiel ein vollständig einsatzbereites Übertragungssystem hatte. Andernfalls wäre das erste Heimspiel’ wurde verschoben.
Der REVConnect® Das 10GXW-System wurde auch im Feld Lower.com eingesetzt. Als die Industrie’ s kleinstes Kabel der Kategorie 6A, es’ Es wurde für intelligente Gebäudeanwendungen und drahtlose Gebäudenetzwerke entwickelt, um Anforderungen mit hoher Dichte und hoher Bandbreite zu unterstützen. REVConnect Verbindungstechnik unterstützt einfache, zuverlässige Abschlüsse mit einer einzigen Methode für alle RJ45-Verbindungen und -Komponenten.
REVConnect FlexPlugs stellen direkte Verbindungen zu Geräten her, die’ Aufgrund der Steckergröße oder der Einschränkungen bei der Kabelführung können keine typischen feldkonfektionierten Stecker verwendet werden. Darüber hinaus machen sie Patchkabel, Anschlussdosen und Buchsen überflüssig und senken so Installationszeit und -kosten.
REVConnect-Kupplungen ermöglichen den Übergang zwischen Innen-/Außenräumen und Luftschachträumen. Nachdem der Auftragnehmer für die Lüftungstechnik ein Value Engineering vorgenommen hatte, wurden 90 % der Innenbereiche nach dem Design zu Luftschächten umgewandelt. Dadurch wurde die Innen-/Außenriserverkabelung in eine Plenumverkabelung umgewandelt. “REVConnect 10GX-Koppler ermöglichten uns diesen Übergang ohne Datenverlust.” Moonan erklärt. “Beim Testen müssen Sie’ Ich merke nicht einmal, dass der Koppler da ist.”
Das REVConnect System gewährleistete eine termingerechte Installation, indem es Nacharbeiten und erneute Tests erheblich reduzierte. Das System erforderte nur wenige Minuten Training für Techniker auf der Einstiegsebene, bevor sie mit der Arbeit beginnen konnten. “Die einfache Installation ermöglichte es uns, ein Team die Kabel vorverlegen zu lassen und anschließend ein Team hinterherzuschicken, das alles schnell terminierte, sodass wir alles in sehr kurzer Zeit fertigstellen konnten.” sagt Moonan.
Die Ergebnisse
Als ESPN ein paar Tage vor der Eröffnung eintraf, um das neue System zu prüfen, erwartete die Mannschaft ein langer Testtag. Aufgrund der Leistungsfähigkeit des Verkabelungssystems waren sie jedoch mehrere Stunden früher fertig.
Laut Ryan Adams, VP für Technologie bei The Superior Group, hat ESPN aufgrund der reibungslosen Testphase ein Lob für das Lower.com Field ausgesprochen. Sie bezeichneten es als eine der reibungslosesten Eröffnungen, die je in einem neuen Stadion übertragen wurden.
“Belden konnte alles liefern, einschließlich der Erfüllung der Forderung, uns in einer für das Projekt sehr kritischen Zeit Rollen mit größerer Auflage zu liefern.” sagt Moonan. “Sie haben wirklich großartige Arbeit geleistet, indem sie die Vorlaufzeiten verkürzt und uns schnell das Material besorgt haben, das wir brauchten, um unser Übertragungssystem für das erste Spiel zum Laufen zu bringen.”