Rechenzentren

Wie modernes Meet-Me-Raumdesign Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann

Denis Blouin

Erfahren Sie, wie ein modernes Meet-me-Raumdesign Ihrem Rechenzentrum einen deutlichen Wettbewerbsvorteil in drei Bereichen verschaffen kann: Time-to-Market, Skalierbarkeit und Ausfallzeiten.

 


 

Stellen Sie sich den Meet-me-Room (MMR) Ihres Rechenzentrums als Gateway vor: einen Ort, der ein Unternehmen mit der Außenwelt verbindet.

 

Ein Meet-me-Raum fungiert als Bindeglied zwischen Ihrem Standort und den Netzbetreibern, die Kommunikationsdienste bereitstellen, und bietet einen sicheren Bereich, in dem ein Netzbetreiber Geräte platzieren kann, ohne Zugang zu Ihrem Rechenzentrum oder Ihrer Einrichtung zu erhalten.

 

MMRs eliminieren auch den Round-Trip-Verkehr, um sicherzustellen, dass die Daten in der Einrichtung bleiben, anstatt zum Hauptnetz des Netzbetreibers und zurück übertragen zu werden, was die Kosten senkt und die Sicherheit erhöht.

 

Im Meet-me-Raum finden Sie:

  • Querverbindungs- oder Hauptverteiler (MDF)
  • Rack-Platz für Carrier-Services
  • Eingangsbereich (je nach Layout Ihres Rechenzentrums kann der Eingangsbereich manchmal außerhalb des MMR liegen)

 

Um einen reibungslosen Internetaustausch und eine reibungslose Datenübertragung zu unterstützen, müssen moderne digitale Anforderungen erfüllt werden, einschließlich höherer Dichte, Skalierbarkeit und weniger Ausfallzeiten.

 

Ihr Meet-me-Raumdesign sollte diese drei Wettbewerbsvorteile innerhalb des Rechenzentrums ermöglichen.

 

1. Beschleunigte Markteinführung und schnellere Implementierung

Allein auf dem US-Markt wird laut McKinsey erwartet, dass die Nachfrage nach Rechenzentren bis 2030 35 GW erreichen wird, gegenüber 17 GW im Jahr 2022.

 

Angesichts der steigenden Nachfrage werden Rechenzentren nach Möglichkeiten suchen, Zeit aufzuholen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Wenn Sie Ihr Rechenzentrum so schnell wie möglich in Betrieb nehmen, können Sie schneller Einnahmen erzielen und sicherstellen, dass das Geschäft nicht durch die physische Infrastruktur behindert wird.

 

Um die Markteinführung und die Bereitstellung zu beschleunigen, muss Ihre Konnektivitätsarchitektur so effizient wie möglich sein. Von optischen Verteilern (ODF) bis hin zu Verkabelungssystemen – die Verbindungslösungen, die Sie für Ihren Meet-me-Raum wählen, sollten Ihnen helfen, die Markteinführungszeit zu verkürzen, anstatt Sie zu verlangsamen. Dies beginnt mit Überlegungen wie der Vorlaufzeit und ist ein Faktor während der gesamten Installation und Prüfung.

 

  • Lösungen, die schnell verfügbar sind, z. B. durch Versand am selben Tag, damit sie Projekte nicht verzögern oder Planungsprobleme verursachen

  • Schnelle und einfache Installation, die nicht mehrere oder komplexe Werkzeuge erfordert, reduziert Nacharbeiten und minimiert die Anzahl der beteiligten Personen, sodass die Systeme schneller einsatzbereit sind

 

2. Schnelle und effiziente Skalierbarkeit

Bei Skalierbarkeit dreht sich alles um Wachstum. Die Möglichkeit einer schnellen Ergänzung oder Entfernung von Ressourcen für Besprechungsräume, wie zum Beispiel Stromversorgung, Kühlung, Bandbreite oder etwas anderes – ohne einen kompletten Umbau vorhandener Räume oder Geräte – trägt dazu bei, dass Ihr Rechenzentrum in einem Tempo wächst, das den Anforderungen des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und seiner Kunden entspricht.

 

Intelligentes Design, das Skalierbarkeit in den Vordergrund stellt, kann einen großen Unterschied machen, wenn es um schnelles und effizientes Wachstum geht.

 

Das bedeutet, nach Lösungen zu suchen, die folgende Prioritäten setzen:

  • Die Möglichkeit, horizontal oder vertikal zu skalieren

  • Modularität mit standardisierten und austauschbaren Komponenten, die einfach zu implementieren, zu konfigurieren und neu zu konfigurieren sind

  • Hohe Dichte, um viele Anschlüsse auf kleinstem Raum zu verwalten, ohne die Quadratmeterzahl bei steigenden Dichteanforderungen zu vergrößern

  • Funktionen für Migration und großflächige Skalierung, um spätere Technologieänderungen ohne Änderungen an der Infrastruktur zu ermöglichen, wie z. B. einen Wechsel von Base-16 oder Base-24

 

Standardisierte Systeme und Beschaffungsprozesse können Rechenzentrumsbetreibern beispielsweise dabei helfen, die Installation eines neuen Pods in einem Colocation-Bereich schnell hochzufahren oder einen Rahmen und Flexibilität für Umzüge, Erweiterungen und Änderungen zu bieten, damit sie nicht durch die physische Infrastruktur eingeschränkt werden.

 

Wenn Sie beispielsweise häufig Baugruppen einsetzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Rechenzentrumspartner sie bei Bedarf schnell und innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens bereitstellen kann, damit Sie Racks und Käfige schnell einrichten können.

 

3. Weniger Ausfallzeiten und weniger Ausfälle

Wenn Meet-me-Räume einfacher zu bedienen und zu verwalten sind, sind sie nicht nur effizienter, sondern auch weniger anfällig für Ausfälle, die durch menschliches Versagen verursacht werden. Oft wird menschliches Versagen durch langwierige Aufgaben, unklare Anweisungen oder manuelle Prozesse verursacht.

 

Laut dem Bericht „2023 Annual Outages Analysis“ des Uptime Institute waren in den letzten drei Jahren 60 % der Rechenzentrumsstandorte von einem Ausfall betroffen. Von diesen geben 25 % an, dass der jüngste Ausfall des Rechenzentrums mehr als 1 Millionen US-Dollar gekostet hat. 45 % geben an, dass ihr jüngster Ausfall zwischen 100,000 und 1 Millionen US-Dollar gekostet hat.

 

Der Bericht zeigt auch, dass menschliches Versagen bei bis zu 80 % dieser Ausfälle eine Rolle spielte:

  • Mitarbeiter, die sich nicht an die Verfahren halten (47 %)
  • Fehlerhafte Verfahren (40 %)
  • Probleme während des Betriebs (27 %)
  • Probleme bei der Installation (20 %)
  • Unzureichende Personalressourcen (14 %)
  • Probleme mit der vorbeugenden Wartung (12 %)
  • Probleme beim Design von Rechenzentren (12 %)

 

Verbindungslösungen, die menschliche Fehler reduzieren können, sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit und des Betriebs.

 

Während die Reduzierung menschlicher Fehler im Meet-me-Raum ein mehrstufiger Prozess ist, gibt es einfache Dinge, die getan werden können, um die Komplexität zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern.

 

Beispielsweise kann Ihnen die richtige Kennzeichnung dabei helfen, den Überblick darüber zu behalten, was wo eingesetzt wird, welchen Zweck jede Komponente hat und was womit verbunden ist. Ein weiteres Beispiel: Gehäusesysteme, die einen vollständigen und einfachen Zugang zu jedem Anschluss für ein einfaches Ein- und Ausstecken bieten, können sicherstellen, dass nicht versehentlich das falsche Kabel abgezogen wird.

 

Wenn Ihre Rechenzentrumseinrichtungen wachsen, kann Belden Ihnen helfen, die richtige Architektur für Ihre Besprechungsräume zu entwerfen. Wenn es um die Gestaltung und Konfiguration von Meet-me-Räumen geht, können wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Anforderungen an eine zuverlässige, effiziente, skalierbare und schnelle Bereitstellung zu erfüllen.

 

 

 

Passende Ressourcen: