Vergrößerung einer Stromverteilungseinheit (Power Distribution Unit, PDU)

 

Während sich Rechenzentren auf neue Trends wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und IoT vorbereiten, wird auch ihr Energiebedarf in die Höhe schnellen. Diese aufstrebenden Anwendungen erfordern von Rechenzentren ein höheres Maß an Rechenleistung.

 

Laut McKinsey beispielsweise wird der Stromverbrauch von Rechenzentren in den USA bis 2030 voraussichtlich 35 GW erreichen, im Vergleich zu 17 GW im letzten Jahr. Der globale Vermögensverwalter Schroders schätzt, dass der Energieverbrauch allein für den Einsatz von KI von etwa 1 GW im Jahr 2023 auf 7 GW bis 2026 steigen könnte.

 

Inzwischen steigen auch die Energiekosten. Der „Global Data Center Market Comparison 2023“ von Cushman & Wakefield berichtet, dass die Branche einen durchschnittlichen Anstieg der Stromkosten für industrielle und kommerzielle Zwecke von 16 % verzeichnet.

 

Die Suche nach effizienten Möglichkeiten zur Überwachung und Verwaltung des Stromverbrauchs in Rechenzentren war noch nie so wichtig für das Endergebnis, da unternehmenskritische Anwendungen mehr Leistung erfordern.

 

Haben Sie die richtigen PDU im Einsatz?

Im Schaltschrank montierte Stromverteilungseinheiten (Power Distribution Units, PDU) können einer der Schlüssel zur Vorbereitung auf einen erhöhten Strombedarf sein. Sie werden verwendet, um den Stromverbrauch der Geräte und Anlagen im Rechenzentrum zu verteilen, zu überwachen und zu steuern.’ Sie sorgen für eine kontrollierte und stabile Stromversorgung und informieren Sie gleichzeitig über den Stromverbrauch, den Sie’nicht sofort erkennen können.

 

Obwohl in fast allen Rechenzentren PDUs in irgendeiner Form vorhanden sind, birgt die Verwendung des falschen PDU-Typs—oder alter oder veralteter PDUs Risiken. Dies kann zu ungeplanten Stromausfällen, erhöhten Energiekosten und mehr Ausfallzeiten führen. Und jeder weiß, dass Ausfallzeiten von Rechenzentren gleichbedeutend mit entgangenen Einnahmen sind: Die 2023 Annual Outage Analysis des Uptime Institute zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Ausfälle mehr als 100.000 USD kosten.

 

4 Arten von PDU für Rechenzentren

 

Einfache PDU

Diese Geräte sind, wie der Name schon sagt, Barebones: Sie fungieren als eine Art sehr zuverlässiger Steckdosenleiste, die wichtige Geräte im Rechenzentrum mit Strom versorgt und Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich Stromart/-menge, Steckdosentyp usw. bietet. Sie bieten keinerlei Informationen oder Einblick in den Stromverbrauch, sie erfassen keine Daten über die Geräte, an die sie angeschlossen sind, und sie können nicht über ein Netzwerk überwacht oder gesteuert werden.’’’

 

Messende PDU

Stellen Sie sich gemessene PDU als eine Weiterentwicklung von Basisgeräten vor. Auch sie verteilen Strom an die Geräte, verfügen jedoch zusätzlich über eine lokale Anzeige, die Informationen zum lokalen Stromverbrauch und Lastniveau (Strom, Spannung, Stromverbrauch pro Phase usw.) liefert. Die auf dem Gerät angezeigten Informationen sind in der PDU enthalten und werden nicht in einem Netzwerk geteilt oder zur weiteren Analyse an andere Stellen übertragen.—’

 

Überwachte PDU

Überwachte PDU bauen auf der Funktionalität von gemessenen PDU auf, indem sie die Möglichkeit bieten, das Gerät über das Netzwerk zu überwachen, was für die Optimierung der Stromverteilung und des Stromverbrauchs von entscheidender Bedeutung ist.

 

Manager von Rechenzentren können aus der Ferne in Echtzeit auf Daten zum Stromverbrauch zugreifen. Diese zusätzliche Funktionalität bietet viele Vorteile. So können beispielsweise bei Überschreitung eines Schwellenwerts Benachrichtigungen versendet werden, damit die Mitarbeiter Probleme schnell erkennen und darauf reagieren können. Es kann auch Colocation-Rechenzentren dabei helfen, die Abrechnungsgenauigkeit für Kunden zu verbessern.

 

Switched PDU

Diese PDU sind die leistungsstärksten Einheiten auf dem Markt. Sie bieten die meiste Intelligenz zusammen mit der vollständigen Kontrolle des Geräts auf einer Ausgang-für-Ausgang-Basis.

 

Da sie aus der Ferne verwaltet werden, kann jedes angeschlossene Gerät von überall aus ein- und ausgeschaltet, zurückgesetzt oder für das Aus- und Wiedereinschalten geplant werden. Wenn beispielsweise ein Gerät eine Fehlfunktion aufweist, kann der an dieses Gerät angeschlossene Verbinder aus der Ferne neu gestartet werden, ohne dass jemand vor Ort sein muss, um die Aufgabe zu erledigen.

 

Switched PDUs können auch die Berichterstellung unterstützen, sodass die Betreiber Trends und Muster erkennen können, um bessere Entscheidungen über Dinge wie Stromverbrauch und -verteilung, Skalierung und Optimierung treffen zu können.

 

Ist es an der Zeit, über das Grundlegende hinauszugehen?

Die Auswahl der richtigen PDU bedeutet, die Balance zwischen Ihrem Budget und der Funktionalität zu finden, die erforderlich ist, um die Leistung des Rechenzentrums zu erhalten und zu schützen.

 

Wenn Sie über die einfache Stromverteilung hinausgehen und den Stromverbrauch in Ihrem Rechenzentrum überwachen, darauf reagieren und ihn steuern möchten, ist es notwendig, über eine grundlegende, oberflächliche Übersicht über den Stromverbrauch hinauszugehen.’ Die Überwachung der Vorgänge auf Outlet-Ebene ist der beste Weg, um das Risiko im Rechenzentrum zu minimieren.’

 

 

Passende Ressourcen: