Ein großes Rechenzentrum, das Speicherbereiche und Cloud-Dienste abdeckt. Schwarze Schränke in einem großen Serverraum.

 

Für einige Unternehmen mögen die Zeiten, in denen interne Zeit und Ressourcen für Rechenzentren aufgewendet wurden, der Vergangenheit angehören. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, externe Rechenzentrumsexperten – Colocation-Einrichtungen – zu beauftragen, deren Kerngeschäft darin besteht, die Komplexität von Rechenzentren zu bewältigen, Nachhaltigkeits- und Effizienzanforderungen zu erfüllen sowie Risiken zu managen und darauf zu reagieren.

 

Das Marktforschungsunternehmen BlueWeave Consulting geht sogar davon aus, dass der globale Markt für Rechenzentrums-Colocation im letzten Jahr auf $51.25 Milliarden gewachsen ist – und erwartet, dass er bis 2029 mit einer beachtlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,65 % wächst und einen Wert von $195.25 Milliarden erreicht. Das ist eine Steigerung von 280 % in nur sieben Jahren.

 

Da die Nachfrage nach Rechenzentrumsdiensten wächst, stehen Colocation-Rechenzentren vor herausfordernden Aufgaben. Ist Ihr Colocation-Standort bereit für die Zukunft? Die Suche nach dem richtigen Partner für Rechenzentren ist entscheidend. Hier sind fünf Beispiele, wie der richtige Partner Ihnen helfen kann, Kunden auf neue Weise zu bedienen, mehr Gewinn zu erzielen und neue Einnahmequellen zu erschließen.

 

1. Wirken Sie als Ihr persönlicher Rechenzentrumsberater

Wenn Unternehmen in einen Colocation-Bereich umziehen, wissen sie nicht immer, was sie wollen oder wie sie ihre Rechenzentrumsinfrastruktur einrichten sollen – insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen. Infolgedessen können sie um Hilfe bei einer Vielzahl von Netzwerkdiensten und Support bitten. Sind Sie bereit, ihnen das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen?

 

Während Sie als Berater für Ihre Kunden dienen, sollte Ihr Rechenzentrumspartner wiederum für Sie als Berater dienen, damit Sie Ihren Kunden alles geben können, was sie brauchen.

 

Denken Sie zum Beispiel an das Design von Rechenzentren. Ein Partner kann Ihnen dabei helfen, ein Auswahlmenü für Dinge wie Gehäuse, Glasfaserbaugruppen und Patchpanels zu erstellen, sodass Ihre Kunden schnell und einfach die von Ihnen angebotenen Optionen verstehen und die richtige Wahl treffen können.

 

2. Verwalten Sie Ihr Inventar

Um auf Kundenanforderungen reagieren und neue Kunden schnell gewinnen zu können, benötigen Colocation-Standorte jederzeit verfügbare Bestände. Die Verwaltung dieser Bestände kann jedoch kostspielig und zeitaufwändig sein.

 

Einige Rechenzentrumspartner tragen Ihre Bestandslast und erstellen eine maßgeschneiderte, vorab genehmigte Liste von Produkten, aus denen Sie bei Bedarf schöpfen können, und stellen Ihnen einen entsprechenden Betrag in Rechnung. Sie können sicherstellen, dass Sie immer alles haben, was Sie zur Unterstützung eines oder mehrerer Standorte benötigen, indem sie den Lagerbestand für Ihre wichtigsten Produkte erhöhen.

 

3. Unterstützen Sie schnell umsetzbare Räume

Bei wichtigen Infrastrukturkomponenten wie Glasfaserbaugruppen sind häufig schnelle Durchlaufzeiten erforderlich, um die Kundenerwartungen zu erfüllen und Ausfallzeiten zu minimieren.

 

Wenn Sie beispielsweise häufig Baugruppen bereitstellen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Rechenzentrumspartner diese bei Bedarf schnell bereitstellen kann – gemäß einem vereinbarten Zeitrahmen –, damit Sie Racks und Käfige schnell einrichten können.

 

Lösungen wie das Data Center Ready-Programm von Belden können Ihnen ebenfalls dabei helfen, schneller zu arbeiten. Unser Kupfer-, Glasfaser- und Zubehörteil (Kabelmanagement, Stromverteilung usw.) wird vorinstalliert in kundenspezifischen, vollständig konfigurierten Schränken geliefert, die mit einer einzigen Teilenummer bestellt werden können. Dadurch wird die Bestellung, das Auspacken und die Bereitstellung erheblich beschleunigt.

 

4. Standardisieren Sie Ihre Lösungen, um Ihre Kaufkraft zu steigern

Mit der Ausweitung der Colocation-Dienste wird es leicht, Standortmanager isolierte Entscheidungen über Dinge wie Stromversorgung und Netzwerkkonnektivität treffen zu lassen.

 

Doch durch die Bündelung Ihrer Ressourcen und die Betonung der Standardisierung können Sie Ihre Kaufkraft steigern und die Kosten senken, indem Sie sicherstellen, dass Sie nicht Dinge kaufen, die Sie möglicherweise an einem anderen Standort verwenden könnten.

 

Die Standardisierung der Hardware für Rechenzentren ermöglicht es Technikern, mit gemeinsamen Teilen, gemeinsamer Technologie und gemeinsamen Upgrade-Ansätzen zu arbeiten, was die Wartung reibungsloser und schneller macht.

 

Eine standardisierte Umgebung kann auch die IT-Infrastruktur vereinfachen. Selbst so einfache Geräte wie Schaltschränke und Schränke, die den gleichen Montageprozess verwenden, sparen Ihnen auf lange Sicht Zeit bei der Bereitstellung und Wartung.

 

Der richtige Partner für Rechenzentren nimmt sich Zeit, um Ihnen zu helfen, Ihre Anforderungen zu verstehen und dann flexible und dennoch standardisierte Spezifikationen für Ihre Situation zu erstellen. Sie bieten außerdem Schulungen zu Rechenzentrumslösungen und den besten Möglichkeiten zu deren Implementierung an.

 

5. Maximieren Sie die Raumausnutzung

Platz ist Ihr größtes Kapital, was bedeutet, dass Sie ständig neu bewerten müssen, wie Sie ihn nutzen. Durch die Optimierung der Nutzung jedes Quadratfußes – horizontal und vertikal – können Sie eine zuverlässige Leistung sicherstellen, Abfall reduzieren und den Umsatz maximieren.

 

Arbeiten Sie mit einem Rechenzentrumspartner zusammen, der Ihnen dabei hilft, Wege zu finden, die Platznutzung zu verbessern, die Anzahl der Verbindungen schnell zu erhöhen und die Dichte auf kleinstem Raum zu optimieren.

 

DCX-System von Belden  Ist ein großartiges Beispiel. Es bietet eine extrem hohe Faserabschlussdichte auf kleinem Raum und erhöht so die Faserdichte  Ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit einzugehen. Dadurch wird der ROI der Glasfaserinfrastruktur in Colocation-Einrichtungen optimiert, die Investitions- und Betriebskosten gesenkt und die Gesamtbetriebskosten gesenkt. Da das DCX-System modular aufgebaut ist, kann es je nach Bedarf nach oben oder unten skaliert werden.

 

Verbessern Sie Ihr Colocation-Rechenzentrum durch Zusammenarbeit

Wenn Ihre Colocation-Einrichtungen wachsen, erfahren Sie mehr Darüber, wie Sie mit Belden zusammenarbeiten können, um Ihren Umsatz zu steigern und Ihre Kunden besser zu bedienen.

 

Unser Ansatz legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Konfiguration spezifischer Lösungen, um die Anforderungen an eine zuverlässige, effiziente, skalierbare und schnelle Bereitstellung zu erfüllen.

 

Passende Ressourcen:

 

Über den Autor

Denis Blouin

Product Line Manager

Denis ist Produktlinienmanager für Belden R&E Folio. Denis hat einen BSc in Mech Eng (1989). Sein Fokus bei Belden liegt auf der Unterstützung von Rechenzentrumsmanagern bei der Suche nach Lösungen für Dichteprobleme (Kabel-MNG, Wärme, Strom). Er war an der Bereitstellung von über 3 Millionen Quadratfuß weißer Fläche beteiligt. In seiner Freizeit spielt Denis gerne Golf und MTB.