Colocation-Rechenzentren wachsen: Was das für Eigentümer bedeutet
Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, ihren Rechenzentrumsbetrieb an die Experten zu übergeben, die Colocation-Einrichtungen betreiben, damit sie sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können, anstatt sich um die Verwaltung, das Risikomanagement, die Planung und die Wartung von Rechenzentren zu kümmern.
Laut der Synergy Research Group machen Colocation-Rechenzentren heute 23 % der weltweiten Rechenzentrumskapazität aus, wobei On-Premise-Rechenzentren 40 % ausmachen (weniger als vor fünf Jahren, als weit mehr als die Hälfte der weltweiten Rechenzentrumskapazität auf dedizierte Rechenzentren vor Ort entfiel).
2 Trends bei Colocation-Rechenzentren
Mit der zunehmenden Verbreitung von Colocation-Diensten haben wir zwei Trends in diesen Bereichen festgestellt – und zwei große Herausforderungen, die durch diese Trends ausgelöst werden.
Trend 1: Erweiterung der physischen Rechenzentrumsflächen
Die Größe des Colocation-Marktes für Rechenzentren betrug im Jahr 2022 fast 62,3 Milliarden USD und wird bis 2030 auf fast 89,3 Milliarden USD steigen. Das IT-Forschungsunternehmen Omdia prognostiziert, dass in diesem Jahr allein für große Cloud- und Colocation-Dienstleister zusätzliche 26 Millionen Quadratfuß Kapazität in der Branche online gehen werden.
Wir beobachten dieses Wachstum in Echtzeit – Colocation-Eigentümer investieren in neue Einrichtungen und erweitern ihre bestehenden Flächen, um mit den sich ändernden Kundenanforderungen Schritt zu halten.
Trend 2: Neue Kundentypen erreichen
Da Colocation-Rechenzentren immer beliebter werden, unternehmen diese Drittanbieter Schritte, um neue Arten von Kunden oder Branchen zu unterstützen, die sie in der Vergangenheit nicht bedient haben, wie z. B. die Unterstützung des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften.
Mit einer größeren Kundenbasis kann eine Colocation-Erweiterung auch die Berücksichtigung großer Unterschiede bezüglich der Anforderungen an Dinge wie Verfügbarkeit, Sicherheit, Latenz und Bandbreite erfordern.
Herausforderungen durch Wachstum und Expansion von Colocation
Die Kombination aus der Modernisierung von Einrichtungen und der Erweiterung der Kundenreichweite bringt zwei Herausforderungen mit sich, die beide darauf zurückzuführen sind: die Erfüllung der sich entwickelnden Kundenbedürfnisse.
Herausforderung 1: Unterstützung höherer Geschwindigkeiten und schnellerer Downloads
Es besteht ein ständiger Bedarf an mehr Geschwindigkeit und höherer Bandbreite. Bei der Bereitstellung von Cloud-Computing-, Robotik-, IoT- und anderen Anwendungen für intelligente Gebäude erhalten viele Colocation-Rechenzentren häufig Anfragen, die in etwa so klingen: „Früher hatte ich eine 10G-Verbindung zu meinem Schaltschrank, aber ich möchte auf eine 40G- oder 100G-Verbindung upgraden.“
Zwar haben diese Upgrades erhebliche Auswirkungen auf den Glasfaser-Backbone, der das interne Netzwerk einer Colocation-Einrichtung unterstützt, jedoch müssen sie schnell durchgeführt werden, um die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten und eine schnelle und effiziente Inbetriebnahme der Racks von Kunden zu ermöglichen.
Um Schritt zu halten, rüsten viele Colocation-Besitzer ihre Switches und damit auch ihren Glasfaser-Backbone auf. Bei diesen Upgrades handelt es sich häufig um SR4-Optiken, die vier Datenspuren in jede Richtung mit 40G-Bandbreite integrieren.
Sie erhöhen auch die Komplexität, da Colocation-Rechenzentren versuchen, ein für die einfache LC-Duplex-Übertragung ausgelegtes Backbone in eines umzuwandeln, das auf MPO- und MTP-Verbindungen basiert und eine angemessene Beachtung der Polarität erfordert. Um ihre Netzwerke vollständig zukunftssicher zu machen, setzen immer mehr Colocation-Rechenzentren auch ein Singlemode-Glasfaser-Backbone ein.
Die kleineren Netzwerke, die innerhalb von Client-Racks vorhanden sind, haben ebenfalls wechselnde Anforderungen. Innerhalb dieser Infrastruktur verzeichnet Belden beispielsweise eine erhöhte Nachfrage nach OM5, um die Bereitstellung mehrerer Kanäle über dasselbe Glasfaserpaar zu unterstützen.
Herausforderung 2: Ermöglichung der Standardisierung
Mit der Ausweitung von Colocation-Rechenzentren auf mehrere Standorte wird auch der Standardisierung Priorität eingeräumt.
Anstatt dass jede Einrichtung ihre eigene Entscheidung darüber trifft, wie sie ihr individuelles Netzwerk aufbaut und verwaltet, konzentrieren sich Colocation-Anbieter darauf, die Standardisierung ihrer Lösungen und Prozesse voranzutreiben, um neue Dienste schneller umsetzen und neue Kunden schneller bedienen zu können, anstatt einen Kunden beispielsweise ein paar Monate auf eine Glasfaserleitung warten zu lassen.
Die Standardisierung kann Colocation-Einrichtungen auch dabei helfen, die Kaufkraft zu nutzen und Kosten zu senken, indem Ressourcen gebündelt werden, um sich wiederholende, doppelte oder unnötige Ausgaben zu reduzieren oder zu eliminieren.
Durch Standardisierung können auch die Arbeitskosten gesenkt werden: Etwas so Einfaches wie eine einheitliche Schrankmontage reduziert die Zeit, die die Mitarbeiter für die Bereitstellung und Wartung aufwenden müssen.
Vorbereitung auf eine höhere Nachfrage
Belden arbeitet eng mit Colocation-Eigentümern zusammen und nutzt unsere langjährige Erfahrung, um ihnen bei der Bewertung aller Optionen zu helfen, damit sie ihre Kunden schneller und besser bedienen können.
- Sollten Sie in Singlemode für Ihr Glasfaser-Backbone investieren? Was bringt Ihnen diese Investition?
- Benötigen Sie OM5 wirklich in Racks, um die Kundennachfrage zu befriedigen?
- Sollten Sie Glasfaser-Breakouts von MPO-Steckverbindern verwenden oder sollten Sie SR4 in Erwägung ziehen?
Ganz gleich, ob auf Anlagen-, Rack- oder Datenebene, wir können Ihnen bei der Beantwortung solcher und vieler anderer Fragen behilflich sein.