Vor ein oder zwei Jahrzehnten war die “Einheitsgröße” ein Hingucker: Egal, für welches Produkt oder welche Lösung Sie sich entschieden, es wurde so konzipiert, dass es sich Ihnen anpasste. Obwohl diese Philosophie in der Bekleidungsbranche ihren Ursprung hatte, hat sie sich in fast allen Branchen durchgesetzt,—sogar in der Welt der Rechenzentren.
Wir vergleichen es gerne mit der Geschichte von Goldlöckchen. Wenn Sie an einen One-Size-Fits-All-Ansatz glauben, dann gibt es drei mögliche Ergebnisse: Das Bett ist zu groß, das Bett ist zu klein oder das Bett ist genau richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lösung perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist, ist eher gering.
Heute ist klar: Es gibt keine Rechenzentrumslösung, die in jeder Situation funktioniert.’
Ob es sich um ein Edge-Rechenzentrum handelt’ Unterstützung einer schnellen Datenübertragung mit minimaler Latenz, ein Unternehmens-Rechenzentrum Privat von einem Unternehmen oder einem Colocation-Rechenzentrum kontrolliert Da Hunderttausende Quadratmeter für die Versorgung der Mieter reserviert sind, hat jedes Rechenzentrum seine eigenen Anforderungen und unterstützt einen einzigartigen Mix aus Technologien und Anwendungen.
Rechenzentren sind in allen Branchen und Unternehmen verschieden
Innerhalb der Branchen stehen Rechenzentren vor eigenen Herausforderungen in Bezug auf Leistung, Rechenleistung und Kapazität. Innovationen wie Video-Streaming, IoT, Big Data und künstliche Intelligenz haben die Vorgehensweise bei der Generierung und Nutzung von Daten—und deren Unterstützung durch Rechenzentren rasch neu definiert. Es gibt mittlerweile nur noch sehr wenige Aufgaben, die nicht auf ein Rechenzentrum angewiesen sind.’
Auch innerhalb der Unternehmen selbst sind die Anforderungen an Rechenzentren unterschiedlich. Selbstverständlich hat ein einzelner Hersteller andere Anforderungen als ein Unternehmen mit Standorten im ganzen Land. Die Bedürfnisse können von Standort zu Standort sehr unterschiedlich sein.
So sind beispielsweise unterschiedliche Maschinen und Anlagen auf verschiedene Kommunikationsprotokolle angewiesen, die standortübergreifend übersetzt und koordiniert werden müssen.
An manchen Standorten werden möglicherweise spezielle Anwendungen verwendet oder es gelten spezielle Anforderungen, die bei anderen Standorten nicht der Fall sind.’Ein etabliertes Finanzinstitut verfügt in einigen seiner Niederlassungen wahrscheinlich über lokale Rechenzentren für unternehmenskritische Anwendungen wie Handelsräume. Bei einigen dieser Rechenzentren vor Ort kann es sich um Legacy-Einrichtungen handeln, bei anderen um neue Einrichtungen. Oft sind sie auch auf Colocation-Einrichtungen auf der ganzen Welt angewiesen.
Es gibt keine einzelne Rechenzentrumslösung, die auf magische Weise alle Anliegen löst und jedes Ziel unterstützt.’
Was will man erreichen? Welche Probleme wollen Sie lösen? Auf welche Herausforderungen werden Sie stoßen? Sie müssen die Antworten auf diese Fragen kennen, bevor Sie die richtige Lösung für Ihr Rechenzentrum finden können. Es gibt immer Kosten, Vorteile, Funktionen und Einschränkungen zu berücksichtigen, die für Ihre Anwendungen, Anforderungen und Ihre Umgebung einzigartig sind.
Was für einige funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht für andere
Historisch gesehen und je nach Ausrichtung wurden Rechenzentren von oben nach unten, von unten nach oben und von links nach rechts aufgebaut. (Wenn Sie z. B. von einer Nord-Süd-Ausrichtung ausgehen, dann wird ein Rechenzentrum in der Regel von Nord nach Süd gebaut.)
Diese Standardpraxis wurde von einem unserer Kunden gewissenhaft befolgt. Die Hauptverteilungsreihe befand sich an der Vorderseite des Rechenzentrums und wurde immer weiter nach unten gebaut. “” Aber nicht alle Rechenzentrumsdesigns lassen sich gut von einem Standort auf einen anderen übertragen.
Da neue Anwendungen und Technologien mehr Bandbreite und höhere Geschwindigkeiten erforderten, führte dieser Ansatz zu Problemen mit den Kabellängen. Es musste ein neuer Plan erstellt werden, um in der Mitte des Rechenzentrums zu beginnen und sich nach draußen zu arbeiten.
Schließlich begannen einige Rechenzentren, auf Pods umzustellen. Sie setzen zwar immer noch einige Rechenzentrumsreihen ein, aber eigenständige Pods oder Pod-Konzepte werden immer mehr zur Norm. Um dies zu ermöglichen, werden die optischen Verteilerrahmen seitlich gedreht und am Ende der Reihe platziert, um Platz im Schrank zu sparen und eine effizientere Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten.
Nur weil es ein Trend ist, heißt das nicht, dass Sie es brauchen’’
Investieren Sie nicht in eine Rechenzentrumslösung, nur weil sie gut klingt oder gerade im Trend liegt.’
Ziehen Sie die AIM-Technologie (Automated Infrastructure Management) in Betracht. Sie sagt Ihnen, dass X an Y angeschlossen ist, A an B und E an F. Sind das Informationen, die Sie wissen müssen? Ja, aber wenn es’funktioniert, haben Sie’kein Problem. Wenn Sie diese Verbindungen jedoch verwechseln und Ihr AIM-System Ihnen bei der Fehlerbehebung nicht helfen kann, hilft es Ihnen nicht, wenn Sie es am dringendsten benötigen.’’
Wenn Sie viele Umzüge, Ergänzungen und Änderungen vornehmen, können diese Informationen hilfreich sein.’ Es kann auch in unbewachten Rechenzentren wertvoll sein. Aber nicht jedes Rechenzentrum wird von dieser Lösung profitieren.
Stellen Sie sich ein Hochsicherheitsgefängnis vor, das in ein automatisiertes Infrastrukturmanagementsystem investieren wollte, um Patches zu verfolgen. In diesem Fall war das Gefängnispersonal besorgt, dass ein Gefangener Zugang zum Telekommunikationsraum oder Rechenzentrum erhalten und Anschlüsse verändern könnte. Wenn sich ein Gefangener in Ihrem Telekommunikationsbereich befindet, haben Sie bereits ein Problem, bei dem ein AIM-System’nicht helfen kann.
Die Mitarbeiter wollten in Echtzeit nachverfolgen, wann Patches verschoben wurden. Obwohl dies ein berechtigtes Anliegen ist, war AIM’natürlich nicht die beste Möglichkeit, mit diesem Anliegen umzugehen. Indem das Personal zunächst andere Schritte unternahm, erkannte es Anzeichen für Probleme lange bevor ein Gefangener Zugang zum Rechenzentrum erhielt. Beispielsweise können Sie Sicherheitsparameter Ein kostengünstigerer und praktischerer Ansatz war die Einrichtung eines Sicherheitssystems, das es dem Personal ermöglichte, Gefangenen den Zugriff auf das Rechenzentrum zu verweigern, um Patches nachzubessern.
Holen Sie sich die Rechenzentrumslösungen, die Sie benötigen
Belden bietet Tausende konfigurierbare Lösungen für die Übertragungsanforderungen praktisch aller Rechenzentrumsprojekte.’
Unsere internen Experten stehen Ihnen jederzeit für eine Zusammenarbeit zur Verfügung. Wir arbeiten mit Ihrem Team zusammen, um Ihr Unternehmen kennenzulernen, Ihre Prozesse zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, Lösungen zu finden, die sich an Ihre spezifischen, unternehmenskritischen Anforderungen anpassen.
Deshalb sind wir hier: um Ihnen bei der Planung potenzieller Herausforderungen zu helfen und verschiedene Lösungen in Betracht zu ziehen.’’
Verwandte Ressourcen:
Über den Autor
Denis Blouin
Product Line Manager
Denis ist Produktlinienmanager für Belden R&E Folio. Denis hat einen BSc in Mech Eng (1989). Sein Fokus bei Belden liegt auf der Unterstützung von Rechenzentrumsmanagern bei der Suche nach Lösungen für Dichteprobleme (Kabel-MNG, Wärme, Strom). Er war an der Bereitstellung von über 3 Millionen Quadratfuß weißer Fläche beteiligt. In seiner Freizeit spielt Denis gerne Golf und MTB.