Auf Langlebigkeit ausgelegt: Was Zukunftssicherung für Netze von Bahnbetreibern bedeutet
Technologie ist heute wie ein bewegliches Ziel. Die Zukunft vorherzusagen ist fast wie ein Glücksspiel: Man platziert eine Wette und wartet ab, was passiert. Was verlangen die Fahrgäste in Zukunft von den Bahnbetreibern? Automatische Entschädigung bei stornierten Fahrten? Die Beseitigung von Linien? Züge, die nur wenige Sekunden voneinander entfernt fahren? Videoaufzeichnung von Vorfällen an jedem Punkt ihrer Reise? Nur die Zeit wird es zeigen.
Die Möglichkeit, diese bevorstehenden Upgrades schnell zu integrieren und zu rationalisieren, ist einer der vielen Gründe, warum Bahnbetreiber dem Konzept der Zukunftssicherung jetzt Priorität einräumen. Aber noch etwas anderes treibt die Behörden in Richtung zukunftssicherer Infrastruktur: Zukunftssicherheit bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Um Ihre Schienennetzinfrastruktur zukunftssicher zu machen, müssen Sie sich nicht nur auf die Zukunft vorbereiten, um nicht durch die bereits vorhandene Infrastruktur eingeschränkt zu werden. Sie müssen auch die mit diesen Upgrades verbundenen Kosten minimieren. Sie können neue Technologien und Anwendungen problemlos übernehmen und integrieren in dem Wissen, dass Sie Geschäftsergebnisse auf kostengünstige Weise erzielen können.
Was ist eine zukunftssichere Schienennetzinfrastruktur?
Ein zukunftssicheres industrielles Netzwerk verfügt über die richtige Hardware, das richtige Setup und das richtige Design, um steigende Anforderungen, höheren Bedarf und Datenzuflüsse zu bewältigen.
Daher sind diese Eigenschaften wichtig für die Gestaltung eines zukunftssicheren Schienennetzes:
- Flexibilität, um in Echtzeit auf Änderungen zu reagieren, und die Fähigkeit, schnell neue Anwendungen oder erweiterte Funktionen hinzuzufügen – ohne Unterbrechungen, Belastungen und Ausfallzeiten
- Skalierbarkeit zur Anpassung an Fluktuationen in der Nachfrage und den Arbeitsabläufen
- Sicherheit zum Schutz von Informationen und mit dem Netzwerk verbundenen Vorgängen bei gleichzeitiger Abwehr von böswilligen Angriffen
- Einfache Verwaltung zur Unterstützung von Umzügen, Ergänzungen und Änderungen
- Herstellerunabhängigkeit zur Unterstützung aller Plattformen, Integrationen, Anwendungen und Technologien
Stufenweiser Ansatz zur Zukunftssicherung
Der Aufbau eines zukunftssicheren Schienennetzes ist nicht wie das Umlegen einer Weiche. Beispielsweise müssen Sie nicht von heute auf morgen ein nicht kommunikationsbasiertes Zugsteuerungssystem in ein fahrerloses Zugsystem verwandeln.
Stattdessen handelt es sich um einen schrittweisen Prozess, mit dessen Hilfe im Laufe der Zeit Ihre Ziele auf praktische Weise erreichen können.
So können Sie beispielsweise Lösungen für verbundene Schienenfahrzeuge als separate Elemente betrachten:
- Bahnnetz
- Streckennetz
- Stationsnetz
- Backbone- und OCC-Netzwerk
Dies verringert nicht nur den Druck auf Ihr Budget, sondern gibt Ihnen auch Zeit, Ihre Optionen an technologischen Scheidewegen zu überdenken, an denen Sie sich möglicherweise auf einen bestimmten Ansatz festlegen müssen. (Denken Sie beispielsweise an DVDs im Vergleich zu Laserdiscs, VHS und Betamax: In jedem dieser Technologiekämpfe gab es klare Gewinner, und der falsche Schritt war kostspielig und folgenschwer. Im Falle von Bahnbetreibern kann ein Technologie-Scheideweg eine Entscheidung zwischen 5G und Wi-Fi 6 beinhalten.)
Was Bahnbetreiber als Nächstes planen müssen
Worauf genau müssen sich Bahnbetreiber und Verkehrsbetriebe im Zusammenhang mit der heiß diskutierten Zukunftssicherung vorbereiten? Niemand weiß es genau, jedoch zeichnen sich für die nahe Zukunft zahlreiche Anwendungen ab, die den Betrieb verändern werden. Wenn Sie jetzt darauf vorbereitet sind, können Sie die Kosten senken und eine schnellere spätere Bereitstellung ermöglichen.
Zustandsorientierte und vorausschauende Wartung
Ein zukunftssicheres Netzwerk kann die Daten, Analysen, Überwachung und maschinelles Lernen unterstützen, die für eine vorausschauende Wartung erforderlich sind. Diese ermöglicht die Antizipierung des Wartungsbedarfs, bevor es zu Fehlfunktionen oder Ausfallzeiten von Systemen kommt. Dadurch können Geräte oder Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, bevor es zu einer Unterbrechung kommt.
Datenzugriff in Echtzeit
Durch die Verbindung von Fahrgästen, Fahrern und Systemen erhält jeder Zugriff auf genaue und zuverlässige Updates zu Fahrpreisen, Ein- und Aussteigen, Verspätungen, Reisezeiten, Belegung usw. Dies sorgt für zufriedene Passagiere und hilft den Mitarbeitern, im laufenden Betrieb fundiertere Entscheidungen über alltägliche Abläufe zu treffen.
Fernüberwachung und -steuerung
Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, müssen die Mitarbeiter auf Daten über Zugleistung, Standort, Ereignisse usw. zugreifen, diese überwachen und kontrollieren können. Dies muss standortunabhängig möglich sein, sei es von einem Schreibtisch aus, vor Ort mit einem Techniker oder an jedem anderen Ort in der Stadt.
Mobilverbindungen für Passagiere
Reisende und Pendler möchten die Zeit optimieren, die sie auf der Durchreise verbringen. Ein Netzwerk, das verbesserte WLAN-Verbindungen unterstützt, hilft ihnen dabei – unabhängig davon, ob sie HD-Videoinhalte streamen, eine Ausschreibung für ein Projekt erstellen, durch soziale Medien scrollen oder auf E-Mails antworten möchten.
Ein zukunftssicheres Schienennetz unterstützt alle für Situationen erforderliche Technologien, in denen unmittelbar gehandelt werden muss: z. B. ein Brand, Vandalismus oder eine Menschenmenge, die auf einen potenziellen Engpass hinweist.
Ein zukunftssicheres Schienennetz unterstützt alle Technologien für Situationen, in denen unmittelbares Handeln erforderlich ist: z. B. ein Brand, Vandalismus oder eine Menschenmenge, die auf einen potenziellen Engpass hinweist. Für das Netzwerk sind es ständige Wachsamkeit, Zero Trust, ständige Überwachung und proaktive NAC (Network Access Control), um Netzwerkzugriffe zu isolieren, die nicht sofort validiert werden können.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Systeme in Ihrem eigenen Tempo
Jeder Bahnbetreiber und jede Verkehrsgesellschaft sieht sich auf ihrem Weg zur digitalen Transformation mit Hindernissen konfrontiert. Dabei kann es sich um veraltete Geräte und bestehende Infrastrukturen oder Kommunikationsprotokolle handeln. Aber diese Herausforderungen müssen Sie nicht von der unvermeidlichen digitalen Transformation abhalten, die vor Ihnen liegt.
Belden unterstützt Sie bei der Erstellung von Migrationsszenarien, die verschiedene Systeme und Protokolle zusammenführen, ohne dass Sie zur Gewährleistung von Interoperabilität und Kommunikation alle Ihre Systeme und Geräte ersetzen oder aufrüsten müssen. Eine solide Migrationsstrategie hilft Ihnen, erfolgreich eine Grundlage für Ihren eigenen Zeitplan zu schaffen.
Unsere langen Produktzyklen stellen sicher, dass die von uns angebotene Technologie nicht in einigen Jahren veraltet ist oder ersetzt werden muss. Er wurde konzipiert, um alle langfristigen Anforderungen zuverlässig erfüllen zu können.
Passende Ressourcen:
- Die Bedeutung der Automatisierung des Massentransits für die Fahrgastzufriedenheit
- Modernisierung des Nahverkehrs, um die Rollen der Betreiber neu zu gestalten und die Fahrgastzahlen zu verbessern
- Um die Effizienz des Nahverkehrs zu verbessern, beginnen Sie mit der Verbindung von Betriebssilos