Intelligente Gebäude

Bewährte Verfahren bei der Verlegung von Kupferkabeln: Das „Warum“ beachten

Christie Ketchum
Schlechte Installationsgewohnheiten können die Leistung von Kupferkabeln beeinträchtigen. Ein erfahrener Installateur erklärt die bewährten Verfahren und warum es wichtig ist, sie zu befolgen.

 

Installation von Kupferkabeln

Manchmal macht die IKT-Branche die Dinge zu kompliziert.

Bei der Verlegung von Kupferkabeln kann zu viel Nachdenken zu unnötigen Schwierigkeiten und Problemen führen. Darüber hinaus kann die mit Grübeln verbrachte Zeit sich als Falle erweisen und zu Verzögerungen und Unentschlossenheit führen, die Produktivität verringert, geistige Energie verbraucht, zusätzlichen Stress verursacht und die Fähigkeit eines Teams zur Anpassung an unerwartete Situationen beeinträchtigt.

 

Um dies zu beweisen, sollten Sie sich folgende Frage stellen (eine Frage, die ich häufig Technikern und Installateuren stelle): „Welche Farbe hat Kupfer?“.

 

Wie würden Sie antworten? Erstaunlicherweise sind die Antworten, die ich erhalte, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel habe ich Antworten gehört wie:

  • „Es ist braun.“
  • „Es scheint etwas bläulich zu sein.“
  • „Ich denke, es ist irgendwie grün.“
  • „Ist es orange?“
  • „Ich weiß es nicht!“

 

Das mag wie eine Fangfrage klingen, ist es aber nicht. Die Antwort ist einfach: Kupfer hat die Farbe Kupfer! Selten beantworten Branchenexperten die Frage jedoch auf diese Weise, weil sie zu viel darüber nachdenken.

 

Ich stelle diese Frage nicht nur, um zu zeigen, dass wir oft viel zu viel nachdenken, sondern auch, um die Tür für Gespräche über die richtige Verlegung von Kupferkabeln zu öffnen.

 

Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Daten übertragen werden: Netzwerkkabel, Lautsprecherkabel und Zugangskontrollkabel sind Kupferkabel. Die Informationen werden auf die gleiche Weise durch jedes dieser Kabel geleitet, und die Kabel werden nach den gleichen bewährten Verfahren und Ansätzen installiert. Mit anderen Worten, die Methoden (Installation) sind unabhängig von den Mitteln immer gleich. Wenn man die bewährten Verfahren beachtet, muss man nicht viel nachdenken.

 

3 Beispiele dafür, warum Installationspraktiken wichtig sind

Obwohl es gute Gründe für jede der in der Branche etablierten Praktiken bei der Installation von Kupferkabeln gibt, habe ich festgestellt, dass viele Installateure die hier vorgestellten Richtlinien ablehnen.

 

Häufig geschieht dies nicht, weil sie Empfehlungen absichtlich ignorieren, sondern weil sie zu viel über den Prozess nachdenken oder nicht darüber informiert worden sind, wie ihre Arbeit die Leistung des Kabels positiv oder negativ beeinflussen kann. Auch wenn es den Anschein hat, dass Installateure das Innenleben eines Kabels nicht kennen müssen, hilft dieses Wissen, das „Warum“ hinter den Regeln für die Installation von Kupferkabeln zu verstehen. Es verhindert, dass Installateure zu viel nachdenken und Abkürzungen nehmen, die negative Folgen haben können, und es macht einen Unterschied für das Endergebnis.

 

1. Einkerben eines Kupferleiters

Wenn man nicht weiß, wie ein Kupferkabel funktioniert, scheint das Einkerben des Leiters bei der Installation keine große Sache zu sein. Wahrscheinlich wären die Installateure vorsichtiger, wenn sie wüssten, dass selbst eine kleine Kerbe in der Leitung große Folgen haben kann:

  • Eine Verringerung der Querschnittsfläche des Leiters, wodurch sich der Widerstand erhöht und der Stromfluss behindert wird.

  • Verursacht geschwächte Bereiche, wodurch ein offener Stromkreis entsteht, der die elektrische Kontinuität nicht aufrechterhalten kann.

  • Erzeugt an dieser Stelle im Kabel überschüssige Wärme, was zu Isolationsschäden oder Kabelversagen führt.

  • Verhindert, dass sich Elektronen auf ihrem vorgesehenen Weg bewegen, was die Übertragungsgeschwindigkeit verringern kann.

 

2. Abflachen von Kabelenden

Hier ein weiteres Beispiel: Die Verwendung von Scheren zur Glättung der Enden eines Kupferkabels, bevor ein RJ45-Steckverbinder installiert wird. Fast jeder Installateur hat dies getan, aber haben sie die Probleme erkannt, die dies verursachen kann?

 

Das Abflachen des Kabelendes kann die Leiter einkerben (was zu einigen der oben besprochenen Probleme führt), aber es kann auch:

  • Kompression der Drähte, wodurch sich die Leistungsmerkmale des Kabels ändern (elektrischer Widerstand, Signalintegrität usw.).

  • Die Leiter verlieren ihren Abstand und werden falsch ausgerichtet, was das Einführen in die Leiterplattenschlitze erschwert und zu Leistungsproblemen führt.

  • Erschwert die Terminierung und beeinträchtigt die ordnungsgemäße Verbindung.

 

3. Kabel zu fest ziehen

Es gibt zwar Rechner, mit denen man herausfinden kann, wie viele Kabel in eine bestimmte Trasse passen, aber auch der gesunde Menschenverstand ist wichtig. Mit anderen Worten, fügen Sie einem Kabelbündel nicht so viele Kabel hinzu, dass es nicht mehr durch den Kabelkanal oder -weg gezogen werden kann.

 

Denken Sie nicht zu viel darüber nach. Wenn das Bündel nicht passt, gibt es zwei Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen (beachten Sie, dass „stärker am Kabel ziehen“ keine Option ist):

  • Reduzieren Sie die Kabelanzahl des Bündels
  • Vergrößern Sie den Weg

 

Ein Beispiel: Ich habe einmal eine Gruppe von sechs Installateuren dabei beobachtet, wie sie versuchten, ein Bündel Netzwerkkabel durch einen kleinen Durchgang zu einer Schwesternstation zu ziehen (der Schreiner hatte das Loch nicht groß genug geschnitten). Unter diesem großen Druck wurden die Kabel in die Länge gezogen und gedehnt. Infolgedessen änderten sich ihre elektrischen Eigenschaften, und die Kabel funktionierten nicht mehr wie vorgesehen.

 

Der Versuch, ein Kabelbündel durch einen engen Kanal zu ziehen, kann sich negativ auf die Leistung und die Lebensdauer auswirken:

  • Übermäßige Krafteinwirkung dehnt das Kabel über seine Grenzen hinaus und schwächt die inneren Komponenten (wie Leiter und Isolierung), was zu Fehlern, langsamen Geschwindigkeiten und unterbrochenen Verbindungen führen kann.

  • Übermäßiges Ziehen kann zur Verformung oder zum Bruch der Leiter führen, was Signalverlust, schlechte Verbindungen oder Ausfälle zur Folge hat.

 

In diesem Fall mussten die Installateure die beschädigten Kabel abschneiden und das Bündel neu ziehen.

 

Bewährte Verfahren bei der Installation von Kupferkabeln

Da die Informationen auf der Außenseite von Kupferkabeln übertragen werden, ist es äußerst wichtig, bei der Installation die richtigen Werkzeuge zu verwenden und die bewährten Verfahren zu befolgen. Schlechte Gewohnheiten können die Leistung beeinträchtigen.

 

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit der Installation von Kupferkabeln (und der Ausbildung von Installateuren) möchte ich hier einige Empfehlungen geben, um den Erfolg sicherzustellen. Diese Regeln gelten für alle zu verlegenden Kupferkabel. Es gibt keinen Grund, den Prozess neu zu überdenken.

  1. Verwenden Sie keine Elektrikerschere, um den Kabelmantel zu ritzen.

    Dadurch kann der Leiter eingekerbt werden, was (wie bereits erläutert) zu einer Verschlechterung der Kabelleistung, zu Schwächen in der Terminierung und zu einem möglichen Kabelausfall führt. Verwenden Sie ein Abisolierwerkzeug und stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Werkzeug für den Kabeltyp (UTP, geschirmt usw.) geeignet ist.


  2. Verwenden Sie keine Elektrikerschere oder andere Werkzeuge, um Leiter zu begradigen.

    Dies kann Leiter abflachen und die elektrischen Eigenschaften verändern. Je nachdem, ob Sie RJ45-Steckverbinder oder -Buchsen anschließen, kann es dabei zu Leistungsproblemen kommen. Beispielsweise können zu viele Windungen entfernt oder der Informationspfad verengt werden (so dass am anderen Ende des Kabels keine Informationen mehr empfangen werden können).


  3. Knicken Sie die Kabel nicht, wenn Sie daran ziehen.

    Ein Knick kann den Draht brechen und die Leitfähigkeit beeinträchtigen. Außerdem kann es zu dauerhaften Schäden an den Leitern und/oder der Isolierung und zu Signalverlusten sowie zur Verletzung des empfohlenen Biegeradius des Kabels führen. Schließlich kann es die mechanische Festigkeit des Kabels schwächen (seine Fähigkeit, äußeren Kräften standzuhalten).


  4. Dehnen Sie Ihre Kabel nicht und ziehen Sie nicht zu stark daran.

    Wenn Kupferkabel während der Installation zu stark gezogen werden, können Sie die Kabelummantelung beschädigen, was die Fähigkeit beeinträchtigt, die Leiter vor Feuchtigkeit, Chemikalien und physischem Verschleiß zu schützen. Sie können auch die Leiter im Inneren verlängern, was sich negativ auf den elektrischen Widerstand und die Signalübertragung auswirkt.


  5. Ziehen Sie die Kabel nicht unsachgemäß aus der Box.

    Wird zu viel Kabel auf einmal aus der Dose gezogen, kann sich das Kabel verfangen. Dies kann zu Verwicklungen und Verknotungen führen, die sich bei der Installation nur schwer (und vor allem nicht schadenfrei) entwirren lassen. Wenn das Kabel gezogen wird, können sich die Schlaufen zusammenziehen, was die Spannung auf das Kabel erhöht und die Anforderungen an den Mindestbiegeradius überschreiten kann.


Belden ist Ihre Ressource für Installationen

Denken Sie daran: Kupfer ist Kupfer. Denken Sie nicht zu viel nach und verkomplizieren Sie die Arbeit nicht. Die bewährten Verfahren für die Installation bleiben gleich, unabhängig davon, welche Art von Kupferkabeln Sie installieren.

 

Sollten während der Installation Fragen aufkommen, steht Ihnen das Team von Belden beratend zur Seite.

 

 

Verwandte Links