Intelligente Gebäude

Grenzen überschreiten: Plenumkabel, die Sie im Außenbereich verlegen können

Josh Goyke
Die Komplexität des Stadiondesigns erschwert die Planung aller für ein Projekt erforderlichen Kabel. Finden Sie heraus, wie unsere Plenum-Broadcast-Kabel für den Innen-/Außenbereich Ihnen helfen können.

 

Die Nachfrage nach erstklassigen Fan-Erlebnissen führt zu einer komplexen Planung und Konstruktion von Stadien und Veranstaltungsstätten. Mit zunehmender Intensität steigt das Risiko von Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Installationsfehlern.

 

Da die Entwürfe immer vielfältiger werden, sind viele Arten von Produkten und Technologien beteiligt. Die Berater und Installateure, mit denen wir eng zusammenarbeiten, haben uns gesagt, dass sie ein Muster erkannt haben: Die Vorplanung wird immer schwieriger.

 

Mit anderen Worten: Es ist schwierig, daran zu denken, alles einzuplanen, was für jede Anwendung benötigt wird (zum Beispiel sicherzustellen, dass für die Installation im Stadion geeignete Kabel für den Innenbereich vor Ort sind, während für den Einsatz im Außenbereich geeignete Kabel zur Verfügung stehen).

 

Die Komplexität der Kabel kann vereinfacht werden:

  • Erleichterte Erweiterung und Änderung
  • Verringerung des Risikos von Fehlern und Ausfallzeiten
  • Unterstützung von Unternehmen bei der schnellen Anpassung an neue Technologien, organisatorische Änderungen und Umstrukturierungen
  • Prozesse übersichtlicher und effizienter gestalten

 

Von vielen Kabeln zu einem Kabel

Da der Bau und die Modernisierung von Stadien im ganzen Land und auf der ganzen Welt beschleunigt voranschreiten, müssen Projektteams ihre Produktivität optimieren – was durch die Vereinfachung der Kabelkomplexität erreicht werden kann.

 

Traditionell werden in Innen- und Außenbereichen (z. B. Fußball) für jede Anwendung unterschiedliche Kabel benötigt:

  • CMR-Kabel für den Innenbereich: Riser-Ethernet-Kabel, die in Steigleitungen oder vertikalen Schächten (Aufzugsschächte, vertikale Leitungen usw.) installiert werden können
  • CMP-Kabel für den Innenbereich: Plenumkabel sind für die Installation in den Plenumräumen eines Gebäudes (Doppelböden, Luftkanäle, abgehängte Decken usw.) konzipiert.
  • OSP-Kabel: Kabel, die dem Eintauchen in Wasser standhalten und mit einer Flammschutzklasse für den Innenbereich für die Installation mit doppeltem Verwendungszweck kombiniert werden können.
  • CMX-Kabel: Kabel, die die Mindestanforderungen an die Witterungsbeständigkeit, einschließlich Sonnenlicht- und Wasserbeständigkeit, erfüllen. Diese Kabel sind immer mit einer Flammschutzklasse für den Innenbereich gekoppelt.

 

Wenn bei der Kabelinstallation ein Übergang von außen nach innen erfolgt – beispielsweise von einem Übertragungswagen zu einer Kamera – müssen die Installateure in der Regel anhalten, einen Stecker am Ende des Außenkabels anbringen und ihn an der Rückseite eines Patchpanels anschließen.

 

Auf der Vorderseite muss ein Innenkabel über einen anderen Stecker in das Patchpanel gelangen, bevor es an seinen Bestimmungsort geführt werden kann.

 

Dieser Verbindungspunkt führt zu Komplexität – etwas, mit dem sich Eigentümer und Installateure nicht länger herumschlagen möchten, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Stattdessen wollten sie ein einziges Kabel, das überall verlegt werden kann: im Freien (wasserdicht, UV-beständig und korrosionsbeständig) und in Innenräumen, wo es keine Begrenzung gibt.

 

Dies würde nicht nur die Installation beschleunigen, sondern auch eine einfachere Materialspezifikation unterstützen.

 

Vereinfachtes Stadiondesign und -installation

Die Stadion-Broadcast-Kabel für den Innen-/Außenbereich (I/O) von Belden ermöglichen die Verlegung eines einzigen Kabels zwischen Innen- und Außenbereich. Aufgrund von Kundenfeedback haben wir dieses Angebot kürzlich um I/O-CMP-Kabel (Plenum-Kabel) erweitert – ein weiteres Beispiel dafür, wie wir reagieren, wenn uns die Branche mitteilt, dass sie etwas Neues oder Anderes braucht.

 

Jetzt können Installateure dasselbe Kabel vom Übertragungswagen zur Kamera verwenden – oder zwischen jeder anderen Kombination von Innen- und Außenkomponenten, die eine Verbindung herstellen müssen. Niemand muss den Überblick behalten, welches Kabel an welcher Stelle verwendet werden soll.

 

Dies ist die Definition von Einfachheit: Ein Kabel, das nicht nur einfacher zu installieren, sondern auch schneller zu spezifizieren und zu verwalten ist. Die Kabel sind in Plenum- und Riser-Versionen erhältlich. Es sind keine neuen Tools oder Konnektoren erforderlich – Sie können die Belden-Tools und -Konnektoren verwenden, die Sie bereits verwenden.

 

Mit dieser Erweiterung unseres Portfolios können sich Stadien und Veranstaltungsorte bei allen Anforderungen an ihre Kommunikationsinfrastruktur auf Belden verlassen, egal ob es sich um IT-, OT- oder Broadcast-Anforderungen handelt.

 

 

 

Verwandte Links