Intelligente Gebäude

Fakt oder Fiktion? 5 Mythen über die Installation von Ethernet-Kabeln entlarvt

Henry Franc
Selbst seit Jahrzehnten tätige Installateure fallen Missverständnissen über die Kabelinstallation zum Opfer. Glauben Sie an Mythen oder Tatsachen? Finden Sie es heraus, indem Sie unseren Blog lesen. 

 

Ein von uns über das Kabelkämmen verfasster Blog hat kürzlich eine lebhafte Debatte in einem Branchen-Podcast ausgelöst. Haben Sie davon gehört?

 

Nach der Lektüre meldete sich Chuck Bowser III, RCDD, TECH, und lud mich ein, in seinem Podcast Let's Talk Cabling mehr über das Thema zu erzählen. Als wir über die Kunst und Wissenschaft der Aufrechterhaltung eines effizienten, organisierten Kabelaufbaus sprachen, gingen wir auch auf gängige Installationsmythen ein, die selbst erfahrene Branchenveteranen manchmal glauben.

 

Dieser Blog bietet einen Einblick in einige der Ungenauigkeiten, die wir während unseres dynamischen Gesprächs behandelt haben.

 

Mythos 1: Sie können Kabel der Kategorie 6A aufgrund von Fremdübersprechen nicht durchkämmen.

Realität: Sie können Kabel der Kategorie 6A (manchmal) durchkämmen.

 

Das Kämmen von Kabeln ermöglicht es Installateuren, saubere, organisierte Kabel in parallelen Verläufen herzustellen. Da die parallele Verlegung von Kabeln und Steckverbindern der Kategorie 6A jedoch einen wesentlichen Beitrag zum Fremdübersprechen leistet, sind viele Installateure der Meinung, dass das Kämmen von Kabeln nicht mit Kabeln der Kategorie 6A durchgeführt werden sollte. Dies ist jedoch nicht immer der Fall: Solange Sie Kabel eines vertrauenswürdigen Herstellers installieren, können Sie auch Kabel der Kategorie 6A durchkämmen.

 

Nehmen wir Belden als Beispiel. Die Technologie, die in unseren Kabeln zur Minimierung von Fremdübersprechen eingesetzt wird, und die Tests, die wir durchführen, um eine einwandfreie Leistung zu gewährleisten, bedeuten, dass unsere Kabel ohne Bedenken gekämmt werden können. (Beim Sechs-um-Eins-Test wird das Zielkabel in der Mitte des Bündels neben den anderen platziert.)

 

Wenn ein Kabelhersteller jedoch vom Kämmen abrät, dann beachten Sie diese Empfehlung. Sie wissen wahrscheinlich, dass ihre Kabel nicht wie erwartet funktionieren, wenn sie gekämmt werden.

 

Mythos 2: Das Kämmen von Kabeln während der Installation ist Zeitverschwendung.

Realität: Das Kämmen von Kabeln kann ein Unterscheidungsmerkmal sein, kein Produktivitätsverlust.

 

Installateure versuchen, so viel wie möglich an einem Tag zu erledigen. Jeder Schritt, der scheinbar zusätzliche Arbeit verursacht – wie z. B. das Kämmen von Kabeln – kann als überflüssig erachtet werden. Aber sich Zeit zum Kämmen von Kabeln zu nehmen, kann sich in vielerlei Hinsicht auszahlen. Es sieht nicht nur professionell und ordentlich aus (und verhindert Leistungsprobleme durch geknickte, verhedderte oder verbogene Kabel), sondern zeigt auch Aufmerksamkeit zum Detail.

 

Dies ist in den Augen der Kunden von entscheidender Bedeutung. Selbst wenn sie nicht wissen, was Kabelkämmen ist, werden sie wahrscheinlich mehr Vertrauen in die anderen ausgeführten Arbeiten haben – Fertigstellung, Tests usw. – wenn sie sehen, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Kabel ordentlich in parallelen Strängen anzuordnen. Gute Verarbeitung zeigt den Kunden, dass Sie Ihr Handwerk schätzen und es gut beherrschen.

 

Mythos 3: Das Kämmen von Kupferkabeln, die auch Strom führen, ist eine Brandgefahr.

Realität: Kämmen oder Bündeln stellt nie eine Brandgefahr dar, kann aber zu einem Leistungsproblem führen, wenn nicht die richtigen Kabel verwendet werden.

 

Es ist wichtig, das richtige Kabel für die richtige Aufgabe zu verwenden. LP-Kabel (Limited-Power) oder PoE-Kabel (Power over Ethernet) bilden keine Feuer, nur weil sie gekämmt oder gebündelt werden.

 

Wenn sie jedoch in einer Umgebung ohne Luftstrom und mit hoher Umgebungstemperatur installiert werden, kann ein Problem auftreten: Der Temperaturanstieg kann die Empfehlungen des Herstellers überschreiten. Der Temperaturanstieg eines Kabels wirkt sich auf die elektrischen Eigenschaften eines Kabels aus. Der Einfügungsverlust nimmt mit steigender Kabeltemperatur zu.

 

Sobald die Kabeltemperatur ein bestimmtes Niveau erreicht, nimmt der Einfügungsverlust rapide zu. Der „Ethernet“- oder „Daten“-Teil des Kabels funktioniert nicht mehr, und die Daten können nicht mehr übertragen werden. Sobald die Datenübertragung unterbrochen wird, fällt auch die Stromverteilung des Kabels aus. Dadurch wird das Kabel nie heiß genug, um zu schmelzen oder sich zu entzünden.

 

Mythos 4: Solange sie funktionieren, ist die Installation von minderwertigen oder gefälschten Kabeln kein Problem.

Realität: Gefälschte Kabel können Sicherheits- und Leistungsprobleme verursachen.

 

Nicht jeder Hersteller ist seriös. Einige fälschen Informationen oder versehen die von ihnen verkauften Kabel mit erfundenen Behauptungen. In der Branche werden diese als „gefälschte Kabel“ bezeichnet, die häufig auf Marktplätzen wie eBay, Facebook oder Amazon zum Verkauf angeboten werden.

 

Um beispielsweise UL-gelistet zu werden, müssen Plenum- und Riser-Kabel strenge Brandschutztests bestehen. Gefälschte Kabel bestehen diese Tests nicht immer, auch wenn sie möglicherweise ein Zeichen oder ein Etikett aufweisen, das die Konformität anzeigt. Infolgedessen können gefälschte Kabel brennbar sein, zur schnellen Ausbreitung von Flammen und Rauch beitragen und letztendlich Eigentum beschädigen oder zum Verlust von Menschenleben führen. In vielen Gerichtsbarkeiten verstoßen sie auch gegen Bauvorschriften.

 

Auch die Leistung ist nicht optimal. Um beispielsweise die Auswirkungen von Lärm zu kontrollieren, sollten Kabelleiter der Kategorie 6A senkrecht und randomisiert sein. Gefälschte Kabel werden jedoch möglicherweise nicht auf diese Weise konstruiert, und ihre Leistung kann dies widerspiegeln.

 

Mythos 5: Die Füllung der Wege und die Kapazität der Wege sind gleich.

Realität: Füllung und Kapazität sind unterschiedlich – und es ist wichtig, den Unterschied zu verstehen.

 

Zunächst einmal ist es wichtig zu beachten: Ohne viel Kontext kann Ihnen eine Branchentabelle oder ein Taschenrechner nie sicher sagen, wie viele Kabel in eine Kabeltrasse oder durch einen Kabelkanal passen. Stattdessen hängt die Antwort von Faktoren ab wie:

  • Umgebungstemperatur
  • Biegungen im Weg oder in der Leitung
  • Kabeldurchmesser und -geometrie
  • Reibungskoeffizient des Kabels bzw. der Kabel
  • Feuchtigkeit
  • Länge der Leitungsführung oder des Kanals
  • Strombelastbarkeit der Kabel im Bündel
  • Zugrichtung
  • Zielfüllgrad (z. B. 40 % oder 30 %?)

 

Sie müssen diese Dinge wissen, bevor Sie bestimmen können, wie viele Kabel in den Pfad passen.

 

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass „Pfadfüllung“ oft versehentlich verwendet wird, um die „Pfadkapazität“ zu beschreiben.

 

Wenn Sie von „Füllung“ sprechen, meinen Sie wahrscheinlich „Kapazität“. Was wirklich zählt, ist die Kapazität des Weges: Sie bezieht sich auf die Fähigkeit eines Weges, Kabel aufzunehmen, von der minimalen Anzahl (Null) bis zur maximalen Anzahl. (Auch wenn die heutige Installation möglicherweise nicht an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, ist es für die zukünftige Planung wichtig, die maximale Anzahl zu kennen.)

 

Die „Füllung“ des Pfads bezieht sich darauf, wie „voll“ der Pfad wirklich ist (wie viel von dem Fach oder Leitung „voll“ ist). Wie viel ein Pfad aufnehmen kann, hängt von seiner Kapazität ab und wird von mehreren Faktoren beeinflusst: Art der Anwendung, zukünftiger Bedarf, Umgebungstemperatur usw.

 

Wir sind hier, um Ihre Fragen zur Kabelinstallation zu beantworten

Haben Sie durch das Lesen dieses Blogs etwas Neues gelernt? Das haben wir uns schon gedacht! Sie können noch mehr Informationen wie diese erhalten, indem Sie sich hier den gesamten Let's Talk Cabling-Podcast anhören.

 

Belden leitet gerne solche Diskussionen innerhalb der Branche und beteiligt sich am Austausch. Es gibt uns die Möglichkeit, Anekdoten und Erkenntnisse zu teilen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit besser zu machen.

 

Haben Sie weitere Fragen zu diesen Themen? Schicken Sie mir eine Nachricht.

 

Passende Ressourcen: