Entfesseln Sie das Potenzial von Multimode-Glasfasern ohne Neuverkabelung
Ältere Multimode-Glasfasern finden sich heute in vielen Gebäuden, von Krankenhäusern und Schulen bis hin zu Stadien und Büros. Sie haben jedoch eine Kapazitätsgrenze bei der Datenrate, d. h. es kann nur eine bestimmte Menge an Informationen mit einer bestimmten Geschwindigkeit über eine bestimmte Entfernung übertragen werden.
Multimode-Infrastrukturen unterstützen keine Datengeschwindigkeiten von 1 Gbit/s oder höher über Entfernungen von mehr als einigen hundert Metern. Dies kann Unternehmen daran hindern, auf moderne Anforderungen zu reagieren und technologieorientierte Projekte voranzutreiben. Innovationen wie virtuelle Realität, 5G und künstliche Intelligenz – und sogar grundlegende Cloud-Dienste und hochauflösendes Video-Streaming – sind nicht immer über Multimode-Glasfaser möglich, auf die sich viele Einrichtungen noch immer verlassen.
Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Neuverkabelung: Multimode-Fasern in langen Verbindungen durch Singlemode-Fasern zu ersetzen. Richtig? Das mag vor einigen Jahren so gewesen sein, aber jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, die Sie in Betracht ziehen können, wenn eine Neuverkabelung nicht möglich oder nicht praktikabel ist.
Die Komplexität von Glasfaser-Neuverkabelungsprojekten
Das einfache Ersetzen von Multimodefasern durch Singlemodefasern kann je nach Situation und Anwendung störend, teuer und zeitaufwendig sein. Hier sind ein paar Beispiele.
Es verursacht Unterbrechungen
Wenn Glasfaserkabel unter Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen, Teichen oder Straßen verlegt sind oder wenn Glasfaserkabel über Deckenplatten oder in Wänden verlegt sind, kann es schwierig sein, Zugang zu allen zu ersetzenden Anschlüssen zu erhalten. Die mit dem Freilegen, Entfernen und Ersetzen von Glasfaserkabeln verbundenen Arbeiten können Störungen verursachen, die von Lärm und Schmutz bis hin zu Unannehmlichkeiten und Produktivitätsverlusten reichen.
Das kann teuer werden
Selbst der Austausch eines einfachen, leicht zugänglichen und kurzen Verbindung kann hohe Material- und Arbeitskosten verursachen. Neben dem Abriss und Neubau der Infrastruktur können auch Aushubarbeiten erforderlich sein. Infolgedessen können die Installationskosten exponentiell steigen.
Es dauert lange
Selbst wenn Ihr Unternehmen einen geplanten Aufrüstungspfad für die Glasfaser-Neuverkabelung verfolgt, kann dieser Plan selten kurzfristig umgesetzt werden. Es kann Monate oder Jahre dauern, bis die Arbeit abgeschlossen ist.
Je nach Standort müssen möglicherweise vor Projektbeginn auch Genehmigungen eingeholt werden, was den Zeitplan weiter verlängert.
Erschließen Sie vorhandenes Datenpotenzial
In der Vergangenheit hatten Gebäudeeigentümer bei ihren Multimode-Systemen zwei Möglichkeiten:
- Neuverlegung der Kabel und Bewältigung der zuvor genannten Herausforderungen
- Betrieb innerhalb der Einschränkungen herkömmlicher Multimode-Glasfasern
Jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Die Wiederverwendung alter Glasfaserkabel durch Verlängerung ihrer Lebensdauer.
Die OMPlex-Technologie von Modular Photonics hat das Potenzial, die Datenkapazität um bis zu 1.000 % zu erhöhen – zu einem Bruchteil der Kosten eines Upgrades von Multimode auf Singlemode. Mit anderen Worten, es erhöht die Geschwindigkeiten herkömmlicher Multimode-Fasern, sodass sie wie Singlemode-Fasern funktionieren können. Da die Technologie auf einem passiven optischen Chip läuft, der die Datensignale manipuliert und verwaltet, benötigt sie für ihre Funktion keinen Strom.
Durch die Lösung des Problems der modalen Dispersion, das schnelle Datenübertragung über große Entfernungen mit Multimode-Glasfasern verhindert, ermöglicht die Technologie Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, 25 Gbit/s, 40 Gbit/s und sogar 100 Gbit/s in Multimode-Unternehmensnetzwerken über Entfernungen von bis zu 2 km.
OMPlex ist mit allen Multimode-Fasertypen kompatibel, die für ein Upgrade geeignet sind, von Pre-OM-Fasern bis OM5, sowie mit verschiedenen Arten von Glasfasersteckverbindern, einschließlich LC-, SC-, FC-, ST- und MTP-Steckverbindern.
Als Plug-and-Play-Adaptersystem auf Schaltschrankbasis dauert die Installation von OMPlex in der Regel weniger als eine Stunde. Es kann von geschulten internen IT-Teams, Integratoren und Auftragnehmern bereitgestellt werden.
Ist OMPlex eine Option für Sie?
Auch wenn diese Technologie nicht bei jedem Projekt für die Glasfaser-Neuverkabelung eingesetzt werden kann, sollte sie als eine Option in Betracht gezogen werden, wenn Ihr Projekt diese vier Bedingungen erfüllt:
- Sie sind Eigentümer Ihrer LAN-Infrastruktur
- Sie verfügen über ein älteres Multimode-Netzwerk
- Sie benötigen höhere Netzwerkgeschwindigkeiten
- Sie haben Probleme mit dem Timing oder können bei Unterbrechungen nicht arbeiten
Erfahren Sie mehr über Alternativen zur Glasfaser-Neuverkabelung
Um zu sehen, wie gut die OMPlex-Technologie in der Praxis funktioniert, haben wir kürzlich an einer Testinstallation an der Université du Québec à Montréal teilgenommen – und waren von den Ergebnissen beeindruckt. Sie ermöglichte FDDI-Glasfasern, mit Geschwindigkeiten von 100 Gbit/s zu wesentlich geringeren Kosten als bei einer Glasfaser-Neuverkabelung zu arbeiten.
Wenn Sie Ihre Datengeschwindigkeit erhöhen müssen, aber eine Glasfaser-Neuverkabelung nicht möglich ist, dann kann Belden Ihnen helfen. Wir arbeiten eng mit Modular Photonics, dem Erfinder der OMPlex-Technologie, zusammen, um Eigentümer, Integratoren und Auftragnehmer dabei zu unterstützen, Unternehmensnetzwerke für die Zukunft zu rüsten und die Lebensdauer von Kabelanlagen zu verlängern.
Möchten Sie den vollständigen Artikel lesen und herausfinden, wie die Testinstallation verlaufen ist?