Intelligente Gebäude

2 große Fehler, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln vermeiden sollten

Massimo Carboni

Gründliche Reinigung und richtiges Ziehen: Diese beiden Faktoren sind der Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen Glasfaserkabelinstallation. Hier finden Sie die bewährten Verfahren.

 

 


 

 

Wir haben bei Installationen von Glasfaserkabeln schon alles gesehen: das Gute, das Schlechte und das Unglaubliche.

 

Wir kommunizieren täglich mit Technikern und Auftragnehmern vor Ort, die unsere Glasfaserkabel in Rechenzentren und Broadcast-, AV-, Industrie- und Smart-Building-Anwendungen installieren. Durch die Zeit auf den Baustellen können wir praktische Schulungen anbieten, Fragen beantworten und mehr darüber erfahren, wo und wie unsere Produkte eingesetzt werden.

 

Während wir die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen beobachten, haben wir auch eine große Diskrepanz zwischen den von der Branche empfohlenen Best Practices für die Installation von Glasfaserkabeln und den tatsächlichen Verfahren festgestellt, die im Alltag durchgeführt werden.

 

Hier sind zwei der größten Fehler bei der Glasfaserinstallation, die uns in der Praxis begegnen, zusammen mit Tipps, wie Sie sicherstellen können, dass diese Dinge nicht auf Ihren eigenen Baustellen passieren.

 

1. Zu lockere Faserreinigungsverfahren

 

Verunreinigungen sind die Hauptursache für den Ausfall von Glasfaserverbindungen. Aus diesem Grund lautet die Botschaft der Branche seit jeher: Fasern sollten sauber, sauber, sauber sein! Aber wir sehen immer noch, dass einige Installateure die Faserreinigung überspringen oder Abkürzungen nehmen.

 

Ein Mangel an Reinigung insgesamt kann zu einem höheren optischen Verlust führen, während eine falsche Reinigung die Leistung des Netzwerks beeinträchtigen kann. Die Bedeutung der Reinigung von Glasfasern während der Installation kann nicht genug betont werden.

 

Aber die Installateure sind beschäftigt. Wenn die Fristen knapp sind, kann es zu Versäumnissen kommen beim Versuch, Zeit zu sparen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Installateure die folgenden Maßnahmen ergriffen haben (und dies sind einige der schlechtesten Abkürzungen, die Sie bei der Installation von Glasfaserkabeln vornehmen können):

  • Finger in Reinigungsalkohol oder Isopropylalkohol tauchen und dann die Faserenden zur Reinigung mit den Fingerspitzen abwischen.
  • Glasfaser-Steckverbinder vor dem Anschluss an einem Hemd abwischen.
  • Mit einem Allzweck-Desinfektionstuch das Ende eines Glasfaserkabels vor dem Anschluss kurz abwischen. 

Es führt kein Weg daran vorbei, dass die richtige Reinigung etwas länger dauert – aber es zahlt sich in hohem Maße aus. Die Gewährleistung sauberer Glasfaserverbindungen ist entscheidend für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Sie möchten, dass die Glasfaserinfrastruktur so sauber wie möglich ist. Verschmutzte Fasern reduzieren ohne Zweifel die Leistung, führen mögliche Leistungsprobleme ein und erhöhen die Anzahl der erforderlichen Serviceeinsätze.

 

So vermeiden Sie Probleme, die durch falsche Reinigung verursacht werden:

Es stehen viele Faserreinigungsoptionen zur Auswahl, darunter:

  • Diese Autofokus-Kameras bieten in wenigen Sekunden eine scharfe Sicht auf die Endfläche für eine detaillierte Inspektion.
  • Inspektionskameras zur schnellen und einfachen Überprüfung der Faserendflächen. Diese Autofokus-Kameras bieten in wenigen Sekunden eine scharfe Sicht auf die Endfläche für eine detaillierte Inspektion. Sie können die Sauberkeit zwar ohne Werkzeug visuell bestätigen oder ein manuelles Inspektionsfernrohr verwenden, aber diese Kameras liefern die genauesten Ergebnisse.
  • Reinigungskits, die alles enthalten, was Sie für saubere Glasfaserverbindungen benötigen. 

Unabhängig davon, für welche Reinigungswerkzeuge oder -methoden Sie sich entscheiden, befolgen Sie unbedingt diese Tipps zur Faserreinigung, um die besten Ergebnisse zu erzielen:

  • Verwenden Sie keine Dosenluft oder Staubtücher (sie verwirbeln Partikel und reinigen weder Öle noch Rückstände).
  • Berühren Sie nicht die Endflächen der Glasfaser-Steckverbinder.
  • Berühren Sie nicht die Dosierspitze des Lösungsmittels.
  • Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille.
  • Verwenden Sie Schutzkappen an nicht angeschlossenen Glasfaser-Steckverbindern.

 

2. Falsches Ziehen von Glasfaserkabeln 

Wir sehen regelmäßig falsches Ziehen während des Installationsprozesses. Dies führt zum Ausfall von Glasfaserkabeln.

 

Wenn ein Glasfaserkabel über seine maximale Zugkraft hinaus gezogen wird, kann dies zu Rissen, Knickstellen oder Brüchen führen, die die Leistung beeinträchtigen. Die meisten Glasfaserkabel enthalten spezielle Festigkeitselemente (aus einem Material wie Aramidgarn) für den Kabelzug. Sie schützen die Glasfasern im Inneren des Kabels vor Beschädigungen und bieten Installateuren die Möglichkeit, das Kabel während der Installation sicher zu ziehen.

 

Wir haben gesehen, dass Installateure fälschlicherweise an der Kabelummantelung gezogen haben, anstatt das Aramidgarn zu verwenden. Dadurch wird der Kabelmantel gedehnt und die Glasfasern im Inneren beeinträchtigt. Durch das Dehnen der äußeren Ummantelung verbleiben die Glasfasern einige Fußlängen weiter unten im Kabel statt am Ende und ermöglichen keinen sicheren Anschluss. Die Ummantelung kann auch reißen, brechen oder wellig aussehen.

 

Das Ziehen von Kabeln gegen einen festen Widerstand, z. B. um eine Ecke oder neben anderen Glasfaserkabeln, kann auch die äußere Ummantelung beschädigen.

 

So vermeiden Sie Probleme, die durch falsches Ziehen verursacht werden:

Befolgen Sie beim Ziehen von Glasfaserkabeln die folgenden Empfehlungen, um Schäden zu vermeiden:

  • Schneiden Sie einen Teil der Ummantelung ab, um Zugang zu den Verstärkungselementen zu erhalten, und ziehen Sie nur daran – nicht an der Kabelummantelung oder dem Kabel selbst.
  • Überschreiten Sie niemals die maximale Zuglast.
  • Halten Sie den minimalen Biegeradius des Kabels ein und achten Sie darauf, es nicht darüber hinaus zu biegen. Dies kann die Dämpfung erhöhen und die Fasern brechen.
  • Vermeiden Sie es, das Kabel beim Ziehen zu verdrehen oder einzuklemmen.

 

Haben Sie Fragen zur Glasfaserinstallation?

Unser Ziel ist es, Ihnen bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Installationsarbeiten zu helfen. Sich die Zeit zu nehmen, bei der Installation von Glasfaserkabeln bewährte Verfahren zu befolgen, ist nur eine weitere Möglichkeit, sich in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche abzuheben.

 

Das Glasfaserteam von Belden beantwortet Ihre Fragen zur Installation und führt Sie durch die empfohlenen Best Practices, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, damit Sie Ihre Kabelinvestition optimal nutzen können. Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen. Wenn Sie eine Frage haben, lassen Sie es uns wissen. Unser Team wird sich in Kürze mit hilfreichen Informationen bei Ihnen melden, um Ihre Installation in die richtige Richtung zu lenken.

 

Passende Ressourcen:

Wie funktionieren Glasfaserkabel? Ihre Frage beantwortet

So erkennen Sie, wann Sie Glasfaserkabel verwenden sollten