Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen
Es gibt Neuigkeiten im Bereich der Sicherheit von elektrischen Anlagen! Wenn der 2023 (National Electrical Code® (auch bekannt als NEC oder NFPA 70®) im Herbst 2022 veröffentlicht wird, wird er zum ersten Mal Artikel 726 beinhalten. Mit dieser Ergänzung werden neue Stromschaltkreise der Klasse 4 eingeführt: eine verbesserte Form der Elektrizität.
Um zu verstehen, inwiefern sich Strom der der Klasse 4 unterscheidet und welche für Auswirkungen dies haben wird, sollten wir zunächst die drei bestehenden Klassen von Stromschaltkreisen verstehen. Sehen wir uns die einzelnen Klassen genauer an.
Was sind Klassen von Stromschaltkreisen?
Damit eine klare Unterscheidung zwischen der Verdrahtung „normaler“ Schaltkreise und spezieller leistungsbegrenzter Schaltkreise und/oder Speisung getroffen werden kann, werden die Schaltkreise im NEC auf der Basis ihrer elektrischen Nutzung und Anwendungsbereiche eingestuft.
Bisher gab es drei Klassen für leistungsbegrenzte Schaltkreise. 2022 wird jedoch ein vierter Schaltkreistyp in den NEC eingeführt.
Stephen Eaves – CEO und Gründer von VoltServer sowie Erfinder von Digital Electricity™(Stromkabel), einem Stromsystem der Klasse 4 – zufolge, lassen sich die Klassen am einfachsten auf der Basis des Brandschutzes und der menschlichen Sicherheit einteilen.
Schaltkreise der Klasse 1 (CL1)
Der NEC unterteilt Schaltkreise der Klasse 1 in zwei Kategorien:
- Fernsteuerungs-/Signalisierungsschaltkreise
- Leistungsbegrenzte Schaltkreise
Fernsteuerungs- und Signalisierungsschaltkreise dürfen 600 V nicht überschreiten; leistungsbegrenzte Schaltkreise dürfen nicht mit mehr als 30 V und 1.000 VA bei begrenztem Ausgangsignal arbeiten. Leistungsbegrenzte Schaltkreise begrenzen darüber hinaus die Höhe des Bemessungsstroms im Schaltkreis im Fall eines Erdschlusses, Kurzschlusses oder einer Überlast.
„Strom der Klasse 1 ist im Hinblick auf einen Stromschlag zwar relativ sicher, hat aber Leistungsgrenzen“, erläutert Eaves. „Die Klasse 1 stellt kein akzeptables Sicherheitsrisiko im Hinblick auf Feuer dar. Wenn es durch eine Wand geleitet wird, muss es in einem Rohr eingeschlossen sein, beispielsweise in kommerziellen Installationen.“
Schaltkreise der Klasse 1 werden üblicherweise in Umgebungen eingesetzt, in denen Motoren und Kompressoren verwendet werden.
Schaltkreise der Klasse 2 (CL2)
Diese Schaltkreise können geringere Leistungen (bis zu 100 VA) in verschiedenen Umgebungsarten unterstützen. Ein Schaltkreis der Klasse 2 erfüllt die Sicherheitsanforderungen für die Auslösung eines Feuers und sieht einen akzeptablen Schutz vor Stromschlägen vor. Anwendungen beinhalten Audiosysteme, Niederspannungs-Beleuchtungssysteme, Sicherheitssysteme, Thermostate und SPS.
Stromlasten der Klasse 2 werden oft über Power over Ethernet (PoE)-Kabel geliefert, bei denen Strom und Daten in einer einzigen Kabelführung kombiniert werden, um wertvolle Installationszeit zu sparen.
Stromschaltkreise der Klasse 3 (CL3)
Schaltkreise der Klasse 3 funktionieren ähnlich wie Schaltkreise der Klasse 2, aber mit höheren Spannungs- und Leistungsbegrenzungen. Sie unterstützen auch energiesparende Anwendungen mit geringer Spannung, aber Schaltkreise der Klasse 3 sind weniger verbreitet als Schaltkreise der Klasse 2.
„Die Klasse 3 ist ähnlich wie die Klasse 2, nur mit höheren Spannungen“, sagt Eaves. Gelegentlich werden diese für den Betrieb von Geräten verwendet, die mehr Strom benötigen, als Klasse 2 sicher bereitstellen kann. Dies kann beispielsweise bestimmte Arten von Schwesternrufsystemen, kommerzielle Beschallungsanlagen und kommerzielle Gegensprechanlagen beinhalten.
Ebenso wie die Klasse 2 werden auch die Stromlasten der Klasse 3 oft über Datenkabel versorgt.
NEU: Stromkreise der Klasse 4 (CL4)
Mit Spannungswerten von bis zu 450 V bringen die Schaltkreise der Klasse 4 einen neuartigen Typ von Schaltkreisen in den NEC ein.
„Bei genauerer Betrachtung dieser Art von Stromversorgungssystemen mit Fehlermanagement wurde klar, dass sie einzigartig, anders und spezialisiert genug waren, um einen eigenen Abschnitt dafür zu verfassen“, erläutert Eaves. „Die Pulse Energy Transfer Group wurde als Arbeitsgruppe innerhalb des NEC einberufen, um die Gremien bezüglich der Ausarbeitung von Empfehlungen zur Klasse 4 zu beraten.“
Die Schaltkreise der Klasse 4 bieten ähnlich wie PoE den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, jedoch bietet die Klasse 4 auch die fast 20-fache Leistung von PoE über hunderte von Metern und stellt damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom dar.
Wie bei Klasse 2 und Klasse 3 werden auch bei Klasse 4 Stromlasten oft durch eine Technologie geliefert, die Strom und Daten in einer einzigen Kabelführung kombiniert.
Die erste UL-zertifizierte Verkabelung der Klasse 4
Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass Belden als erster Anbieter ein UL-zertifiziertes Kabel der Klasse 4 anbietet. Mit unseren Digital Electricity Kabeln können Sie die Vorteile von DE nutzen, um eine erhebliche Leistung sicher über große Entfernungen mittels kleinerer Leiter zu übertragen.
Um die Unterstützung zahlreicher Anwendungen zu gewährleisten, wurden DE-Kabel in Zusammenarbeit mit VoltServer entwickelt, dem Erfinder von Digital Electricity. Sie sind als reine Kupferkabel und als hybride Kupfer-/Glasfaserkonstruktionen verfügbar, sodass Strom und Daten über große Entfernungen in einem einzigen Kabel übertragen werden können.
Ähnlich wie PoE können DE-Kabel von denselben Niederspannungs-Integratoren installiert werden, die auch für die Installation von Cat-Kabeln zuständig sind, und zwar auf denselben Wegen.
Erfahren Sie mehr über Strom der Klasse 4 und unsere UL-zertifizierten DE-Kabel.
ÄHNLICHE BEITRÄGE:
Ein Einblick in den NFPA-Prozess zur Entwicklung von Standards
3 wichtige Eigenschaften von DE-Kabeln: Sicherer Transport von Digital Electricity™