Was OptiTuff Mini Glasfaserkabel für die Technologie im Gastgewerbe leisten können
Technologie treibt Erlebnisse im heutigen Gastgewerbe an. Gäste erwarten Vorteile und Services, die ihnen das Leben leichter machen.
Aber der Einsatz neuer Technologien ist nur die halbe Miete. Layer 0 – die Netzwerkinfrastruktur der Einrichtung – bestimmt, ob der Veranstaltungsort zukunftsweisende Geräte und Anwendungen wirklich unterstützen kann. Mit anderen Worten: Die Verkabelung und die Verbindungtechnik entscheiden über ein gutes oder schlechtes Gästeerlebnis.
Ein Hotel, Casino oder Resort, das ausreichend Bandbreite zur Unterstützung von IoT, BYOD und unbegrenzte drahtlose Verbindungen bereitstellt, hat einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Es kann schnellere und bessere Services und effizientere Betriebsabläufe bereitstellen und koordinieren. Um einen Vorsprung zu haben, investieren viele Gastgewerbe jetzt in Faserkabel, um eine hohe Anzahl von Benutzern und Geräten zu unterstützen. Faserkabel transportieren Daten zuverlässig über große Entfernungen und bieten eine größere Bandbreite als Kupferkabel, häufig mit kleinerem Durchmesser.
Bisher wurden viele Anwendungen im Gastgewerbe jedoch durch bestehende Glasfaserkabel-Konfigurationen und -führungen eingeschränkt. In manchen Fällen musste die Leistung geopfert werden, um die Verlegung von Glasfaserkabeln zu ermöglichen – einschließlich FTTx- und POL/PON-Anwendungen.
Um die Vorteile von Glasfaserkabeln in diesen Umgebungen zu nutzen, ohne die Leistung der Bandbreite einzuschränken, brauchten Integratoren und Installateure ein Glasfaserkabel, das Folgendes erfüllt:
- Geringeres Gewicht und kleinerer Durchmesser
- Kostengünstig
- Schnell und einfach zu installieren
- In derselben Leistungskategorie wie metallgepanzerte Produkte
Nicht zu viel verlangt, oder? Das dachten wir auch. Deshalb haben die Ingenieure von Belden das OptiTuff™ Mini Glasfaserkabel entwickelt. Es überwindet die Probleme, die mit herkömmlichen metallgepanzerten und nicht gepanzerten Glasfaserprodukten assoziiert sind:
- Es ist um 90 % leichter als metallgepanzertes Kabel, hat einen um 70 % kleineren Durchmesser als metallgepanzertes Kabel und ist um 50 % kleiner als nicht gepanzertes Kabel, sodass Integratoren und Installateure ein leichteres Kabel mit einem kleineren Durchmesser zur Verfügung haben.
- Ein Erdungsset ist nicht erforderlich, was zu Einsparungen von Material- und Arbeitskosten führt. Das fortschrittliche, robuste, thermoplastische Material stellt auch eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen metallgepanzerten Faserkabeln dar und bietet Integratoren und Installateure somit ein erschwinglicheres Kabel.
- Es verfügt über Knickschutz-Eigenschaften und ist flexibler als metallgepanzertes Kabel, sodass es leichter zu handhaben ist, sogar in engen Bereichen, in Kabelkanälen und in Umgebungen mit zahlreichen Engstellen und schwierigen Kurven, um Integratoren und Installateure ein schnell und einfach zu installierendes Kabel zur Verfügung zu stellen.
- Das Kabel behält seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften bei und ist dennoch flexibel und einfacher zu verlegen als herkömmliche metallgepanzerte Optionen, wodurch Integratoren und Installateure ein Kabel mit überlegenen mechanischen Eigenschaften erhalten.
Die komplett dielektrische Panzerung bietet im Vergleich zu nicht gepanzerten Glasfaserkabeln eine höhere Haltbarkeit und Druckfestigkeit, und macht das OptiTuff Mini Glasfaserkabel zu einem der vielseitigsten Glasfaserkabel auf dem Markt. Es verträgt eine Menge Missbrauch – etwas, das herkömmliche metallgepanzerte Kabel nicht bieten können. Es benötigt nicht einmal einen Schutzkanal. Dieses Kabel hebt sich nicht nur von anderen Kabeln seiner Kategorie ab – es ist schlicht einzigartig.
Aus all diesen Gründen haben wir das OptiTuff Mini Glasfaserkabel für die TechOvation Awards von HTNG angemeldet. Dieses Programm honoriert und prämiert zukunftsweisende Produkte und Innovationen, die die Art des Betrieb von Gastgewerben verändern.
Der erste Schritt, der in Betracht gezogen werden sollte, ist die Erstellung eines Videos darüber, was die Technologie oder das Produkt von anderen unterscheidet. Anschließend werden sieben Videos von einer Jury ausgewählt, die zwei Wochen lang online zur Abstimmung gestellt werden. Durch die Kombination aus Jury- und Publikumsabstimmung werden die besten 10 Beiträge als Halbfinalisten gewertet und gelangen in die nächste Runde. Auf der HT-NEXT, einem Technologie-Event für das Gastgewerbe, stellen die 10 Halbfinalisten ihre Technologien während eines Live-Wettbewerbs von TechOvation vor. Abschließend legt eine Live-Abstimmung des Publikums den Gewinner fest!
Wir sind stolz darauf, dass das OptiTuff Mini Glasfaserkabel im vergangenen Dezember als Halbfinalist des TechOvation Award ausgewählt wurde. Das gab uns die Gelegenheit, den fast 500 Teilnehmern zu zeigen, was es leisten kann. Mit dieser Auszeichnung wurde unser vollständig dielektrisch gepanzertes Kabel in dieselbe Kategorie aufgenommen wie bahnbrechende Technologien wie Computer Vision und KI-Plattformen für den Gäste-Service, intelligente Desinfektionsroboter und Apps, die Gespräche in Echtzeit in verschiedenen Sprachen unterstützen. Obwohl wir nicht gewonnen haben (die Wahl fiel auf ShiftGenius, eine Plattform für die Personaleinsatzplanung der nächsten Generation von UniFocus), sind wir sehr stolz darauf, dass wir zusammen mit anderen branchenverändernden Technologien und Produkten zu den Halbfinalisten gehören.
Noch aufregender war die Anerkennung, die uns nach dem TechOvation Live-Wettbewerb zuteil wurde. Belden erhielt viele Beifallsbekundungen, Lob und Fragen von Menschen, die bereits nach ihrer ersten Begegnung mit OptiTuff dessen Fähigkeiten zu schätzen wussten.
Wir möchten auch Ihnen zeigen, was OptiTuff Miniglasfaserkabel leisten kann. Unten sehen Sie das 60-sekündige Video, das wir für die TechOvation Awards eingereicht haben. Erleben Sie es selbst!
Belden bietet jetzt kostenlose Muster des OptiTuff Mini Glasfaserkabels an. Holen Sie sich Ihres hier! Wenn Sie Fragen haben, ist dies ein guter Startpunkt.