Aber der Einsatz neuer Technologien ist nur die halbe Miete. Auf Ebene 0 – der Netzwerkinfrastruktur der Einrichtung – wird entschieden, ob der Veranstaltungsort wirklich bahnbrechende Geräte und Apps unterstützen kann.—’— Mit anderen Worten: Die Verkabelung und die Verbindungtechnik entscheiden über ein gutes oder schlechtes Gästeerlebnis.
Ein Hotel, Casino oder Resort, das ausreichend Bandbreite zur Unterstützung von IoT, BYOD und unbegrenzte drahtlose Verbindungen bereitstellt, hat einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Es kann schnellere und bessere Services und effizientere Betriebsabläufe bereitstellen und koordinieren. Um einen Vorsprung zu haben, investieren viele Gastgewerbe jetzt in Faserkabel, um eine hohe Anzahl von Benutzern und Geräten zu unterstützen. Faserkabel transportieren Daten zuverlässig über große Entfernungen und bieten eine größere Bandbreite als Kupferkabel, häufig mit kleinerem Durchmesser.
Bisher wurden viele Anwendungen im Gastgewerbe jedoch durch bestehende Glasfaserkabel-Konfigurationen und -führungen eingeschränkt. In einigen Fällen musste die Leistung beeinträchtigt werden, um Glasfaserkabel zu verlegen,—einschließlich FTTx- und POL/PON-Anwendungen.
Um die Vorteile von Glasfaser in diesen Umgebungen zu nutzen—und ohne Einbußen bei der Bandbreitenleistung—brauchten Integratoren und Installateure ein Glasfaserkabel, das:
- Geringeres Gewicht und kleinerer Durchmesser
- Kostengünstig
- Schnell und einfach zu installieren
- In derselben Leistungskategorie wie metallgepanzerte Produkte
Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder?!’ Das dachten wir nicht.’ Aus diesem Grund haben die Ingenieure von Belden das OptiTuff™-Mini-Glasfaserkabel entwickelt. Es geht auf die Frustrationen ein, die mit herkömmlichen metallgepanzerten und ungepanzerten Faserprodukten verbunden sind:
- Es ist 90 % leichter als metallarmierte Kabel, hat einen 70 % kleineren Durchmesser als metallarmierte Kabel und ist 50 % kleiner als nicht armierte Kabel, sodass Integratoren und Installateure ein leichteres Kabel mit kleinerem Durchmesser erhalten.’
- Ein Erdungsset ist nicht erforderlich, was zu Einsparungen von Material- und Arbeitskosten führt. Das fortschrittliche, robuste, thermoplastische Material stellt auch eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen metallgepanzerten Faserkabeln dar und bietet Integratoren und Installateure somit ein erschwinglicheres Kabel.
- Es verfügt über knickfeste Eigenschaften und ist flexibler als metallarmierte Kabel, wodurch es —selbst in kleinen Räumen, Kabelkanälen und Umgebungen mit vielen engen und anspruchsvollen Kurven einfacher zu handhaben ist—und Integratoren und Installateuren ein schnell und einfach zu installierendes Kabel bietet.
- Das Kabel behält seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften bei und ist dennoch flexibel und einfacher zu verlegen als herkömmliche metallgepanzerte Optionen, wodurch Integratoren und Installateure ein Kabel mit überlegenen mechanischen Eigenschaften erhalten.
Die komplett dielektrische Panzerung bietet im Vergleich zu nicht gepanzerten Glasfaserkabeln eine höhere Haltbarkeit und Druckfestigkeit, und macht das OptiTuff Mini Glasfaserkabel zu einem der vielseitigsten Glasfaserkabel auf dem Markt. Es hält viel aus,—was herkömmliche Kabel mit Metallpanzerung nicht können.’ Tatsächlich ist zum Schutz nicht einmal ein Schutzrohr erforderlich.’ Dieses Kabel ist nicht nur anderen Kabeln seiner Kategorie überlegen, es ist einzigartig.—
Aus diesen Gründen haben wir das OptiTuff Mini Fiber Cable bei den TechOvation Awards von HTNG eingereicht.’ Dieses Programm honoriert und prämiert zukunftsweisende Produkte und Innovationen, die die Art des Betrieb von Gastgewerben verändern.
Der erste Schritt, der in Betracht gezogen werden sollte, ist die Erstellung eines Videos darüber, was die Technologie oder das Produkt von anderen unterscheidet. Anschließend werden sieben Videos von einer Jury ausgewählt, die zwei Wochen lang online zur Abstimmung gestellt werden. Durch die Kombination aus Jury- und Publikumsabstimmung werden die besten 10 Beiträge als Halbfinalisten gewertet und gelangen in die nächste Runde. Auf der HT-NEXT, einem Technologie-Event für das Gastgewerbe, stellen die 10 Halbfinalisten ihre Technologien während eines Live-Wettbewerbs von TechOvation vor. Abschließend legt eine Live-Abstimmung des Publikums den Gewinner fest!
Wir sind stolz darauf, dass das OptiTuff Mini Glasfaserkabel im vergangenen Dezember als Halbfinalist des TechOvation Award ausgewählt wurde. Das gab uns die Gelegenheit, den fast 500 Teilnehmern zu zeigen, was es leisten kann. Mit dieser Auszeichnung wurde unser vollständig dielektrisch gepanzertes Kabel in dieselbe Kategorie aufgenommen wie bahnbrechende Technologien wie Computer Vision und KI-Plattformen für den Gäste-Service, intelligente Desinfektionsroboter und Apps, die Gespräche in Echtzeit in verschiedenen Sprachen unterstützen. Obwohl wir ’nicht gewonnen haben (die Ehre ging an ShiftGenius, eine hochmoderne Plattform zur Personaleinsatzplanung von UniFocus), ’sind wir stolz, neben anderen branchenverändernden Technologien und Produkten zu den Halbfinalisten zu gehören.
Noch aufregender war die Anerkennung, die uns nach dem TechOvation Live-Wettbewerb zuteil wurde. Belden erhielt viele High Fives, Lob und Fragen von Leuten, die —nachdem sie OptiTuff zum ersten Mal kennengelernt hatten—sehr zu schätzen wussten, was es leisten kann.
Wir möchten auch Ihnen zeigen, was OptiTuff Miniglasfaserkabel leisten kann. Unten sehen Sie das 60-sekündige Video, das wir für die TechOvation Awards eingereicht haben. Erleben Sie es selbst!
Belden bietet derzeit kostenlose Muster des OptiTuff Mini Fiber Cable an. Holen Sie sich Ihres hier! Wenn Sie Fragen haben, ist dies ein guter Ausgangspunkt.
Über den Autor
John Wojnicki
Direktor, Globales Gastgewerbe
John ist Global Account Director und hat seine gesamte 50-jährige berufliche Karriere bei Belden verbracht. Er ist ein wahrer Pionier der Casino-, Hotel-, Freizeitpark- und Kreuzfahrtbranche. Sein globales Engagement bei Verbänden und Konferenzen wie HTNG und HITEC erleichtert Beldens Arbeit mit allen großen Hotelmarken, um mehr über ihre Bedürfnisse zu erfahren und Lösungen zu entwickeln, die sie effizient und effektiv bedienen.