Intelligente Gebäude

Ein Einblick in den Prozess der NFPA zur Entwicklung von Standards

Ron Tellas
Obwohl der National Electrical Code® alle drei Jahre aktualisiert wird, wird hinter den Kulissen ständig daran gearbeitet, Menschen und Eigentum vor den Gefahren zu schützen, die durch die Verwendung von Elektrizität entstehen. Nachdem eine Ausgabe des NEC veröffentlicht wurde, beginnt sofort die Arbeit an der nächsten Ausgabe.

 

Um sicherzustellen, dass die neuesten Sicherheits- und Technologiepraktiken berücksichtigt und umgesetzt werden, arbeiten 18 Code-Making Panels (CMPs) aus Inspektoren, Benutzern, Installateuren, Arbeitern, Prüflaborspezialisten und Herstellern (einschließlich Belden) zusammen, um den National Electrical Code (NEC oder NFPA 70) zu überprüfen und zu aktualisieren.

 

Das jüngste Update, das derzeit in Arbeit ist, wird zum National Electrical Code 2023 führen. Die Veröffentlichung ist für später in diesem Jahr geplant, das voraussichtliche Erscheinungsdatum ist Oktober 2022.’

 

Im Rahmen dieser Überarbeitung werden mehrere neue Artikel vorgeschlagen. Die Themen reichen von der Verwendung, der Installation und den Konstruktionsvorschriften von Mess-Abzweigkabeln bis hin zum Anschluss alternativer Energiesysteme an Versorgungseinrichtungen. In diesen Artikeln ist eine vorgeschlagene Aktualisierung enthalten, die sich auf die strukturierte Verkabelung auswirken wird: Neuer Artikel 726, Klasse 4 (CL4) Stromsysteme.

 

Sie werden möglicherweise auch auf Systeme der Klasse 4 als Packet Energy Transfer (PET), Digital Electricity™ (DE), Pulsed Power, Smart Transfer Systems oder Fault-Managed Power (FMP)-Systeme stoßen. Im Gegensatz zu den leistungsbegrenzten Stromkreisen der Klassen 2 und 3 verfügen Systeme der Klasse 4 nicht über’ t begrenzen die Stromquellenleistung. Sie begrenzen die im Fehlerfall zur Verfügung stehende Energie und Leistung, einschließlich menschlicher Kontakte, Lichtbögen und Widerstandsfehler. Mit anderen Worten: Sie überwachen auf Fehler und steuern die Leistungsabgabe, um die Fehlerenergie zu begrenzen. Dies macht Klasse 4-Systeme genauso sicher— wenn nicht sicherer— als Systeme der Klassen 2 und 3, sodass sie von denselben Teams installiert werden können, die auch Kategoriekabel installieren.

 

Während der Arbeit an der Nationaler Elektrokodex 2023 ist im Gange— einschließlich der möglichen Ergänzung von Stromversorgungssystemen der Klasse 4— Wir dachten, es wäre ein guter Zeitpunkt, den Entwicklungsprozess der NFPA zu untersuchen. Es’ Es handelt sich um einen offenen, konsensbasierten Prozess, der die Beteiligung der Öffentlichkeit bei jedem Schritt fördert.

 

Unsere Branche befolgt diese Normen, um Einheitlichkeit, Leistung, Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten. Jedoch wissen viele Menschen nicht, wie der Entwicklungsprozess funktioniert. Da Belden an der Entwicklung beteiligt ist, möchten wir einen Blick hinter die Kulissen gewähren und zeigen, wie eine NFPA-Norm zu einer Norm wird.

 

Obwohl sie’ Diese vier Schritte sind vereinfachte Erklärungen und bieten einen hilfreichen Überblick darüber, wie der Prozess von Anfang bis Ende funktioniert.

 

Stufe 1: Öffentlicher Input

Jeder, der’ Interessenten haben innerhalb einer bestimmten Frist (typischerweise einige Monate) die Möglichkeit, elektronisch Eingaben zu einer bestehenden Norm oder einem neuen Normentwurf auf Basis der aktuellsten Ausgabe einzureichen.

 

Nach Ablauf der Einsendefrist wird eine erste Entwurfssitzung abgehalten, bei der der technische Ausschuss diese öffentlichen Beiträge prüft und beantwortet. Jeder Vorschlag wird abgewogen und geprüft und dann auf der Grundlage der relevanten Daten bewertet. Überarbeitungen, die die Abstimmung in der „ersten Entwurfssitzung“ erfolgreich bestehen, werden als erster Entwurf veröffentlicht.

 

Das erste Entwurfstreffen für den National Electrical Code 2023 fand im Januar 2021 statt. Kommentare der Öffentlichkeit wurden von Mitte Mai bis Mitte September 2020 entgegengenommen.

 

Stufe 2: Öffentlicher Kommentar

Nachdem der erste Berichtsentwurf zur Überprüfung veröffentlicht wurde,’ Interessierte können noch einmal eine Stellungnahme zum Entwurf abgeben, ob er’ s zur Unterstützung oder zum Einspruch gegen einen bestehenden Standard oder einen neuen Standardentwurf.

 

Nach Ablauf dieser Frist findet eine zweite Entwurfssitzung statt, in der das technische Gremium die Kommentare noch einmal überprüft und beantwortet.

 

Die zweite Entwurfssitzung für den 2023 National Electrical Code wurde im Oktober 2021 abgehalten.

 

Stufe 3: NFPA Technische Sitzung (Tech Session)

Nach Abschluss der öffentlichen Input- und der öffentlichen Kommentarphase hat die Öffentlichkeit eine weitere Gelegenheit, Themen zu erörtern und zu diskutieren. Dies geschieht auf dem NFPA Technical Meeting, das stattfindet im NFPA-Konferenz & Ausstellung jedes Jahr im Juni.

 

Wenn während dieser Zeit der ursprüngliche Einsender eines öffentlichen Kommentars (oder eine Person, die ihn vertritt)’ t zufrieden mit der Arbeit des Technischen Komitees, dann können sie eine NITMAM (eine Mitteilung über die Absicht, einen Antrag zu stellen) einreichen, um während der Technisches Treffen der NFPA— solange sie ihre Absicht, ein NITMAM zu erstellen, im Voraus erklären.

 

Wenn für eine bestimmte Norm kein NITMAM eingereicht oder als ordnungsgemäß zertifiziert wird, wird die Norm an das Normungsgremium zur Veröffentlichung weitergeleitet, anstatt auf die Tagesordnung des NFPA Technical Meeting gesetzt zu werden. Diese Normen heißen “ Zustimmungsstandards,” Das bedeutet, dass keine weitere Diskussion darüber erforderlich ist.

 

Die Einsprüche zum National Electrical Code 2023 werden auf der NFPA Conference & Expo im Juni 2022 angehört und darüber abgestimmt.

 

Stufe 4 (letzte Stufe): Einsprüche des Gremiums und Veröffentlichung der Normen

Wenn das Normungsgremium zusammentritt, um eine NFPA-Norm herauszugeben, werden auch Einsprüche im Zusammenhang mit dieser Norm behandelt.

 

Nach Anhörung aller Einsprüche veröffentlicht das Normungsgremium die offizielle NFPA-Norm (vorbehaltlich einer begrenzten Überprüfung durch das NFPA Board of Directors). Die neue Norm tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

 

Nachdem es’als Standard herausgegeben wurde, steht es zur kostenlosen Online-Ansicht zur Verfügung. Um mehr über den NEC zu erfahren, sollte man sich die Zeit für das Durchlesen nehmen.

 

Über diesen Link gelangen Sie zur NFPA-Website, wo Sie auf eine kostenlose Version der neuesten Ausgabe des NEC zugreifen können (klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche “Kostenloser Zugriff” ).

 

Wir werden Sie weiterhin über die Veröffentlichung des National Electrical Code 2023 auf dem Laufenden halten. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen .