Intelligente Gebäude
Direkte Verbindungen ermöglichen: Die Entwicklung unserer Schaltverteilerlösungen
11.29.2022
Schaltverteiler sind für die Leistung und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung und häufig die Grundlage für die Verbindungstechnik in Netzwerken und Rechenzentren.
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit können Cross-Connects für viele Zwecke verwendet werden: zum Beispiel zum Erstellen eines Konsolidierungspunkts, einer kleinen Telekommunikationsraumverbindung oder einer großen Cross-Connect-Verbindung für Rechenzentren.’
Je nach gewählter Ausführung kann ein Schaltverteilersystem an einem Schaltschrank oder an einer Wand montiert werden. So können freie Flächen besser genutzt und die Anzahl der benötigten Schaltschränke reduziert werden. Sie’sind auch für die Verwaltung einer Vielzahl von Verbindungsformaten verfügbar, darunter Glasfaser, Kupfer und Koaxialkabel.
Diese Systeme haben seit ihrer Einführung in den 1970er Jahren eine lange Entwicklung durchgemacht.
Unser jahrzehntelanges Engagement im Bereich der Schaltverteilersysteme
Belden’ verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Cross-Connects. Um zu verstehen, wie lange wir bereits Cross-Connects entwickeln, ist es hilfreich, ein wenig über unsere Geschichte zu wissen.’
Unsere kanadischen Wurzeln liegen in der Bell Telephone Company of Canada (Bell Canada), einem der ältesten Technologieunternehmen des Landes und heute dessen größtes Telekommunikationsunternehmen.’’
Vor vielen Jahren wurde Bari Johnson von Bell Canada aufgekauft und das Unternehmen Imperial Wire and Cable gegründet, das später zur Northern Electric and Manufacturing Company wurde. Im Laufe der Jahre war das Unternehmen auch als Northern Telecom bekannt und änderte dann seinen Namen in Nortel. Nortel galt als das Vorzeigeunternehmen der kanadischen Technologiebranche.
Im Jahr 1996 verkaufte Nortel seinen Geschäftsbereich Kabel- und Verbindungstechnik an Cable Design Technologies, aus dem dann NORDX/CDT entstand. 2004 fusionierte Belden mit CDT. Gemeinsam haben die beiden Unternehmen Synergien gefunden, um den Einsatz von hochwertigen Produkten und Lösungen zu erweitern.
Nortel hat das ursprüngliche BIX (Building Industry Cross-Connect) Cross-Connect-System entwickelt, das für die Sprachkommunikation konzipiert wurde, aber auch Installationen bis hin zu Kabeln der Kategorie 5e unterstützen kann.
Unter Verwendung derselben Technologie entwickelte NORDX/CDT 2001 das GigaBIX Schaltverteilersystem, das auf der bewährten Technologie von BIX aufbaute, jedoch Datenverbindungstechnik bereitstellte, die mit Kategoriekabeln 6 übereinstimmte und gleichzeitig eine hohe Anschlussdichte bot, wodurch Verlegungen, Ergänzungen und Änderungen vereinfacht wurden. Das System kann mit abgelängten Querverbindungsdrähten oder Patchkabeln verwaltet werden.
Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und des einzigartigen Designs schien sich jeder auf die GigaBIX-Schaltverteilersysteme zu verlassen Tatsächlich sind GigaBIX Cross-Connect-Systeme noch heute im Einsatz und bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Branche. ’ Das ist einer der Gründe, warum wir als die Nummer 1 gelten, wenn es um Cross-Connects geht.’’
Fortsetzung der Innovationen der Schaltverteilersysteme
Auch heute noch, viele Jahre später, bauen wir’auf dem Erfolg von BIX und GigaBIX auf, um zuverlässigere Cross-Connect-Optionen für Netzwerke und Rechenzentren bereitzustellen.
Da die Frequenz von Kabelsignalen zunimmt, werden in der Branche neue Schaltverteileroptionen notwendig. Aus diesem Grund haben wir 2008 das Fiber’ExpressUltra-High Density System entwickelt, das den Weg für die Glasfaser-Konnektivitätslösungen von Belden ebnete.’ Das System wird auch als unsere FX UHD-Lösung bezeichnet. Es unterstützt eine kostengünstige Migration von 1G- und 10G- zu 40G- und 100G-Anwendungen durch einen einfachen Austausch einer Kassette oder eines Adapterrahmens.
Darauf aufbauend haben wir 2017 das Fiber Express Enterprise Closet X Patch Panel System entwickelt, auch FX ECX genannt. — Das ECX-System wurde speziell für Unternehmensnetzwerke (Enterprise) entwickelt. Die zum Patent angemeldeten, innovativen Funktionen, wie z. B. die nach vorne und hinten herausnehmbaren Kassetten, sorgen für eine erhebliche Effizienzsteigerung und bieten eine unübertroffene Flexibilität bei der Installation in engen Räumen.
Im Jahr 2019 haben wir das DCX-System für Rechenzentren vorgestellt. Dieses System kann eine extrem hohe Anzahl von Glasfaserverbindungen verarbeiten und ermöglicht es Ihnen, die Dichte von Glasfasersystemen zu erhöhen, ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit einzugehen. Es optimiert den ROI der Glasfaserinfrastruktur und senkt die Investitions- und Betriebskosten, um die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.
Und wir haben die Kupferverbindungen nicht vergessen!’ Das REVConnect® 10GX Cross-Connect-System zur Wandmontage verwendet ein “Cut-to-Length-Management” , was bedeutet, dass kein Durchhangmanagement erforderlich ist, kein Patchkabelbestand verwaltet werden muss und die Möglichkeit besteht, übrig gebliebene Kabelstücke zu recyceln, um die Kosteneinsparungen pro Port zu erhöhen.
Um Ihnen die Unterscheidung zwischen diesen Cross-Connect-Systemen und deren Einsatzmöglichkeiten zu erleichtern, werden wir uns ’im Jahr 2023 jedes einzelne genauer ansehen. Stellen Sie sicher, dass Sie ’unsere Blog-Updates abonniert haben, damit Sie ’nichts verpassen!
Verwandte Links
4 Anforderungen an wandmontierte Schaltverteilersysteme
6 Anforderungen an einen Glasfaserverteilerrahmen
Die Vorteile der Verwendung Ihrer Telekommunikationsraum-Wand für ein Schaltverteilersystem