Funktionierendes Rechenzentrum voller Rack-Server und Supercomputer, moderne Telekommunikation, künstliche Intelligenz, Supercomputer-Technologiekonzept. 3D-Rendering, konzeptionelles Bild.
Ähnliche Tags

Vor nicht allzu langer Zeit waren Diskussionen über KI theoretisch, experimentell und spekulativ, wobei Unternehmen über Machbarkeitsstudien und zukünftige Möglichkeiten nachdachten und sprachen. Heute wird KI jedoch schnell zum Eckpfeiler der Unternehmenstransformation weltweit.

Die Technologie wird für alles Mögliche eingesetzt, von der Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zur Generierung neuer Ideen für Produkte und Dienstleistungen, und es wird erwartet, dass sich ihre Auswirkungen nur noch beschleunigen werden.

Laut dem McKinsey-Bericht „State of AI“ hatten im letzten Jahr bereits 65 % der Unternehmen weltweit KI in mindestens eine Geschäftsfunktion integriert (im Jahr 2023 waren es bereits 50 %).’ Unterdessen schätzt IDC, dass die weltweite Datenerzeugung in diesem Jahr 175 ZB erreichen wird, was vor allem auf KI-Workloads, maschinelles Lernen und Echtzeit-Datenverarbeitung zurückzuführen ist.

Da der Markt für Rechenzentren explodiert, wird KI der wichtigste Wachstumstreiber sein. Es gestaltet die physische Infrastruktur neu, die die digitale Transformation unterstützt.’ Ist Ihre Infrastruktur auf dem Weg zu KI-Workloads in Ihr Rechenzentrum darauf vorbereitet?

KI im Rechenzentrum: Disruption in Echtzeit

Moderne KI-Anwendungen verschieben die Grenzen des aktuellen Rechenzentrumsdesigns. Von der Verwaltung interner Workloads, die Algorithmen des maschinellen Lernens verwenden, bis hin zur Verbesserung der Energieeffizienz und Sicherheit durch Vorhersagemodelle – KI treibt ein neues Maß an operativer Intelligenz voran.

Diese Transformation wird von Rechenzentren mit hoher Dichte angetrieben, die mit GPU-Clustern ausgestattet sind, die in der Lage sind, massive parallele Workloads für Modelltraining und Inferenz zu verwalten.

Aber dies ist kein Übergang, der für alle passt.’ Jede Region, jedes Unternehmen und jede Einrichtung hat ein anderes Tempo bei der Einführung, weshalb es wichtig ist, zu verstehen, wie sich KI-Rechenzentren entwickeln.

KI-Rechenzentrumsinfrastruktur: eine globale Perspektive

Während die Branche der Rechenzentren schnell reift, variiert die Einführung von KI je nach Region erheblich. Zum Beispiel:

  • Nordamerika besitzt mehr als 40 % des weltweiten Marktanteils für Rechenzentren, wobei die Kapazität in den nächsten Jahren voraussichtlich um das 2,5-fache steigen wird.
  • Länder wie Irland, Dänemark und Deutschland entwickeln sich zu Rechenzentrumszentren, angetrieben durch eine günstige Steuerpolitik, robuste Verbindungen und einen Fokus auf Nachhaltigkeit.
  • Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird (CAGR von 13,3 % von 2025 bis 2030), angeführt von China, Japan, Indien und Singapur.

So wie sich diese Ökosysteme weiterentwickeln, muss sich auch die zugrunde liegende Infrastruktur weiterentwickeln.

3 Phasen der Bereitstellung von KI-gesteuerten Rechenzentren

Die Integration von KI in den Betrieb von Rechenzentren verläuft in der Regel in drei Phasen:

  1. Datenaufbereitung: Während dieser Phase sammelt KI Daten aus verschiedenen Ressourcen wie Datenbanken, APIs, Protokollen, Bildern, Videos, Sensoren und anderen Quellen, die in Echtzeit vorliegen können oder auch nicht. Diese Daten werden dann getaggt/beschriftet; Fehler werden entfernt und in ein Format konvertiert, das KI-Modelle verstehen. Dies ist die Grundlage für die Genauigkeit und Leistung des Modells.
  2. Ausbildung: KI-Systeme beginnen damit, dem KI-Modell beizubringen, wie eine Aufgabe erledigt werden muss, indem sie die Datenaufbereitungsphase verwenden. Das neuronale Netz des KI-Modells lernt die Daten, ihre Zusammensetzung, ihr Muster und ihre Beziehung. Dies wird auch als Deep-Learning-Phase bezeichnet. Diese Phase erfordert GPU-reiche Rechenzentrumsumgebungen mit hoher Dichte, um KI-Workloads mit minimaler Latenz zu verarbeiten.
  3. Inferenz/Autonomie: Hier beginnt das KI-Modell, sich nahtlos in externe Ökosysteme zu integrieren, die Außenwelt mit neuen Daten. Hier werden die endgültigen Entscheidungen und Vorhersagen getroffen. Auch hier erfordert die KI-Infrastruktur Verkabelung, Echtzeit-Datenfeeds und tief integrierte Systeme.

Bewältigung von Infrastrukturherausforderungen zur Unterstützung KI-gesteuerter Rechenzentren

Um KI-Autonomie zu erreichen, müssen mehrere grundlegende Herausforderungen angegangen werden.

1. Portdichte und Rackplatz

KI-Workloads sind häufig auf GPU-Cluster angewiesen, die über Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz miteinander verbunden sind. Dies führt zu einer hohen Port-Dichte, die den Platz- und Kühlbedarf deutlich erhöht. Herkömmliche Rack-Designs können nicht mithalten.’ Ohne eine speziell entwickelte Infrastruktur kann genau die Hardware, die KI beschleunigen soll, zu einem Engpass werden.

2. Auswahl der Kabelmedien

Die Entscheidung zwischen Kupfer und Glasfaser ist keine technische Debatte mehr,—sondern’eine strategische. KI-Netzwerke erfordern eine hohe Bandbreite und geringe Latenz über größere Entfernungen. Glasfaser wird im Allgemeinen in Hochleistungsumgebungen bevorzugt, jedoch nur, wenn sie ordnungsgemäß geplant und installiert ist. Fehltritte können hier zu Signalverschlechterungen und Leistungseinbußen führen, insbesondere in Bereichen mit hohem Rauschen und hohen Interferenzen.

3. Konvergenz von IT und BAS/BMS

KI-fähige Rechenzentren erfordern eine nahtlose Echtzeitintegration über alle Gebäudesysteme hinweg, weshalb die Konvergenz der IT mit Gebäudeautomationssystemen (BAS) und Gebäudemanagementsystemen (BMS) unerlässlich ist.

Diese Integration wird jedoch häufig durch veraltete Infrastrukturen, unterschiedliche Steuerungsprotokolle und übersehene Grauzonen behindert, in denen kritische Unterstützungssysteme wie USV-Einheiten, Kühler, Stromverteilung Und HLK-Steuerungen.

Damit KI Energie, Kühlung und Sicherheit in Echtzeit optimieren kann, müssen diese Gray Space-Komponenten vereinheitlicht und durch eine gut geplante Verkabelung zuverlässig miteinander verbunden werden. Andernfalls können eine fragmentierte Aufsicht und schlechte Verbindungen zu erheblichen Leistungs- und Ausfallzeiten führen.

Die Argumente zum Handeln: Bauen Sie intelligent, bauen Sie jetzt

Es gibt keine Zeit für Verzögerungen. Da KI weiterhin Geschäftsmodelle, Kundenerwartungen und digitale Arbeitsabläufe durchdringt, müssen Rechenzentren Schritt halten. Die Bewältigung dieser Herausforderungen ist für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit nicht verhandelbar.

Die Infrastrukturentscheidungen, die Sie heute treffen, bestimmen, ob Ihr Rechenzentrum morgen mit der rasanten Entwicklung der KI-Technologien mitwachsen kann.

Eine Modernisierung für KI bedeutet, Ihre Infrastruktur zukunftssicher zu machen. Unsere kompletten Verbindungslösungen bieten ein umfassendes Portfolio, das für die anspruchsvollsten KI-Rechenzentrumsumgebungen entwickelt wurde.

Sind Sie bereit, ein KI-fähiges Rechenzentrum zu konzipieren, das auch unter Druck Leistung bringt? Wir’helfen Ihnen beim Aufbau einer Infrastruktur, die die Zukunft vorantreibt.

 

Erfahren Sie mehr über die Rechenzentren von Belden.

 

Weiterführende Links:

 

Über den Autor

Abhishek Verma

Leitender Lösungsberater

Abhishek ist Registered Communications Distribution Designer (RCDD), Industry 4.0 Certified Assessor und aktives BICSI-Mitglied mit 15+ Jahren Erfahrung in der Entwicklung intelligenter, skalierbarer Konnektivitätslösungen für Rechenzentren, intelligente Gebäude, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Campus-Umgebungen.