Was vernetzte Gemeinschaften von ihrer IuK-Infrastruktur erwarten

Henry Franc
Wie würde sich Ihr Leben verändern, wenn alles, was Sie zum Leben, Arbeiten und Entspannen brauchen, nur einen Spaziergang, eine Fahrt mit dem Fahrrad oder eine kurze Busfahrt entfernt wäre?


Vernetzte Gemeinschaften werden immer beliebter, um Menschen mit Orten, Freizeiteinrichtungen, Angeboten und miteinander zu verbinden und so ihr Leben und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verbessern. Zugleich stellen sie sich den Herausforderungen in Bezug auf Wohnen und Verkehr, die in Städten mit großen Bevölkerungszahlen bestehen.

 

Die Abhängigkeit vom Auto wird deutlich verringert, wodurch die Gemeinden sicherer und nachhaltiger werden. Viele Ressourcen können von mehreren Unternehmen oder Familien gemeinsam genutzt werden, um die Leistung und die Kosten zu optimieren.

 

Stellen Sie sich einen dicht bebauten Stadtteil mit Wohnhäusern, Lebensmittelgeschäften, einer Arztpraxis, Parks, Einzelhandelsgeschäften, Büros und Restaurants vor, der sich über einen normalen Straßenblock (etwa 250 Fuß mal 900 Fuß) erstreckt. Egal, ob Sie zur Arbeit gehen, Ihre Kinder zur Schule bringen oder einen Yoga-Kurs besuchen möchten, alles, was Sie brauchen, finden Sie nur wenige Schritte von Ihrer Tür entfernt. Das ist es, was eine vernetzte Community bieten kann.

 

Das Oakridge Centre in Vancouver ist ein gutes Beispiel für eine wirklich vernetzte Gemeinschaft. Es ist dabei, ein wichtiges Einkaufszentrum und die umliegenden Gebiete in eine nachhaltige, gemischt genutzte, vernetzte Gemeinde umzuwandeln, die neben vielen anderen Annehmlichkeiten auch Wohnraum, Parks und Spielplätze, ein Gemeindezentrum, ein Seniorenzentrum, eine Kindertagesstätte und eine Bibliothek bieten wird.

 

Hinter diesen vernetzten Gemeinschaften stehen Sensoren, intelligente Technologien, Daten und fortschrittliche Analysen, die zusammenarbeiten, um den Komfort und die Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig die Energiekosten zu senken und die Belastung des Energienetzes zu verringern.

 

Aufgrund ihrer Einzigartigkeit profitieren vernetzte Communities nicht immer vom traditionellen Netzwerkdesign. Aus verschiedenen Gründen sind besondere Überlegungen erforderlich:

  • konstante Nutzung ohne Ausfallzeiten
  • Schwerpunkt auf Effizienz, Überwachung und Kontrolle
  • gemeinsamer Zugriff auf die Versorgungsinfrastruktur für Wohnhäuser und Unternehmen
  • oft müssen bereits bestehende Gebäude berücksichtigt werden, die Einschränkungen aufweisen
  • erfordern die Unterstützung durch große Projektteams  


  
Jede vernetzte Gemeinschaft, an deren Aufbau Belden beteiligt ist, bringt uns wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Anforderungen diese Umgebungen an ihre Netzwerke stellen. Nachfolgend finden Sie vier unserer Empfehlungen, wie vernetzte Gemeinden die Telekommunikation als unverzichtbaren Faktor nutzen können.

 

1. Erstellen Sie eine einheitliche Infrastruktur

Die IKT-Infrastruktur einer vernetzten Gemeinschaft muss viele verschiedene Konnektivitätsebenen für Leben, Arbeit und Freizeit unterstützen, darunter:

  • Sprache, Daten und WLAN für Gebäudemanagement und Verwaltung
  • Betriebe mit gewerblichen Mietern
  • Privatpersonen, die in diesem Bereich leben  



Anstelle eines Glasfaser-Backbones für jedes Gemeindesegment sollte eine einheitliche Infrastruktur geschaffen werden, die es traditionell getrennten Netzen ermöglicht, Wege und Räume, Telekommunikationsräume und Backbone-Verkabelung sowie ähnliche Materialien und Methoden gemeinsam zu nutzen.

 

2. Zentralisieren Sie FTTx

Die Zentralisierung von Verteilern anstelle der traditionellen Edge-Verteilung, bei der die Betreiber ein passives optisches Netzwerk installieren und passive optische Verteiler in jedem Stockwerk verteilen. Die Verteiler können an einem Ort untergebracht werden, z. B. in der externen Anlage (OSP), um die betrieblichen Ressourcen zu reduzieren und die betriebliche Flexibilität zu erhöhen.

 

Wenn ein neues System oder ein neuer Anbieter hinzukommt, können die Geräte je nach Bedarf verlegt, hinzugefügt oder geändert werden.

 

3. Reduzieren Sie die Verwaltungspunkte

Richten Sie Verwaltungsstellen in den Untergeschossen der einzelnen Gebäude des angeschlossenen Gemeinschaftscampus ein. Der Campus verfügt über Haupt-, Primär- und Sekundär-Telekommunikationsräume sowie über einen Haupt-Telekommunikationsraum in jedem Gebäude.

 

Dadurch kann die Anzahl der gemeinsamen Verwaltungspunkte erheblich reduziert werden, was das Verlegen, Hinzufügen und Ändern vereinfacht.

 

4. Unterstützung eines Carrier-neutralen Host-Netzwerks

Einrichtung einer Infrastruktur für verteilte Antennensysteme (DAS), die ein netzbetreiberunabhängiges Host-System unterstützt. So kann eine vernetzte Gemeinde mehrere Anbieter gleichzeitig bedienen und bei Bedarf weitere Anbieter hinzufügen, um den Anwohnern und Unternehmen verschiedene Optionen zu bieten.

 

Ein netzbetreiberunabhängiges Host-Netzwerk kann auch die Abdeckung erhöhen, die Netzkapazität steigern und die Verbindung verbessern.

 

Erfahren Sie mehr über vernetzte Gemeinschaften 

Durch eine neue Betrachtungsweise der Verbindungstechnik können vernetzte Gemeinschaften besser auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder eingehen. Gleichzeitig kann die Telekommunikation mit den Zielen der betrieblichen Effizienz in Einklang gebracht und die Umweltbelastung verringert werden.

 

Laden Sie unsere Fallstudie herunter und erfahren Sie mehr über vernetzte Gemeinschaften, ihre Funktionsweise und die Herausforderungen, die sich daraus für die IKT-Infrastruktur ergeben.


  

Verwandte Links

Fallstudie zu vernetzten Gemeinschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika

9 Gründe warum Belden intelligente Gebäude unterstützt