Ein platzsparender Kupfer-Cross-Connector zur Wandmontage & ist einfach anzuschließen - Blog Header


 

So wie es viele Arten von Rechenzentren und Netzwerken gibt, so gibt es auch viele Arten von Cross-Connects für eine Vielzahl von Anwendungen.

 

Cross-Connects können beispielsweise für folgende Verbindungen verwendet werden:

  • Gehäuse, Racks, Schränke und Suiten
  • Zwei Ökosysteme in derselben Einrichtung mit getrennten Rechenzentren
  • Glasfaser- oder ISP-Anbieter zu Rechenzentren
  • Zwei Ökosysteme innerhalb eines geografischen Gebiets

 

Da sie eine direkte, kabelgebundene Verbindung herstellen, verringern Cross-Connects die Latenzzeit des Netzes, erhöhen die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit und steigern die Sicherheit, indem sie die Gefährdung durch öffentliche Netze verringern.

 

Unsere Cross-Connect-Wurzeln wurden mit dem Kupfer GigaBIX Cross-Connect-System Es basiert auf der bewährten BIX-Technologie, wurde jedoch so konzipiert, dass es den Anforderungen der Kategorie 6-Verkabelung entspricht, um eine hohe Abschlussdichte zu bieten und Umzüge, Erweiterungen und Änderungen zu erleichtern.

 

Jahrzehnte später GigaBIX Cross-Connect-Systeme Werden noch immer mit der Industrie eingesetzt’ s bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses System ist einer der Gründe, warum Belden als Nr. 1 im Bereich der Cross-Connects bekannt ist.

 

Im Zuge der Erhöhung der Kabelsignalfrequenzen haben wir drei Glasfaser-Cross-Connect-Lösungen entwickelt, die für statische und dynamische MAC-Umgebungen bis hin zu großen Rechenzentren mit hoher Glasfaserdichte entwickelt wurden:

  1. FiberExpress Ultra-High Density (FX UHD) System
  2. FX Enterprise Closet X (FX ECX) System
  3. DCX System

 

Jetzt, da wir’ Wir haben diese Glasfaser-Cross-Connect-Systeme erforscht und’ Wir haben den Kreis geschlossen und diskutieren Kupfer-Cross-Connects Noch einmal!

 

 

Entdecken Sie die REVConnect 10GX Cross-Connect-Systeme für die Wandmontage

Schaltverteilersysteme eignen sich ideal für High-Density-Installationen, die einfaches Verschieben, Hinzufügen und Auswechseln erfordern.

 

Unsere neueste Innovation im Bereich Kupfer-Crossconnect— Die REVConnect® 10GX Cross-Connect-System zur Wandmontage— unterstützt dies und vieles mehr.

 

Weil es verwendet “ auf Länge geschnitten” Management, es sind keine speziellen Patchkabel erforderlich. Das bedeutet:

  • Du nicht’ Sie müssen sich keine Gedanken über das Slack-Management machen. Die Kabel sind genau so lang, wie Sie sie brauchen.
  • Eine Bestandsaufnahme der Patchkabel ist nicht mehr erforderlich. Auf diese Weise können Sie die Kosten und den Zeitaufwand für die Lagerhaltung von Patchkabeln in verschiedenen Längen minimieren.
  • Sie können kurze Kabelreste wiederverwenden und dadurch Kosteneinsparungen von bis zu 40 % pro Port erzielen.

 

Da das System für die Wandmontage geeignet ist, können Sie den Raum besser nutzen und wertvolle Quadratmeter für aktive Komponenten verwenden. Dies kann sogar die Anzahl der benötigten Racks reduzieren.

 

Verlegungen, Erweiterungen und Änderungen sind einfach, da alle Verbindungen an der gleichen Wand liegen. Da die Netzwerkausrüstung alle drei bis fünf Jahre aufgerüstet werden muss und sich die Gerätedichte und Formfaktoren häufig ändern, gewährleistet die Replikation aller Geräteanschlüsse in einem wandmontierten System einen reibungslosen Übergang und macht einen Komplettaustausch der Kabelinfrastruktur überflüssig.

 

REVConnect-Kupplungen passen gut zum REVConnect 10GX Cross-Connect System für die Wandmontage. Sie liefern die bestmögliche kontrollierte elektrische Leistung. Ohne Übersprechen’ sind fast “ unsichtbar” oder transparent hinsichtlich der Auswirkungen auf den Kanal.

 

 

Der REVConnect-Verbindungstechnikansatz

Da das REVConnect 10GX Cross-Connect System für die Wandmontage Teil des REVConnect Verbindungstechniksystems ist, verwendet der Cross-Connect die gleiche preisgekrönte Anschlussmethode wie alle anderen REVConnect-Lösungen. Das bedeutet:

  • Für den Anschluss sind weder besondere Schulungen noch spezielle Fähigkeiten erforderlich.
  • Die gleiche Anschlusstechnologie wird für Patch-Panels, Arbeitsplatzanschlüsse und Cross-Connects verwendet.
  • Ein einzelnes Tool deckt alle Schritte des Anschlussprozesses ab, einschließlich der Kabelvorbereitung.
  • Punchdown- und Einzelader-Crimpverfahren werden eliminiert.
  • Eine Buchse oder ein Stecker kann an der gleichen Kernschnittstelle angeschlossen werden, so dass feldkonfektionierbare Stecker genauso schnell und einfach angeschlossen werden können wie eine Buchse.

 

 

Belden erkunden’ s Cross-Connect-Systeme

Belden’ Die Cross-Connect-Systeme von sind darauf ausgelegt, die Leistung zu steigern, die Latenz zu verringern und das Verkehrsmanagement zu verbessern.

 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wo oder wie Sie einen Cross-Connect einsetzen können— oder benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Wahl für Ihre Umgebung— Wir können Ihnen bei der Bewertung Ihrer Optionen helfen und Ihnen sogar Ansätze vorschlagen, die Sie vielleicht vorher nicht in Betracht gezogen haben.

 

Sollten Sie die anderen Blogs unserer Cross-Connect-Serie verpasst haben, finden Sie diese hier:

 

Und stellen Sie sicher, dass Sie Abonnieren Sie unsere Blog-Updates also du nicht’ Verpassen Sie nicht die wertvollen Inhalte, die wir jede Woche teilen.

 

Verwandte Links:

Die Vorteile der Verwendung Ihrer Telekommunikationsraum-Wand für ein Schaltverteilersystem

4 Anforderungen an wandmontierte Schaltverteilersysteme

Ein Koppler— Viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten