Anwendung im Vergleich zu Verkabelungsstandards: Worum es sich handelt und wie man testet
Die meisten Branchenexperten denken bei Standards an Verkabelungsstandards, insbesondere an die ANSI/TIA-568 Standards für Kategorieverkabelung. Diese bekannten Verkabelungsstandards definieren die Mindestleistungsanforderungen für verdrillte Kupferkabel in vielen Anwendungen.
Für Kabel, die nach diesen Kategorie-Verkabelungsnormen geprüft wurden, gelten für Kanäle Längenbeschränkungen von 100 m. Folglich dürfen sich alle Endgeräte nicht weiter als 100 m von einem Telekommunikationsraum entfernt befinden. Diese Entfernungsbegrenzung wurde auferlegt, um Unklarheiten zu vermeiden, da die Industrie unterschiedliche Anwendungen (Ethernet, Power over Ethernet [PoE], usw.) und unterschiedliche Kabelkategorien (Kategorie 3, Kategorie 5e, 6, 6A, usw.) verwendet.
Mit der zunehmenden Einführung intelligenter Gebäudetechnologien zur Steigerung von Effizienz, Kooperation und Sicherheit treten immer mehr Geräte und Sensoren mit niedriger Geschwindigkeit mit Unternehmensnetzwerken in Verbindung. Zwangsläufig sind einige dieser Geräte so weit vom nächstgelegenen Telekommunikationsraum entfernt, dass die Entfernungsbegrenzung von 100 m nicht eingehalten werden kann.
Wenn ein Gebäudeeigentümer über diese Entfernung hinaus tätig werden muss, um eine Überwachungskamera in einem Parkhaus, einen Wireless-Zugriffspunkt an der Decke einer mehrstöckigen Lobby, ein Zutrittskontrollsystem in einem Lager oder Digital Signage-Bildschirme entlang eines langen Gehwegs zu platzieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Richten Sie einen neuen Telekommunikationsraum innerhalb von 100 m Entfernung zu dem Gerät ein
- Verwenden Sie ein Extender-Gerät, das eine lokale Stromversorgung benötigt
- Verwenden Sie eine Glasfaserverkabelung
- Verwenden Sie Hybridkabel (eine Kombination aus Kupfer und Glasfaser)
- Verlängern Sie die Entfernung eines Kategorie-Kabels und ignorieren Sie die TIA-568 Normen
In der Regel ist die praktischste und kostengünstigste Wahl die letzte: die Verlängerung der Entfernung des verwendeten verdrillten Kupferpaarkabels. Das erfordert keinen zusätzlichen Platz oder zusätzliche Geräte, und es entstehen keine neuen potenziellen Fehlerquellen. Da eine erweiterte Reichweite von TIA-568 nicht unterstützt wird, lassen sich stattdessen Anwendungsstandards als Orientierungshilfe verwenden.
Wie unterscheiden sich Anwendungsnormen von Verkabelungsnormen?
Anwendungsstandards, wie z. B. IEEE, beziehen sich auf die Fähigkeit bestimmter Anwendungen, wie z. B. Wireless oder Ethernet, ein Verbindungssegment zu nutzen – unabhängig von der Entfernung oder dem verwendeten Kabel.
Ein ausgezeichnetes Beispiel für Kabel, die nach Anwendungsnormen und nicht nach Verkabelungsnormen entwickelt wurden, sind die RemoteIP-Kabel von Belden. Diese Kabel sind geeignet für IP-Kameras, Gebäudesensoren, Wireless-Zugriffspunkte und PoE-LED-Beleuchtungen – also für alle Geräte und Switches, die den IEEE-Anwendungsstandards genügen.
Da RemoteIP-Kabel die angeschlossenen Geräte in einer Entfernung von bis zu 215 m mit Daten und Strom versorgen können, sind sie mehr als doppelt so lang wie eine Kategorieverkabelung. Es können 10 Mb/s auf 215 m, 100 Mb/s auf 200 m und 1 Gb/s auf 130 m mit RemoteIP-Kabeln erreicht werden.
Auf diese Weise können Geräte an jedem beliebigen Ort platziert werden, ohne dass ein neuer Telekommunikationsraum, ein Extender, eine Glasfaserverkabelung oder eine Hybridverkabelung hinzugefügt werden muss.
Obwohl sie nicht nach Kategorie-Verkabelungsstandards getestet werden, handelt es sich immer noch um ein Standardkabel – lediglich nach einem Anwendungsstandard getestet.
Was ist der Unterschied? Bei der Befolgung von Anwendungsnormen müssen Sie sich an die Begrenzung der Verbindung halten, die nicht durch die Länge bestimmt ist. Sie wird vielmehr durch Merkmale in den Normen für die Anwendung gebildet.
Wenn Sie sich auf die Anwendungsnormen und die elektrischen Beschränkungen der Verbindung konzentrieren, können Sie längere Entfernungen dadurch erreichen, dass Sie die Datengeschwindigkeit eines Kabels verringern, was sich für Geräte mit geringer Geschwindigkeit anbietet. So können Sie den Einfügungsverlust verbessern und größere Längen erreichen (erweiterte Reichweite).
Testen der Leistung von Anwendungen mit erweiterter Reichweite
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Testen nach Anwendungsstandards statt nach Verkabelungsstandards:
- Kanaltest. Der Kanal umfasst das Kabel zwischen Fernmelderaumvermittlungs-Switch und dem Endgerät.
- Permanente Verbindungsprüfung. Die permanente Verbindung ist der feste Teil des Kanals (der Teil, der sich nicht ändert oder bewegt). Sie beinhaltet keine Patchkabel oder Gerätekabel.
Bei der Überprüfung der verlängerten Reichweite für eine bestimmte Anwendung sollte das Prüfgerät für herstellerspezifische Testgrenzen eingestellt werden, um ein einfaches Bestehen/Fehlschlagen der Prüfung zu ermöglichen.
Damit können Sie die Leistung Ihrer Verkabelung über 100 m hinaus zuverlässig testen und sicherstellen, dass es keinen Leistungsabfall geben wird.
Verwandte Links
Anwendungsbasierte RemoteIP-Kabel
RemoteIP-Kabel: Ein neuer Weg zum Überwinden der Entfernungsbeschränkungen von 100 m