Intelligente Gebäude

OLTS oder OTDR: Welcher Test ist für die Glasfaserzertifizierung akzeptabel?

Molly Hunter
Bei der Verwendung von OTDR-Ergebnissen anstelle von OLTS-Ergebnissen zur Zertifizierung von Glasfasersystemen gibt es zwei große Probleme: OTDR-Tests sind nicht genau und werden von der TIA nicht anerkannt.

 

Glasfasern sind das Rückgrat der heutigen unternehmenskritischen Infrastruktur – und das ist keine Übertreibung.

 

Sie unterstützen lebensrettende Roboteroperationen. Sie ermöglichen den Hochgeschwindigkeitshandel. Sie schaffen die Grundlage für interaktive Fan-Erlebnisse. Sie müssen jedoch ordnungsgemäß installiert werden, um diese Anforderungen zu erfüllen.

 

Die richtige Bereitstellung von Glasfasern beginnt bei den Menschen, die sie installieren: Sie sollten zertifizierte Techniker und Installateure sein, die in den neuesten Designstandards und Best Practices für die Installation geschult sind und die Produkte verstehen, die sie installieren. Da sie zertifiziert sind, machen sie weniger Installationsfehler und kennen die effizientesten Wege, um eine zuverlässige Installation zu gewährleisten.

 

Nach Abschluss der Arbeiten sollte auch die Installation selbst zertifiziert werden, wobei ordnungsgemäße Tests mit zertifizierten Glasfasertestern durchgeführt werden sollten.

 

Der Vorteil eines zertifizierten Glasfasersystems


Wenn Sie eine Garantie wünschen, ist diese Zertifizierungsprüfung erforderlich.

 

Die Zertifizierung beweist nicht nur, dass unternehmenskritische Infrastrukturen funktionieren, sondern gibt Installateuren auch die Möglichkeit, ihre Dienste zu differenzieren, und bietet Eigentümern wertvolle Garantien, die ihre Investitionen in Glasfasern schützen.

 

Die zertifizierten Glasfasersysteme von Belden werden von zertifizierten Installateuren nach bestimmten Standards entwickelt und installiert. Dies gibt den Kunden die Gewissheit, dass das System erwartungsgemäß funktioniert.

 

Zertifizierte Systeme von Belden werden außerdem durch hervorragende Leistungsgarantien unterstützt:

  • 25 Jahre Produktgarantie
  • Lebenslange Anwendungsgarantie

 

Diese Kombination gewährleistet, dass das installierte System 25 Jahre lang Industriestandards und zukünftige Standards und Protokolle erfüllt oder übertrifft. Nach der Installation der Verkabelung können Sie alle Technologien und Anwendungen unterstützen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt bereitstellen möchten.

 

Warum OTDR-Testergebnisse nicht zur Zertifizierung führen


Es gibt zwei Arten von Fasertests, die durchgeführt werden können: OTDR (optisches Zeitbereichsreflektometer) und OLTS (optische Verlusttests).

 

OLTS ist der genaueste Test zur Überprüfung des Gesamteinfügungsverlusts entlang einer Glasfaserverbindung. OLTS-Geräte sind auch einfach zu bedienen. Zum Testen wählen Sie einfach Ihre Anwendung aus (z. B. 100GBASE-SR4) und es kann losgehen. Anstatt einen komplexen Bericht zu erstellen, gibt ein OLTS-Gerät basierend auf den Ergebnissen einen einfachen Status „bestanden“ oder „nicht bestanden“ aus.

 

In letzter Zeit haben wir jedoch festgestellt, dass immer mehr Installateure OTDR-Tests durchführen und diese Ergebnisse einreichen, um ihre Glasfaserinstallationen zu zertifizieren.

 

Mithilfe eines OTDR-Tests können Sie zwar feststellen, ob eine lange Verbindung funktioniert oder wie Signale über große Entfernungen reagieren (z. B. Breitbandanwendungen) und sie kann für Ingenieure hilfreich sein, die über Bedingungen wie End-to-End-Entfernungen oder spezifische Leistungsprobleme berichten müssen, um das Systemdesign zu bewerten. Für eine Glasfaserzertifizierung ist dies jedoch nicht der richtige Test.

 

Bei der Verwendung von OTDR-Testergebnissen zur Zertifizierung von Glasfasersystemen gibt es zwei Probleme:

  • OTDR ist kein sehr genauer Test. Die Algorithmen, die Lichtimpulse verwenden, um das zurückgeworfene Licht zu messen und den Verbindungsverlust auszuwerten, sind nicht immer präzise, insbesondere bei kürzeren Verbindungen. Um dies auszugleichen, muss der Test in beide Richtungen im selben Durchlauf durchgeführt werden.

  • Dies entspricht nicht den Standards. TIA und IEC erkennen OTDR nicht als gültige Methode zur Zertifizierung der Glasfaserleistung an.

 

Was die Normen über die Prüfung von Glasfasern sagen


ANSI/TIA-568.3-D
beschreibt zwei Teststufen zur Zertifizierung der Leistung von Glasfasersystemen:


  • Grundlegende Tests (Stufe 1). Bei diesen einfachen Tests werden OLTS-Geräte verwendet, um die Dämpfung der Verbindung, den Durchgang/die Länge und die Polarität zu überprüfen. Die TIA identifiziert Tier-1-Tests gemäß der Anforderungen nach den Normen.

  • Erweiterte Tests (Tier 2). Bei diesen Tests werden OTDR-Geräte zur Fehlersuche oder zur Überprüfung auf Spleiß- und Steckverbinderverlust, optische Rückflussdämpfung usw. verwendet. TIA identifiziert Tier-2-Tests in den Normen als optional. Tier 1 ist als ergänzende Bewertung zu Tier 2 erforderlich.


Derzeit werden OTDR-Tests von der TIA nicht akzeptiert. Das bedeutet: Das Einreichen von OTDR-Testergebnissen zur Zertifizierung wirkt sich negativ auf Installateure auf (was zu Nacharbeiten führt, wenn sie das von ihnen installierte Glasfasersystem zertifizieren möchten) und auf Endbenutzer (sie können die zugesagte Garantie nicht in Anspruch nehmen). Wenn Installateure OTDR-Ergebnisse für die Belden-Zertifizierung einreichen, können diese Ergebnisse nicht verwendet werden.

 

Dies ist nicht nur eine Regel von Belden. Wenden Sie sich an einen beliebigen Hersteller oder einen Konkurrenten von Belden, und alle werden dasselbe sagen: OLTS ist das einzige akzeptable Testergebnis für die Zertifizierung der Leistung von Glasfasersystemen.

 

Wir haben dieses Thema kürzlich sogar bei einem Fiber Optic Tech Consortium diskutiert und die Frage gestellt: „Akzeptiert hier jemand OTDR-Testergebnisse ohne die begleitenden OLTS-Testergebnisse?“ Die Antwort war ein klares „Nein“ von allen im Raum.

 

Achten Sie darauf, zertifizierte Prüfgeräte zu verwenden


Es gibt verschiedene Arten von Tests, die an Glasfasersystemen durchgeführt werden können. Es gibt also verschiedene Arten von Testern. Einige sind so konzipiert, dass sie die Verbindungstechnik testen und nicht mehr. Andere dienen dazu, die Geschwindigkeit einer Verbindung zu überprüfen.

 

OLTS-Tests müssen mit zertifizierten Glasfasertestern durchgeführt werden. Zertifizierte Tester prüfen alle Parameter mit einem strengen Testregime, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern.

 

Um zertifiziert zu werden, müssen Tester ein gewisses Maß an Genauigkeit aufweisen und regelmäßig neu kalibriert werden (gemäß Herstellerangaben).

 

So erhalten Sie Ihre Belden-Garantie


Denken Sie daran: Gemäß TIA- und IEC-Normen sind OLTS-Tests eine Voraussetzung für die Zertifizierung von Glasfasersystemen. Wenn Sie die Belden-Garantie in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie Tier-1-Tests mit einem OLTS-Gerät durchführen.

 

Installateure können die zugesagte Belden-Garantie an den Eigentümer weitergeben und werden schneller für ihre Arbeit bezahlt, damit sie sich dem nächsten Projekt widmen können.

 

 

Passende Ressourcen: