Ingenieur testet Verbindungsverlust nach dem Spleißen mit OTDR-Tester

 

Glasfaser ist das Rückgrat der heutigen unternehmenskritischen Infrastruktur – und das ist keine Übertreibung.

 

Sie unterstützen lebensrettende Roboteroperationen. Sie ermöglichen den Hochgeschwindigkeitshandel. Sie schaffen die Grundlage für interaktive Fan-Erlebnisse. Sie müssen jedoch ordnungsgemäß installiert werden, um diese Anforderungen zu erfüllen.

 

Der richtige Glasfaserausbau beginnt bei den Menschen, die ihn installieren: Sie sollten zertifizierte Techniker und Installateure Die in den neuesten Designstandards und bewährten Installationspraktiken geschult sind und die Produkte verstehen, die sie installieren. Da sie zertifiziert sind, machen sie weniger Installationsfehler und kennen die effizientesten Wege, um Zuverlässigkeit zu erreichen.

 

Nach Abschluss der Arbeiten sollte auch die Installation selbst zertifiziert werden, wobei ordnungsgemäße Tests mit zertifizierten Glasfasertestern durchgeführt werden sollten.

 

Der Vorteil eines zertifizierten Glasfasersystems


Wenn Sie eine Garantie wünschen, ist diese Zertifizierungsprüfung erforderlich.

 

Die Zertifizierung beweist nicht nur, dass unternehmenskritische Infrastrukturen funktionieren, sondern gibt Installateuren auch die Möglichkeit, ihre Dienste zu differenzieren, und bietet Eigentümern wertvolle Garantien, die ihre Investitionen in Glasfasern schützen.

 

Die zertifizierten Glasfasersysteme von Belden werden entwickelt und installiert von zertifizierte Installateure Nach bestimmten Standards. Dies gibt den Kunden Seelenfrieden Dass das System wie erwartet funktioniert.

 

Zertifizierte Systeme von Belden werden außerdem durch hervorragende Leistungsgarantien unterstützt:

  • 25 Jahre Produktgarantie
  • Lebenslange Anwendungsgarantie

 

Diese Kombination gewährleistet, dass das installierte System 25 Jahre lang Industriestandards und zukünftige Standards und Protokolle erfüllt oder übertrifft. Sobald die Verkabelung installiert ist, können Sie alle Technologien und Anwendungen unterstützen, die Sie später einsetzen möchten.

 

Warum OTDR-Testergebnisse nicht zur Zertifizierung führen


Es gibt zwei Arten von Fasertests, die durchgeführt werden können: OTDR (optisches Zeitbereichsreflektometer) und OLTS (optische Verlusttests).

 

OLTS ist der genaueste Test zur Überprüfung des Gesamteinfügungsverlusts entlang einer Glasfaserverbindung. OLTS-Geräte sind auch einfach zu bedienen. Zum Testen wählen Sie einfach Ihre Anwendung aus (z. B. 100GBASE-SR4) und es kann losgehen. Anstatt einen komplexen Bericht zu erstellen, liefert ein OLTS-Gerät basierend auf den Ergebnissen einen einfachen „Bestanden“- oder „Nicht bestanden“-Status.

 

In letzter Zeit haben wir jedoch festgestellt, dass immer mehr Installateure OTDR-Tests durchführen und diese Ergebnisse einreichen, um ihre Glasfaserinstallationen zu zertifizieren.

 

Ein OTDR-Test kann Ihnen zwar dabei helfen, festzustellen, ob eine lange Verbindung funktioniert oder wie Signale über große Entfernungen reagieren (denken Sie an Breitbandanwendungen) – oder er kann für Ingenieure hilfreich sein, die über Bedingungen wie die End-to-End-Entfernung oder bestimmte Leistungsprobleme berichten müssen, um das Systemdesign zu bewerten –, aber er ist nicht der richtige Test für die Glasfaserzertifizierung.

 

Bei der Verwendung von OTDR-Testergebnissen zur Zertifizierung von Glasfasersystemen gibt es zwei Probleme:

  • OTDR ist kein sehr genauer Test. Die Algorithmen, die Lichtimpulse verwenden, um das zurückgeworfene Licht zu messen und den Verbindungsverlust auszuwerten, sind nicht immer präzise, insbesondere bei kürzeren Verbindungen. Um dies auszugleichen, muss der Test in beide Richtungen im selben Durchlauf durchgeführt werden.

  • Es entspricht nicht den Standards. TIA und IEC erkennen OTDR nicht als gültige Methode zur Zertifizierung der Glasfaserleistung an.

 

Was die Normen über die Prüfung von Glasfasern sagen


ANSI/TIA-568.3-D
beschreibt zwei Teststufen zur Zertifizierung der Leistung von Glasfasersystemen:


  • Grundlegende Tests (Stufe 1). Bei diesen einfachen Tests werden OLTS-Geräte verwendet, um die Dämpfung der Verbindung, den Durchgang/die Länge und die Polarität zu überprüfen. Die TIA identifiziert Tier-1-Tests gemäß der Anforderungen nach den Normen.

  • Erweiterte Tests (Tier 2). Bei diesen Tests werden OTDR-Geräte zur Fehlersuche oder zur Überprüfung auf Spleiß- und Steckverbinderverlust, optische Rückflussdämpfung usw. verwendet. TIA identifiziert Tier-2-Tests in den Normen als optional. Tier 1 ist als ergänzende Bewertung zu Tier 2 erforderlich.


Derzeit werden OTDR-Tests von der TIA nicht akzeptiert. Das bedeutet: Das Einreichen von OTDR-Testergebnissen zur Zertifizierung wirkt sich negativ auf Installateure (da Nacharbeiten erforderlich werden, wenn sie das von ihnen installierte Glasfasersystem zertifizieren möchten) und Endbenutzer (sie können nicht auf die ihnen versprochene Garantie zugreifen) aus. Wenn Installateure OTDR-Ergebnisse für die Belden-Zertifizierung einreichen, können diese Ergebnisse nicht verwendet werden.

 

Dies ist nicht nur eine Belden-Regel. Wenden Sie sich an einen beliebigen Hersteller oder Belden-Konkurrenten, und Sie werden immer dasselbe erfahren: OLTS ist das einzige akzeptable Testergebnis zur Zertifizierung der Leistung von Glasfasersystemen.

 

Wir haben dieses Thema kürzlich sogar bei einem Fiber Optic Tech Consortium diskutiert und die Frage gestellt: „Akzeptiert hier irgendjemand OTDR-Testergebnisse ohne die dazugehörigen OLTS-Testergebnisse?“ Die Antwort aller Anwesenden war ein klares „Nein“.

 

Vergessen Sie nicht, zertifizierte Testgeräte zu verwenden


Es gibt verschiedene Arten von Tests, die an Glasfasersystemen durchgeführt werden können. Es gibt also verschiedene Arten von Testern. Einige sind so konzipiert, dass sie die Verbindungstechnik testen und nicht mehr. Andere dienen dazu, die Geschwindigkeit einer Verbindung zu überprüfen.

 

OLTS-Tests müssen mit zertifizierten Glasfasertestern durchgeführt werden. Zertifizierte Tester prüfen alle Parameter mit einem strengen Testregime, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern.

 

Um zertifiziert zu werden, müssen Tester ein gewisses Maß an Genauigkeit aufweisen und regelmäßig neu kalibriert werden (gemäß Herstellerangaben).

 

So erhalten Sie Ihre Belden-Garantie


Denken Sie daran: Gemäß TIA- und IEC-Normen sind OLTS-Tests eine Voraussetzung für die Zertifizierung von Glasfasersystemen. Wenn Sie die Belden-Garantie in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie Tier-1-Tests mit einem OLTS-Gerät durchführen.

 

Installateure können die zugesagte Belden-Garantie an den Eigentümer weitergeben und werden schneller für ihre Arbeit bezahlt, damit sie sich dem nächsten Projekt widmen können.

 

 

Passende Ressourcen:

 

Über den Autor

Molly Hunter

Channel-Marketing-Manager

Molly Hunter ist seit 2022 bei Belden und unterstützt unsere Installateure und Integratoren innerhalb der Partner Alliance dabei, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihr Geschäft mit Belden auszubauen. Sie hilft den Mitgliedern der Partner Alliance, sich für unsere erstklassigen Garantien und anwendungsspezifischen Gewährleistungen zu qualifizieren, vermittelt Projektmanager und Techniker an relevante Schulungen und hält Installateure und Integratoren über exklusive Aktionen und Rabatte auf dem Laufenden.