APC im Vergleich zu UPC:
Worin liegt der Unterschied?
Anmerkung der Redaktion: Dieser Blog wurde ursprünglich am 14. August 2014 veröffentlicht. Seitdem gab es viele hervorragende Rückmeldungen und Fragen zum Verlust bei Glasfaser-Steckverbindern. Deshalb haben wir diesen Artikel im August 2019 aktualisiert, um diese Informationen einzuschließen. Lesen Sie weiter, um mehr über den Verlust bei Steckverbindern zu erfahren.
Kennen Sie den Unterschied zwischen Steckverbindern für Singlemode-Fasern mit UPC-Kontakt (Ultra Physical Contact) und Steckverbindern mit APC-Kontakt (Angled Physical Contact), also mit gewinkelter Endfläche, und wissen Sie, welche für Sie am besten geeignet sind? Die Antwort lautet wie üblich: „Es kommt darauf an.“
Schauen wir uns das einmal genauer an.
Ein Winkel von acht Grad
Der Hauptunterschied zwischen den APC- und UPC-Steckverbindern ist die Faserendfläche. Bei APC-Steckverbindern ist die Faserendfläche in einem Winkel von acht Grad geschliffen; bei UPC-Steckverbindern ist kein Winkel vorhanden. UPC-Steckverbinder sind jedoch nicht ganz flach, sondern leicht gekrümmt, damit der Kern besser ausgerichtet werden kann. Ein deutlicher Unterschied ist die Farbe. UPC-Steckverbinder sind blau, APC-Steckverbinder grün.
Wie wirkt sich dieser Unterschied auf die Leistungsfähigkeit aus? Bei UPC-Steckverbindern wird jegliches reflektierte Licht gerade zur Lichtquelle zurückgeworfen. Durch die gewinkelte Endfläche eines APC-Steckverbinders wird Licht in einem Winkel zur Mantelfläche reflektiert, anstatt gerade zurück zur Lichtquelle. Dies führt zu einigen Unterschieden beim Reflexionsfaktor, einem Maß für das reflektierte Licht, das als negativer dB-Wert ausgedrückt wird (je höher der Wert, desto besser). Industriestandards empfehlen einen Reflexionsfaktor von -50 dB oder höher bei UPC-Steckverbindern, der Reflexionsfaktor von APC-Steckverbindern sollte bei -60 dB oder höher liegen.
Der Reflexionsfaktor ist nicht identisch mit dem Einfügungsverlust, der sich auf die optische Verlustleistung über einen Steckverbinder oder eine Kabellänge bezieht. Mit dem Einfügungsverlust bestimmen wir Verlustbudgets. Niedrige Einfügungsverluste sind bei UPC-Steckverbindern in der Regel einfacher zu erreichen, da hier geringere Luftspalten vorhanden sind als bei APC-Steckverbindern. Allerdings haben sich die Fertigungstechniken erheblich verbessert, bei APC-Steckverbindern sind mittlerweile sehr präzise Winkel zu erzielen. So nähern sich die Einfügungsverluste
denen der UPC-Steckverbinder an.
Tatsächlich ist der Einfügungsverlust bei den FiberExpress-Steckverbindern von Belden für UPC- und ACP-Singlemode-Steckverbinder identisch. Bezüglich Einfügungsverlusten übertreffen unsere FiberExpress Steckverbinder mit Fusion-Spliceverbindung die Standards.
FiberExpress Steckverbinder mit Fusion-Spliceverbindung: Einfügungsverlust
Fasertyp | Maximaler Einfügungsverlust | Minimaler Reflexionsfaktor | Steckverbinderfarbe | |
OS2 APC | 9 Mikrometer Singlemode | 0,3 dB | -65 dB | Grün |
OS2 UPC | 9 Mikrometer Singlemode | 0,3 dB | -55 dB | Blau |
FiberExpress Brilliance Universalsteckverbinder
Fasertyp | Maximaler Einfügungsverlust | Minimaler Reflexionsfaktor | Steckverbinderfarbe | |
OS2 APC | 9 Mikrometer Singlemode | 0,5 dB | -60 dB | Grün |
OS2 UPC | 9 Mikrometer Singlemode | 0,5 dB | -50 dB | Blau |
Überlegungen zur Anwendung
Einige Anwendungen reagieren empfindlicher auf Reflexionsfaktoren als andere und machen APC-Steckverbinder erforderlich. In höheren optischen Wellenlängenbereichen (über 1500 Nanometer), wie sie für RF-Videosignale verwendet werden, kann reflektiertes Licht das Signal beispielsweise negativ beeinflussen. Deshalb werden APC-Steckverbinder von den meisten Kabelunternehmen und anderen FTTX-Anbietern im Außenbereich von Anlagen eingesetzt.
APC-Steckverbinder werden auch häufig in passiven optischen Anwendungen (sowohl GPON als auch passive optische LAN) eingesetzt, da viele dieser Systeme auch HF-Signale zur Übertragung von Videosignalen verwenden. Künftige passive optische Netzwerke mit höherer Geschwindigkeit und andere WDM-Anwendungen, die höhere Wellenlängen über Singlemode-Fasern nutzen, erfordern meist ebenfalls den geringeren Reflexionsfaktor von APC-Steckverbindern.
Beachten Sie bitte, dass APC- und UPC-Steckverbinder nicht miteinander verbunden werden dürfen und dies physisch nicht möglich ist. Da die Glasfaserkerne nicht miteinander verbunden werden, wäre nicht nur eine schlechte Leistung die Folge, die beiden Steckverbinder könnten dadurch sogar gänzlich unbrauchbar werden. Der Sender könnte dauerhaft beschädigt werden, das wäre vor allem angesichts teurerer Singlemode-Geräte nicht wünschenswert.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Kabelverluste tragen in der Regel am wenigsten zur Systemdämpfung bei. Der größte Verlust entsteht durch den Steckverbinder. Leistungsstärkere Steckverbinder bieten signifikante, messbare und kontinuierliche dB-Einsparungen.
Haben Sie Fragen zum Verlust bei Glasfaser-Steckverbindern? Senden Sie uns eine Nachricht. Wir liefern Ihnen gerne die Antworten.