Neue FX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage bringen Glasfaserverbindungen näher an Benutzer und Geräte
St. Louis, Missouri – 31. Okt. 2023 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, bietet Installateuren eine neue Möglichkeit, Glasfaserverbindungen näher an Benutzer und Geräte zu bringen: das FiberExpress (FX) Enterprise Closet X (ECX) wandmontierbare Glasfasergehäuse.
Da gängige Anwendungen zusätzliche Bandbreite erfordern und Verbraucher mehr Geräte verwenden, die höhere Geschwindigkeiten erfordern, können Installateure mit dieser Erweiterung der ECX-Produktfamilie den Platz an der Wand nutzen, wenn für ein Rack-Montagesystem kein Platz auf dem Boden zur Verfügung steht.’
Mit dem FX ECX-Glasfasergehäuse zur Wandmontage können Glasfaserverbindungen platzsparend hinzugefügt werden, selbst in Umgebungen, die nicht für die Unterstützung von Glasfasernetzen ausgelegt sind oder in denen kein Platz für einen Telekommunikationsraum oder ein Rack vorhanden ist.’
Die versenkten Montagelöcher des Gehäuses ermöglichen eine einfache Wandmontage in jedem Innenbereich.’ Eine zum Patent angemeldete ausschwenkbare Kassettenschienenbaugruppe ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Anschlüssen und macht die Glasfaserinstallation schnell und einfach. Die Baugruppen sind ebenfalls abnehmbar, sodass Techniker die Module an einen komfortableren Arbeitsplatz bringen können. Optionale Verriegelungssätze trennen die Leitung und die Patch-Seiten des Gehäuses sicher und vereinfachen so Installation, Wartung und Betrieb.
Dieses robuste, an der Wand montierte Glasfaser-Patchpanel aus Metall kann zwei, vier oder sechs ECX-Glasfasermodule aufnehmen. Er ermöglicht es Installateuren, bis zu 192 Glasfaseranschlüsse in einer kompakten Wandfläche zu verlegen. Kabeltüllen und integrierte hintere Kabelbefestigungspunkte schützen, verwalten und sichern eingehende Kabel. Das Gehäuse ist für die einfache Installation durch eine Person auf unebenen Oberflächen ausgelegt.
“„Das FX ECX-Glasfasergehäuse zur Wandmontage schafft spannende neue Möglichkeiten für das Netzwerkdesign“, sagt Josh Goyke, Senior Product Manager für Belden Smart Buildings.” “Da die FX ECX-Familie jetzt über ein Wandmontagesystem verfügt, kann sie freien Platz nutzen, um Verbindungen näher an Benutzer und Geräte zu bringen.”
Erfahren Sie mehr über das ’ FX ECX-Glasfasergehäuse zur Wandmontage von Belden.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com. Folgen Sie uns auf Facebook und LinkedIn und X/Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
[email protected]
(317) 815-2402
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.