Glasfaser-Upgrades in Hotels müssen den Betrieb nicht stören

Kikie Kunplin

Trotz der Vorteile, die Glasfaser für Hotels mit sich bringt, schieben viele Standorte Glasfaser-Upgrades jahrelang hinaus. Warum? Weil sie chaotisch und störend sind. Erfahren Sie, wie die OptiTuff Mini-Glasfaserkabel von Belden das ändern.

 

 

Viele Hotels denken über ihre Zukunft nach – und diese Zukunft beinhaltet Glasfaser-Upgrades.

 

Die 2023 Lodging Technology Study zeigt, dass Mobilitäts- und Selbstbedienungstechnologien für Geschäfts- und Urlaubsreisende oberste Priorität haben – und das ist keine Überraschung.

 

Hotelbesucher streamen und laden Inhalte auf vielen angeschlossenen Geräten gleichzeitig herunter – nicht nur in ihren Zimmern, sondern auch in der Lobby, im Poolbereich, auf den Fluren und in den Restaurants.

 

Wi-Fi und Wireless in Gebäuden sind von entscheidender Bedeutung, um nicht nur die digitalen Erwartungen der Reisenden zu erfüllen, sondern auch die Anwendungen und Systeme zu unterstützen, die die Mitarbeiter benötigen. Viele Hotels arbeiten mit einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern und benötigen Zugang zu Tools, die ihre Arbeit schneller und einfacher machen – ohne Einbußen bei Service oder Markenimage.

 

Glasfaser-Upgrades: die zukunftssichere Wahl

 

Heutzutage müssen Hotels Dinge wie das Streamen von Inhalten ermöglichen. In Zukunft werden die Anforderungen an die Technologie noch höher sein. Im Laufe der Zukunft werden Augmented und Virtual Reality in das Gastgewerbe integriert werden, um es den Gästen zu ermöglichen, interaktive Hotelzimmer vor ihrer Ankunft zu besichtigen, das Erlebnis vor Ort zu erweitern und neue Mitarbeiter zu schulen.

 

Robotertechnologie hilft bei der Zimmerreinigung, der Lieferung von Handtüchern und Toilettenartikeln sowie dem Concierge-Service. In intelligenten Zimmern können die Gäste Temperatur, Beleuchtungsstärke und Unterhaltung von ihren Smartphones aus steuern.

 

Um eine Grundlage für die Verwaltung dieser innovativen Funktionen – und der dafür erforderlichen Bandbreite – zu schaffen, sind eine robuste Netzwerkinfrastruktur und ein hohes Maß an Verbindungstechnik erforderlich.

 

Glasfaser-Upgrades sind aus mehreren Gründen die offensichtliche zukunftssichere Wahl.

 

  1. Glasfaser bietet unbegrenzte Bandbreite. Egal, wie viele Geräte Ihre Gäste verwenden, sie werden das Netzwerk nicht überlasten oder Latenzzeiten verursachen. Und niemand wird Verzögerungen beim Streamen, Herunterladen oder Hochladen großer Dateien erleben.

  2. Glasfaser unterstützt die Flexibilität. Mit Glasfaser können Sie Ihr Netzwerk schnell und einfach erweitern, ohne dass es zu einem Rip-and-Replace-Szenario kommt, wenn neue Anwendungen wie 5G und Wi-Fi 6 zum Netzwerk hinzugefügt werden.

  3. Glasfaser ist sicher. Glasfaserkabel senden keine Signale aus, sodass es keine Signallecks oder eine einfache Möglichkeit gibt, die Datenübertragung abzufangen.

  4. Glasfaser wird nicht durch EMI beeinträchtigt. Glasfaserkabel erzeugen keine elektromagnetischen Störungen (EMI) und werden nicht durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt, die durch Überschneidung entstehen. Sie können bedenkenlos neben Gebäudegeräten eingesetzt werden.

 

Darüber hinaus wird die heutige Glasfaserinstallation in den Zimmern wahrscheinlich mindestens einige Jahrzehnte lang die Konnektivität bieten, die Sie in Ihrem Hotel benötigen, wodurch der Bedarf an kostspieligen und häufigen Upgrades minimiert wird.

 

Warum Glasfaser-Upgrades in Hotels oft verzögert werden

 

Trotz der vielen Vorteile, die Glasfaser für Hotelumgebungen mit sich bringt, schieben viele Standorte Glasfaser-Upgrades für Jahre – oder so lange wie möglich – auf, selbst wenn ihre bestehende Infrastruktur ihre Netzwerke zurückhält und die Erwartungen der Gäste in Bezug auf Konnektivität oder Bandbreite nicht erfüllt.

 

Warum? Weil die Aufrüstung von Kupfersystemen auf Glasfasersysteme nicht immer eine leichte Aufgabe ist – vor allem nicht in einem Hotel. Glasfaser-Upgrades können zu erheblichen Unannehmlichkeiten und Störungen für Mitarbeiter und Gäste führen. Selbst wenn Sie vorausschauend planen, abschnittsweise arbeiten und Ruhezeiten einplanen, kommt es zwangsläufig zu Störungen.

 

Bei der Einführung von Glasfaser-Upgrades für die Konnektivität von Gästezimmern müssen beispielsweise Wände oder Decken geöffnet werden, wodurch Besucher ausgelagert und die Anzahl der verfügbaren Gästezimmer reduziert wird, was den Umsatz verringert.

 

Öffentliche Räume müssen möglicherweise vorübergehend geschlossen werden oder ihre Öffnungszeiten reduzieren, was zu Frustration bei Gästen führt, die diese Annehmlichkeiten nutzen möchten. Das Vorhandensein von Staub, Lärm und freiliegenden Baumaterialien kann sich negativ auf Wahrnehmungen und Erfahrungen auswirken.

 

So stellen Sie ein optimiertes Glasfaserprojekt sicher

 

Zusätzlich zu den logistischen Herausforderungen bei der Aufrüstung von Glasfasern haben wir auch viele Projekte im Gastgewerbe gesehen, die durch bestehende Glasfaserkabelkonfigurationen und -wege eingeschränkt sind. In einigen Fällen wird die Systemleistung geopfert, um die Glasfaserkabel überhaupt an ihren Platz zu bringen – auch bei Fiber-to-the-Room-Anwendungen.

 

Aus diesem Grund haben wir das OptiTuff™ Mini-Glasfaserkabel entwickelt. Es verändert die Art und Weise, wie das Gastgewerbe funktioniert – positiv.

 

Das OptiTuff Mini-Glasfaserkabel fällt in die gleiche Leistungskategorie wie metallgepanzerte Produkte, ist aber kein metallgepanzertes Kabel.

  • Es ist 90 % leichter als metallgepanzerte Kabel, hat einen um 70 % kleineren Durchmesser als metallgepanzerte Kabel und ist 50 % kleiner als nicht gepanzerte Kabel.

  • Es verfügt über Knickschutzeigenschaften und ist flexibler als metallgepanzerte Kabel, wodurch es einfacher zu handhaben ist – selbst in engen Räumen, auf Laufbahnen und in Umgebungen mit engen und schwierigen Kurven.

  • Es ist kostengünstiger, da kein Erdungsset oder Kabelkanal erforderlich ist, was zu Einsparungen bei den Material- und Arbeitskosten führt. Sein fortschrittliches, robustes thermoplastisches Material ist auch eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen metallgepanzerten Fasern.

 

Mit anderen Worten, es mindert die Frustrationen, die mit herkömmlichen metallgepanzerten und nicht gepanzerten Fasern in Hoteltechnologieprojekten verbunden sind. Dank seiner Steifigkeit und seines kleinen Durchmessers kann es in kleinen Gängen installiert werden, sodass Sie die Konnektivität der Gästezimmer kostengünstig aufrüsten können, ohne in Wände schneiden oder Räume stören zu müssen, sodass alle Räume während des gesamten Glasfaser-Upgrades für Gäste offen bleiben.

 

Jetzt ist die Zeit, die digitale Infrastruktur Ihres Hotels zu überdenken – und Glasfaser-Upgrades sind ein guter Anfang. Erfahren Sie mehr darüber, wie Belden Ihr Infrastrukturpartner für Ihr nächstes Projekt im Gastgewerbe sein kann.

 

Passende Ressourcen:

Belden Lösungen für das Gastgewerbe

Was OptiTuff Mini Glasfaserkabel für die Technologie im Gastgewerbe leisten können

Warum Sie diese Alternative zu herkömmlichen metallgepanzerten Fasern in Betracht ziehen sollten