Eine Zusammenfassung von 2023 Blogs zu intelligenten Gebäuden und Rechenzentren, die Sie am häufigsten lesen
Sicherheit von Rechenzentren, Wireless und Glasfaserdichte: einige Themen, die unsere Blog-Leser in diesem Jahr am meisten interessiert haben. Haben Sie schon unsere beliebtesten Blogs des Jahres gelesen? Hier sind sie!
Das Jahresende bringt für Belden eine jährliche Tradition mit sich: Wir möchten die Blog-Themen Revue passieren lassen, die unsere Leser im vergangenen Jahr am meisten interessiert haben. Auf diese Weise verstehen unsere Experten besser, worüber Sie gerne mehr erfahren möchten und welche Arten von Wissen sie weiterhin über ihre jahrzehntelange, praktische Erfahrung in der Praxis sowie über ihre Arbeit mit Normungsgremien weitergeben sollten.
Im vergangenen Jahr waren Blogs über neue Systeme der Klasse 4 mit überwältigender Mehrheit am beliebtesten. In diesem Jahr sind es verschiedene Themen, die unsere Leser besonders interessiert haben: vom Glasfaseranschluss über das Kabelkämmen bis hin zur Sicherheit von Rechenzentren.
Wenn Sie diese Blogs noch nicht gelesen haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mehr über die Auswirkungen dieser Trends auf Installateure, Integratoren, Berater, Rechenzentrumsmanager und Endbenutzer zu erfahren.
Werfen Sie einen Blick auf die im Jahr 2023 am höchsten bewerteten Themen - und genießen Sie Ihre Lektüre zum Jahresende!
Meistgelesene Blogs veröffentlicht in 2023: Intelligente Gebäude und Rechenzentren
1. Der beste Weg, um Anschlüsse in Umgebungen mit hoher Glasfaserdichte zu verwalten: DCX-System
Dieser Blog war der letzte Blog in einer Serie über Beldens Entwicklung von Cross-Connects: von den ursprünglichen GigaBIX-Cross-Connects über unser FiberExpress Ultra-High-Density System (UHD), den FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX) bis hin zu unserer neuesten Cross-Connect-Innovation: dem DCX-System. In diesem Blog werden die Trends erläutert, die Glasfaserverbindungstechnik fördert. Weiters wird beschrieben, inwiefern das DCX-System zur Unterstützung dieses Wachstums entwickelt wurde, indem es eine große Anzahl von Glasfaserverbindungen handhabt und gleichzeitig einen einfachen Betrieb und eine unkomplizierte Wartung ermöglicht.
2. Rechenzentrumssicherheit von außen nach innen
Um die Sicherheit von Rechenzentren zu optimieren, empfiehlt sich ein mehrschichtiger Ansatz. Wenn die erste Verteidigungsebene durchbrochen wird, muss der Angreifer sich mit der zweiten Ebene beschäftigen, was es für Unbefugte schwieriger macht, sich Zugang zu verschaffen. Wenn Sie mehr über die vier Sicherheitsebenen erfahren möchten, die Sie bei Ihrer Sicherheitsstrategie für Rechenzentren berücksichtigen sollten, lesen Sie zunächst diesen Blog. Der Blog als0 erläutert die Vorteile einer mehrstufigen Kontrolle für die physische Sicherheit von Rechenzentren.
3. Anziehen oder nicht anziehen: Kabelkämmen für Kabel der Kategorie 6A
Unsere Experten erhalten häufig Fragen zum Kabelkämmen, insbesondere zu Kabeln der Kategorie 6A. Das Schreiben dieses Blogs gab Belden die Gelegenheit, die Geschichte des Kabelkämmens zu erläutern, warum es gemacht wurde und wie es sich mit dem Aufkommen von Lösungen der Kategorie 6A verändert hat. Also… Sollten Sie Ihre Kabel der Kategorie 6A kämmen oder nicht? Lesen Sie diesen beliebten Blog, um es herauszufinden.
4. Anwendungs- oder Verkabelungsstandards: Was ist das und wie prüft man
Wenn die meisten Branchenexperten an Normen denken, kommen ihnen zunächst Verkabelungsnormen in den Sinn – insbesondere ANSI/TIA-568. Sie definiert die Mindestleistungsanforderungen für Twisted-Pair-Kupferkabel in einer Vielzahl von Anwendungen. Manchmal können jedoch auch Anwendungsnormen als Orientierungshilfe herangezogen werden, z. B. wenn Sie die Entfernung von Twisted-Pair-Kupferkabeln über die typische Entfernungsbegrenzung von 100 m hinaus verlängern müssen. In diesem Blog werden die Unterschiede zwischen Anwendungs- und Verkabelungsstandards erläutert.
5. Sind Sie bereit für die Ära der privaten Wireless-Netzwerke?
Schlechte Mobilfunkverbindungen in Innenräumen werden immer mehr zu einem Problem, weshalb private Wireless-Netzwerke immer beliebter werden. Da der Datenverbrauch über Carrier-Netzwerke zunimmt, entscheiden sich Eigentümer für private Wireless-Netzwerke, um Geld zu sparen, den Datenschutz und die Sicherheit zu verbessern und ihre eigene Bandbreitenverteilung zu kontrollieren. In diesem Blog erfahren Sie mehr darüber, was private Wireless-Netzwerke sind, warum sie immer beliebter werden und wie sie schlechte Mobilfunkverbindungen in Innenräumen verbessern.
Meistgelesene Blogs aller Zeiten: Intelligente Gebäude und Rechenzentren
Diese Blogs wurden vor 2023 veröffentlicht und führen nun die Liste der meistgelesenen Blogs seit 2012 an, als der erste Belden-Blog veröffentlicht wurde.
1. 11 Arten von Netzwerken erklärt: VPN, LAN und mehr
Ein weiteres Jahr in Folge führt dieser Blog unsere Liste der meistgelesenen Blogs aller Zeiten an. Es ist seit geraumer Zeit die Nr. 1 in unserer jährlichen Zusammenfassung. Dieser Blog erstmals im Jahr 2016 veröffentlichte Blog wurde später mit neuen Informationen aktualisiert und ist Ihr Leitfaden zum Verständnis der verschiedenen Arten von Netzwerken, die heute eingesetzt werden, einschließlich PAN, LAN, WLAN, CAN, MAN und mehr.
2. APC und UPC: Was ist der Unterschied?
Dieser Blog klettert weiter auf unserer Liste der meistgelesenen Blogs und belegt in diesem Jahr Platz 2. Er vergleicht die Unterschiede zwischen Singlemode-Glasfasersteckverbindern mit ultra-physikalischem Kontakt (UPC) und gewinkeltem physikalischem Kontakt (APC) und wann sie verwendet werden sollten. Der Blog wurde in 2014 geschrieben und seitdem aktualisiert, um häufig gestellte Fragen zu Verlusten bei Glasfaser-Steckverbindern zu beantworten.
3. Entschlüsselung von RJ45-Farbcodes
Dieser Blog führt zum ersten Mal unsere Liste der meistgelesenen Blogs an! Es beschreibt die verschiedenen Farben von Ethernet-Kabelpaaren – blau, orange, grün und braun – und erklärt, wie die Farbcodierung funktioniert. Wenn Sie sich mit RJ45 und den Unterschieden zwischen den Verdrahtungsstandards T568A und T568B in Bezug auf Farbcodes vertraut machen möchten, sollten Sie dies als Ihre Einführung betrachten.
4. 3-Phasen-Strom – Was dabei wichtig ist
Dieser Artikel wurde vor mehr als 10 Jahren, im Oktober 2013, geschrieben und führt immer noch die Liste der meistgelesenen Belden-Blogs an. Der Artikel wurde 2019 als Reaktion auf Anfragen von Lesern aktualisiert, um weitere Informationen über 3-phasige Verdrahtung und 3-phasige Wye aufzunehmen. Der Blog beschreibt auch, warum 3-phasige Wye immer häufiger in Rechenzentren verwendet wird. Wenn Sie die 3-Phasen-Stromversorgung besser verstehen möchten, ist dies ein guter Anfang!
5. 5 wichtige Wireless-Herausforderungen: Signalverlust, Bewegung, Reichweite, Verdichtung und Mehrwege-Fading
Angesichts der Tatsache, dass in der Welt der Wireless-Kommunikation so viel passiert und Initiativen wie 5G, CBRS, Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E am Horizont stehen, erinnert dieser Blog die Leser an die Herausforderungen, die mit der Bereitstellung eines zuverlässigen Wireless-Netzwerks verbunden sind. Hier erfahren Sie, wie die Branche mit fünf großen Herausforderungen im Bereich der Wireless-Kommunikation umgeht – von der Dämpfung bis zur Reichweite.
Betrachten Sie Belden als Ihre Ressource für die Weiterbildung
Wir helfen Ihnen, Ihre digitale Reise zu vereinfachen, und möchten es Ihnen auch leicht machen, zuverlässige, unvoreingenommene Informationen über Rechenzentren und intelligente Gebäude zu finden.
Solange Sie unsere Blogs lesen, werden wir sie weiter schreiben. Vielen Dank, dass Sie unsere Inhalte teilen und mit Belden in Verbindung bleiben, indem Sie Fragen stellen, Feedback anfordern und uns Ihre Ideen mitteilen. Wenn es ein Thema gibt, das wir in 2024 besprechen sollen, dann teilen Sie es uns gerne mit. Oder sprechen Sie direkt mit einem unserer Experten.
Passende Ressourcen:
- Unsere meistgelesenen Blogs 2022 zu intelligenten Gebäuden, Datenzentren
und AV - Die Blogs zu intelligenten Gebäuden, Rechenzentren und AV, die Sie 2021 am häufigsten gelesen haben
- Die Belden-Blogs, die Sie 2020 am meisten gelesen haben