Kabel der Kategorien 3 bis 8, sowohl UTP als auch geschirmt, enthalten vier verdrillte Paare isolierter Kupferleiter. Jedem einfarbigen Leiter ist ein weißer Leiter zugeordnet, der eine gestreifte Kombination aus Weiß und der einfarbigen Farbe darstellt. “”
Bei normbasierten Kategorienkabeln werden diese Leiter an den Enden von männlichen (Steckern) und weiblichen RJ45-Steckverbindern angeschlossen. (Jacks).
Anschluss von RJ45-Steckern
Patchkabel werden verwendet, um Geräte wie PCs mit Switches zu verbinden. Oft werden Stecker als werkseitig konfektionierte Patchkabel verkauft, aber es ist nicht ungewöhnlich, Patchkabel vor Ort herzustellen.’
Es gibt zwei Verdrahtungsnormen: T568A und T568B. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden: Die Stiftpositionen für das grüne und das orangefarbene Paar sind vertauscht.
Die Wahl zwischen dem einen und dem anderen wird oft einfach durch Geschichte und Gewohnheit bestimmt: T568B wird in Nordamerika häufig verwendet, da AT&T den alten Farbcode 258A verwendet.&’ Bei Neubauprojekten kann die Verkabelung zwar entweder nach T568A oder T568B erfolgen, es ist jedoch unbedingt erforderlich, einheitlich vorzugehen, damit die Farben und Streifen der Drähte beim Anschließen von Steckern und Buchsen übereinstimmen.’ Andernfalls werden keine Datensignale übertragen.’
Bei herkömmlichem 10-Mbit/s und 100-Mbit/s-Ethernet werden für die Signalübertragung nur die Pins 1, 2, 3 und 6 verwendet. Alle vier Paare werden für 1000BASE-T und höher verwendet.
10BASE-T- und 100BASE-T-Netzwerknoten mit Uplink-Ports, wie PCs und Router, übertragen Daten über die Pins 1 und 2 und empfangen Daten über die Pins 3 und 6. Hubs und Switches hingegen übertragen Informationen über die Pins 3 und 6 und empfangen Informationen über die Pins 1 und 2.
Es ist sinnvoll, Patchkabel, die gerade durchkontaktiert sind, so zu terminieren. Pinbelegung (T568A zu T568A oder T568B zu T568B) beim Verbinden dieser Geräte. Nur in seltenen Fällen, z. B. bei PC-zu-PC-Verbindungen, sollte ein Ende mit T568A und das andere mit T568B. angeschlossen werden. Diese Patchkabel werden oft als Crossover-Kabel bezeichnet. Kabel.
Viele moderne Geräte sind in der Lage, Verbindungen automatisch zu erkennen und bei Bedarf eine Crossover-Signalübertragung einzuleiten.
Anschluss von RJ45-Buchsen
Die Farbcodierung der Buchsen hängt von der Verdrahtung im Inneren ab. Das Modul. Buchsen enthalten oft Anschlussrahmen (ein durchgehendes Stück Metall) oder Leiterplatten (PCBs), die das Signal vom Kabel/der Rückseite der Buchse zu den Stiften leiten.
Beachten Sie beim Anschluss einer Buchse den auf dem Gehäuse aufgedruckten Farbcode für T568A oder T568B. Wie in der Abbildung mit den verschiedenen Buchsen zu sehen ist, variiert die Farbcodierung der Buchsen; lesen Sie daher das Etikett sorgfältig.

Verschiedene Hersteller – und sogar verschiedene Steckverbinder desselben Herstellers – können unterschiedliche Farbcodes haben.
Bei Belden sind wir’immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Kabelinstallation zu einem einfachen und unkomplizierten Prozess zu machen – unter anderem durch die Verwendung leicht verständlicher Farbcodes. Weitere Tipps und Techniken zum Anschließen von Geräten finden Sie in unseren Installationsanleitungen. Oder kontaktieren Sie uns unter 800.BELDEN.1.
Über den Autor
Kristen Poulos
Vizepräsidentin/General Manager von Belden für industrielle Cybersicherheit
Kristen in die Vizepräsidentin/General Manager von Belden für industrielle Cybersicherheit Zuvor war sie als Vizepräsidentin für Marketing für die Unternehmensplattform tätig und arbeitete davor im Managementteam der Produktlinie und der Marke Mohawk. Sie begann 2010 als Sommerpraktikantin bei Belden und wurde 2011 Vollzeitmitarbeiterin. In ihrer Freizeit unternimmt sie gerne Outdoor-Aktivitäten mit ihrer Familie und zwei Australian Shepherds.