Ein Blog, den wir zum Thema Kabelkämmen geschrieben haben Löste kürzlich in einem Branchen-Podcast eine lebhafte Debatte aus. Haben Sie davon gehört?
Nach der Lektüre kontaktierte mich Chuck Bowser III, RCDD, TECH, und lud mich ein, in seinem Podcast „Let’s Talk Cabling“ mehr über das Thema zu erzählen. Als wir über die Kunst und Wissenschaft der Aufrechterhaltung eines effizienten, organisierten Kabelaufbaus sprachen, gingen wir auch auf gängige Installationsmythen ein, die selbst erfahrene Branchenveteranen manchmal glauben.
Dieser Blog bietet einen Einblick in einige der Ungenauigkeiten, die wir während unseres dynamischen Gesprächs behandelt haben.
Mythos 1: Sie können Kabel der Kategorie 6A aufgrund von Alien Crosstalk nicht durchkämmen.
Realität: Sie können Kabel der Kategorie 6A (manchmal) durchkämmen.
Das Kämmen von Kabeln ermöglicht es Installateuren, saubere, organisierte Kabel in parallelen Verläufen herzustellen. Da jedoch die parallele Verlegung von Kabeln und Steckern der Kategorie 6A eine Hauptursache für Fremdnebensprechen ist, glauben viele Installateure, dass Kabelkämmen Sollte nicht mit Kabeln der Kategorie 6A durchgeführt werden. Dies ist jedoch nicht immer der Fall: Solange Sie Kabel eines vertrauenswürdigen Herstellers installieren, können Sie weiterhin Kabel der Kategorie 6A verwenden.
Nehmen wir Belden als Beispiel. Die in unseren Kabeln verwendete Technologie zur Minimierung von Alien Crosstalk und die Sechs-gegen-Eins-Tests, die wir durchführen, um eine ordnungsgemäße Leistung sicherzustellen, bedeuten, dass unsere Kabel bedenkenlos gekämmt werden können. (Beim Sechs-um-Eins-Test wird das Zielkabel in der Mitte des Bündels neben den anderen platziert.)
Wenn ein Kabelhersteller jedoch vom Kämmen abrät, dann beachten Sie diese Empfehlung. Sie wissen wahrscheinlich, dass ihre Kabel nicht die erwartete Leistung erbringen, wenn sie gekämmt werden.
Mythos 2: Das Kämmen von Kabeln während der Installation ist Zeitverschwendung.
Realität: Das Kämmen von Kabeln kann ein Unterscheidungsmerkmal sein, kein Produktivitätsverlust.
Installateure versuchen, so viel wie möglich an einem Tag zu erledigen. Jeder Schritt, der wie zusätzliche Arbeit erscheint – wie etwa das Kämmen von Kabeln – wird möglicherweise verworfen und als unnötig erachtet. Aber sich Zeit zum Kämmen von Kabeln zu nehmen, kann sich in vielerlei Hinsicht auszahlen. Es sieht nicht nur professionell und ordentlich aus (und verhindert Leistungsprobleme durch geknickte, verhedderte oder verbogene Kabel), sondern zeigt auch Aufmerksamkeit zum Detail.
Dies ist in den Augen der Kunden von entscheidender Bedeutung. Auch wenn sie nicht wissen, was Kabelkämmen ist, werden sie sich bei Ihren anderen Arbeiten (Anschluss, Prüfung usw.) wahrscheinlich sicherer fühlen, wenn sie sehen, dass Sie sich die Zeit nehmen, Kabel ordentlich in parallelen Verläufen zu organisieren. Gute Verarbeitung zeigt den Kunden, dass Sie Ihr Handwerk schätzen und es gut beherrschen.
Mythos 3: Das Kämmen von Kupferkabeln, die auch Strom führen, ist eine Brandgefahr.
Realität: Kämmen oder Bündeln stellt nie eine Brandgefahr dar, kann aber zu einem Leistungsproblem führen, wenn nicht die richtigen Kabel verwendet werden.
Es ist wichtig, das richtige Kabel für die richtige Aufgabe zu verwenden. Kabel mit begrenzter Leistung (LP) oder Power over Ethernet (PoE)-Kabel fangen nicht einfach dadurch Feuer, dass sie gekämmt oder gebündelt sind.
Wenn sie jedoch in einer Umgebung mit mangelnder Belüftung und hoher Umgebungstemperatur installiert werden, kann ein Problem auftreten: Der Temperaturanstieg kann die Empfehlungen des Herstellers überschreiten. Kabeltemperaturanstieg Beeinflusst die elektrischen Eigenschaften eines Kabels; der Einfügungsverlust nimmt mit steigender Kabeltemperatur zu.
Sobald die Kabeltemperatur ein bestimmtes Niveau erreicht, nimmt der Einfügungsverlust rapide zu. Der „Ethernet“- oder „Daten“-Teil des Kabels funktioniert nicht mehr und die Daten fließen nicht mehr. Sobald die Datenübertragungsfunktion unterbrochen wird, fällt auch die Stromverteilung des Kabels aus. Dadurch wird das Kabel nie heiß genug, um zu schmelzen oder sich zu entzünden.
Mythos 4: Solange sie funktionieren, ist die Installation minderwertiger oder gefälschter Kabel kein Problem.
Realität: Gefälschte Kabel können Sicherheits- und Leistungsprobleme verursachen.
Nicht jeder Hersteller ist seriös. Einige fälschen Informationen oder versehen die von ihnen verkauften Kabel mit erfundenen Behauptungen. Die Branche nennt diese „gefälschten Kabel“, die häufig auf Marktplätzen wie eBay, Facebook oder Amazon zum Verkauf angeboten werden.
Um beispielsweise UL-gelistet zu werden, müssen Plenum- und Riser-Kabel strenge Brandschutztests bestehen. Gefälschte Kabel Bestehen diese Tests nicht immer, auch wenn sie möglicherweise eine Kennzeichnung oder ein Etikett tragen, die die Konformität anzeigt. Infolgedessen können gefälschte Kabel brennbar sein, zur schnellen Ausbreitung von Flammen und Rauch beitragen und letztendlich Eigentum beschädigen oder zum Verlust von Menschenleben führen. In vielen Gerichtsbarkeiten verstoßen sie auch gegen Bauvorschriften.
Auch die Leistung ist nicht optimal. Um beispielsweise die Auswirkungen von Lärm zu kontrollieren, sollten Kabelleiter der Kategorie 6A senkrecht und randomisiert sein. Gefälschte Kabel werden jedoch möglicherweise nicht auf diese Weise konstruiert, und ihre Leistung kann dies widerspiegeln.
Mythos 5: Die Füllung der Wege und die Kapazität der Wege sind gleich.
Realität: Füllmenge und Kapazität sind unterschiedlich – und es ist wichtig, diesen Unterschied zu verstehen.
Zunächst ist es wichtig zu beachten: Ohne ausreichend Kontext kann Ihnen eine Branchentabelle oder ein Rechner niemals mit Sicherheit sagen, wie viele Kabel in ein Kabelrinne Oder durch eine Leitung. Stattdessen hängt die Antwort von Faktoren ab wie:
- Umgebungstemperatur
- Biegungen im Weg oder in der Leitung
- Kabeldurchmesser und -geometrie
- Reibungskoeffizient des Kabels bzw. der Kabel
- Feuchtigkeit
- Länge der Leitungsführung oder des Kanals
- Strombelastbarkeit der Kabel im Bündel
- Zugrichtung
- Zielfüllgrad (z. B. 40 % oder 30 %?)
Sie müssen diese Dinge wissen, bevor Sie bestimmen können, wie viele Kabel in den Pfad passen.
Es ist auch wichtig zu verstehen, dass „Wegfüllung“ oft versehentlich verwendet wird, um „Wegkapazität“ zu beschreiben.
Wenn Sie von „Füllung“ sprechen, meinen Sie wahrscheinlich „Kapazität“. Die Kapazität des Kabelkanals ist das, was wirklich zählt: Sie bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kabelkanals, Kabel aufzunehmen, von der Mindestanzahl (Null) bis zur Höchstanzahl. (Auch wenn die Kapazität der heutigen Installation möglicherweise nicht erreicht wird, ist die Kenntnis der maximalen Anzahl für die zukünftige Planung wichtig.)
Die „Füllung“ des Pfads bezieht sich darauf, wie „voll“ der Pfad wirklich ist (wie viel von der Wanne oder Leitung „voll“ ist). Wie viel ein Pfad aufnehmen kann, hängt von seiner Kapazität ab und wird von mehreren Faktoren beeinflusst: Art der Anwendung, zukünftiger Bedarf, Umgebungstemperatur usw.
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zur Kabelinstallation
Haben Sie durch das Lesen dieses Blogs etwas Neues gelernt? Das haben wir uns schon gedacht! Noch mehr Erkenntnisse dieser Art können Sie gewinnen, indem Sie sich hier den gesamten Podcast „Let’s Talk Cabling“ anhören .
Belden leitet gerne solche Diskussionen innerhalb der Branche und beteiligt sich am Austausch. Es gibt uns die Möglichkeit, Anekdoten und Erkenntnisse zu teilen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit besser zu machen.
Haben Sie weitere Fragen zu diesen Themen? Schicken Sie mir eine Nachricht.
Passende Ressourcen:
Über den Autor
Henry Franc
Field Applications Engineer
Mit seinem Schwerpunkt auf der Konzeption, Planung und dem Bau von Rechenzentren fungiert Henry Franc als vertrauenswürdiger Berater für große oder komplexe Projekte in allen Branchen. Er bewertet die Geschäftsanforderungen der Kunden und findet die besten Technologieoptionen, um diese zu erfüllen. Außerdem wurde er von seinen Branchenkollegen zum stellvertretenden Vorsitzenden des TR42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee gewählt.