Intelligente Gebäude

Wie Integratoren auf 4 Arten von der wachsenden Glasfasernachfrage betroffen sind

Ron Tellas

Wenn Sie in die Zukunft der Wirtschaft blicken, gibt es viel zu bedenken: fortschrittliche Robotik, maschinelles Lernen, Gestenerkennung, autonome Fahrzeuge, virtuelle Realität usw. Diese Anwendungen werden mehr Bandbreite, mehr Daten und mehr Geschwindigkeit erfordern – was alles darauf hindeutet, dass mehr Glasfaser benötigt wird.

 

Die Nachfrage nach Glasfaser war noch nie so groß. Es wird immer häufiger – und in neuen Arten von Anwendungen – implementiert, weil es unbegrenzte Bandbreite, integrierte Sicherheit, Immunität gegen EMI/RFI-Störungen und die Fähigkeit zur Bewältigung großer Datenmengen bietet.

 

In der Vergangenheit war die Implementierung von Glasfaserkabeln in der Regel einem ganz bestimmten Zweck vorbehalten: dem Erstellen physischer Verbindungen zwischen Ländern und Kontinenten. Im Laufe der Zeit etablierte sich die Nutzung von Glasfaserkabeln jedoch für Verbindungen zwischen Städten und Regionen – und dann auch, um Campus und Gebäude zu verbinden.

 

Heute wird Glasfaser noch mehr lokalisiert. Man findet sie in Greenfield- und Brownfield-Anwendungen als Teil von gebäudeinternen Backbones und Rechenzentren, in hochmodernen Stadien und Arenen sowie in aktuellen Broadcast-Umgebungen. Es unterstützt Technologien wie passive optische Netzwerke (PONs), 5G, verteilte Antennensysteme (DASs) und AV. Und es gibt noch viele weitere Anwendungsfälle für Glasfaser.

 

In der Branche gibt es beispielsweise einen Trend namens "Fiber Deep", bei dem Kabel- oder Direct-Broadcast-TV-Systeme und -Betreiber die Glasfaser tiefer in das Netz einbringen, um OTT-Inhalte näher an die Kunden zu bringen. Dies bereitet sie darauf vor, in Zukunft mehr FTTx-Dienste anzubieten und bietet ihren Kunden einen hervorragenden Service und geringere Latenzzeiten.

 

Da immer wieder neue Anwendungsfälle auftauchen, gibt es vier Dinge, die Integratoren über die Auswirkungen von Glasfaser auf ihre Arbeit wissen müssen.

 

1. Für die Installation von Glasfaser werden viel mehr Techniker benötigt

Es gibt zwar einige Ähnlichkeiten zwischen der Implementierung von Glasfaser- und Kupferkabeln, aber es gibt auch einige erhebliche Unterschiede:

 

  • Glasfaserkabel funktionieren anders als Kupferkabel. Kupfer überträgt Signale in Form von elektrischen Impulsen, während Glasfaser Signale in Form von Lichtimpulsen überträgt.
  • Für Glasfaserkabel wird eine andere Fachsprache als für Kupferkabel verwendet (z. B. „Steckverbinder und Adapter“ im Vergleich zu „Buchsen und Stecker“).
  • Glasfaserkabel sind empfindlicher als Kupferkabel und müssen daher anders behandelt werden, um Schäden bei der Installation zu vermeiden.
  • Sauberkeit ist bei der Glasfaserinstallation wichtig. Eine unsaubere Verbindung kann die optische Signalstärke reduzieren.

 

Da immer mehr Unternehmen auf Glasfaser setzen, um datenintensive Anwendungen wie künstliche Intelligenz, Automatisierung und virtuelle Realität zu unterstützen, werden Integratoren mehr qualifizierte Techniker und Installateure benötigen, um Glasfasersysteme zu installieren.

 

In der Telekommunikationsbranche zum Beispiel wird vorausgesagt, dass allein die Verbreitung von Glasfaser-Breitbandnetzen und 5G bis zum Jahr 2025 den Bedarf an 850,000 zusätzlichen Glasfasertechniker-Jobs erzeugen wird!

 

Möglicherweise wollen Sie nicht nur mehr Mitarbeiter einstellen, sondern auch nach Glasfaserlösungen suchen, die schneller und einfacher zu installieren sind, damit Ihre Techniker mehr in kürzerer Zeit erledigen können.

 

2. Die Anzahl der Glasfaserverbindungen wird steigen

Die Zahl der Glasfaseranschlüsse ist von Dutzenden in einem Projekt auf Hunderte, Tausende und noch viel mehr gestiegen. Belden war zuletzt an einem Rechenzentrumsprojekt beteiligt, bei dem die Anzahl der Stränge in die Millionen ging.

 

Je mehr Glasfaserkabel implementiert werden, desto mehr Verbindungen werden folgen. Da die Anzahl der Verbindungen wächst, ist ein effektives Management der Glasfaserkabel unerlässlich, um die Verfügbarkeit und eine effektive Wartung sicherzustellen. Andernfalls können die Dinge sehr schnell überwältigend sein (und auch sehr chaotisch werden).

 

Die Suche nach Lösungen zur Unterstützung einer hohen Anzahl von Glasfasern, die gleichzeitig skalierbar sind (d. h. die Möglichkeit bieten, in Zukunft noch mehr Glasfaserverbindungen zu unterstützen), wird entscheidend sein, damit Ihre Kunden die Verfügbarkeit aufrechterhalten und mit der Nachfrage Schritt halten können.

 

3. Weitere Glasfaseroptionen werden verfügbar sein

Es sollte schnell offensichtlich werden, dass im Zusammenhang mit Glasfaserkabeln eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen werden muss. Glasfaserkabel unterscheiden sich beispielsweise durch:

 

  • Konstruktion: ummantelt, gepanzert, Vollader, Bündelader , etc.
  • Strangzahl: von Einzelstrang bis sehr hoch (1.728 oder mehr)
  • Bewertungen: Plenum, Riser, Freileitung, Erdverlegung, etc.

 

Sie können auch Lösungen finden, die für spezielle Anwendungen hergestellt wurden, bei denen viel Flexibilität, extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, kleine Räume usw. eine Rolle spielen – oder für Projekte, die die Fähigkeit erfordern, Leistung und Daten über ein einziges Glasfaserkabel (Hybridfaser) zu liefern.

 

In dem Maße, wie sich neue Anwendungsfälle für Glasfaser entwickeln, werden auch neue Lösungen entstehen.

 

Die OptiTuff™ Mini-Glasfaserkabel von Belden beispielsweise verwenden ein fortschrittliches, robustes thermoplastisches Material als kostengünstige, qualitativ hochwertige Alternative zu herkömmlichen metallbewehrten Kabeln. Sie sind die einzigen Kabel, die die Langlebigkeit von metallgepanzerten Lösungen mit der Leistung und Installationsfreundlichkeit von nicht gepanzerten Lösungen kombinieren.

 

Unser flexibles Flachbandkabel stellt die höchste verfügbare Verbindungsdichte zur Verfügung und bietet gleichzeitig einen geringen Außendurchmesser und eine hervorragende Flexibilität, wodurch es insbesondere in engen Bereichen und schmalen Kanälen schneller und einfacher zu handhaben ist als herkömmliche Flachbandkabel.

 

4. Die Entwicklung neuer Glasfasertechnologien wird fortgesetzt

So wie sich die Anwendungsfälle für Glasfaser verändern, wird sich auch die Glasfasertechnologie verändern. Wir hören von Diskussionen in der Branche über die neuesten Entwicklungen wie:

 

  • Neue Polaritätskomponenten und Methoden
  • Kleinere Zwei-Faser-MDC-Steckverbinder
  • Neue MMC-Multifasersteckverbinder
  • Multicore-Glasfaserkabel, die mehrere Adern in derselben Hülle enthalten
  • Nutzung der Silizium-Photonik für die Kommunikation über Glasfaser

 

Weitere Innovationen werden derzeit noch im Labor geprüft und können daher noch nicht für Planungszwecke berücksichtigt werden. Sie werden sich in nächster Zeit nicht in unsere Richtung entwickeln – aber sie sind immer noch eine gute Erinnerung daran, dass sich Glasfasern ständig verändern.

 

 Erfahren Sie mehr über die Zukunft der Glasfaserverkabelung. Hören Sie sich unser neues Webinar an, in dem wir untersuchen, wie Glasfaser funktioniert und welche Komponenten erforderlich sind, um eine leistungsstarke Glasfaserverkabelungslösung zu erstellen und zu errichten.

 

 

ÄHNLICHE BEITRÄGE:

 

Eine platzsparende Möglichkeit, große Mengen an Glasfasern zu verwalten

Glasfaser oder Kupfer: Wann Sie welches Kabel wählen sollten

5 Einzigartige Vorteile von Glasfaserkabeln