Intelligente Gebäude

Top Trends im Fußballstadion-Design

Christine Williamson

Heutzutage sind Stadien aller Art mehr denn je auf der Suche nach Möglichkeiten, die Fans aus ihren Wohnzimmern zu locken, um an spannenden und aufregenden Erlebnissen teilzuhaben.

 

Fußballstadien sind ein gutes Beispiel dafür, wie dies umgesetzt wird. Laut Commissioner Don Garber in einer Rede zur Lage der Liga ist die Major League Soccer verpflichtet, schnell expandierend seine Liga in den Vereinigten Staaten durch den Bau weiterer reiner Fußballstadien.

 

Laut Telemundo Deportes, einer Programmabteilung von NBC Sports, ist Fußball die am schnellsten wachsende Sportart in den Vereinigten Staaten. Heutzutage bezeichnen sich mehr Erwachsene als Fußballfans als früher und immer mehr Kinder spielen in der Schule Fußball.

 

Unser Team von Experten für Stadien und Veranstaltungsorte ist an vielen Fußballstadion-Designprojekten beteiligt und gibt uns einen genauen Einblick in das, was’ bringt Fans zusammen.

 

Das Q2 Stadium in Austin, TX, ist ein großartiges Beispiel dafür, wie das Design von Fußballstadien die Menschen aus ihren Wohnzimmern und näher an das Geschehen auf dem Spielfeld bringen kann.

 

Attraktive Umgebungen schaffen

Bill Mulvihill, Managing Director und Leiter der Sports and Entertainment Group bei der U.S. Bank, ist der Meinung, dass für die nächste Generation von Stadien und Arenen, einschließlich Fußballstadien, kleinere, intimere Spielstätten geplant sind.

 

Genau das war der Plan für das Q2 Stadium, als der Austin FC seine neue Spielstätte baute. Der 260 Millionen USD teure Veranstaltungsort mit 20.500 Sitzplätzen befindet sich auf einem 24 Acre großen Gelände. Dieser ist von einem Amphitheater und einer Bühne sowie anderen Außenanlagen umgeben.

 

Das Ziel war’ t, um ein weiteres Megastadion zu bauen. Stattdessen bestand das Ziel bei der Gestaltung dieses Fußballstadions darin, eine zwanglose, entspannte Atmosphäre zu schaffen, die die Persönlichkeit der Mannschaft, ihrer Fans und der lokalen Bevölkerung von Zentraltexas widerspiegelt. Von kuratierten Kunstwerken und handgemalten Wandgemälden bis hin zu gemütlichen Sofas und Lounge-Bereichen nennt Designer Gensler es ein “ Speakeasy-Design” und eine Ode an Austin.

 

Alles miteinander verbinden

Das technisch fortschrittliche Design des Fußballstadiums bringt die Fans des FC Austin durch hochauflösende LED-Anzeigen und doppelseitige Zeltanzeigen, die Live-Videos, Sofortwiederholungen, Statistiken und Spielinformationen, Animationen und Sponsorenbotschaften anzeigen und von überall aus zu sehen sind, ganz nah ans Geschehen. Dies ermöglicht den Fans einzigartige Erlebnisse überall im Stadion— von der zweistufigen Außenterrasse bis hin zu Einzelsitzplätzen.

 

Digitales Ticketing und mobiles Bestellen und Bezahlen gehören ebenfalls zum Q2 Stadium-Erlebnis: Der Veranstaltungsort’ Wir akzeptieren kein Bargeld oder physische Spieltickets. Über eine mobile Stadium-App können die Fans die Speisekarten der Anbieter durchstöbern, Bestellungen aufgeben und Speisen und Getränke bezahlen – von klassischen Snacks wie Hot Dogs und Popcorn bis hin zu asiatischen, gegrillten und mexikanischen Spezialitäten.

 

Da ein Großteil des Zuschauererlebnisses in diesem Fußballstadion von der Verbindung abhängt, verfügt das Q2 Stadium über ein verteiltes Mobilfunk-Antennensystem (DAS) und ein Wi-Fi-6-System. Als das Stadion im Jahr 2021 seine Türen öffnete, waren die Mobilfunkanbieter’ t Bereitstellung von Diensten auf dem DAS. Alle 20.000 Fans verließen sich ausschließlich auf das Wi-Fi 6-System, das durch Belden-Verkabelung und -Verbindungstechnik unterstützt wurde.

 

Komfort für Fans

Selbst die größten Fans sitzen nicht gern bei Temperaturen um 40 Grad Celsius in der prallen Sonne.

 

Heute’ Die Open-Air-Fußballstadien versuchen auf verschiedene Weise, die Auswirkungen von Sonne und Hitze zu verringern. Das Design des Stadiums Q2 zeichnet sich durch offene Ecken aus, wodurch der Wind durch das Stadium wehen kann. Zahlreiche Sitze sind aus atmungsaktivem Netzgewebe gefertigt, und das Dach bietet Schutz vor der Sonne, so dass der Komfort der Fans stets gewährleistet ist.

 

Darüber hinaus bietet ein klimatisierter Bereich mit Fernsehern, Speisen und Getränken Platz für diejenigen, die das Spiel drinnen erleben, aber dennoch am Geschehen auf dem Spielfeld teilhaben möchten.

 

Teil eines großen Ganzen sein

Neue Fußballstadien sind oft so konzipiert, dass sie Teil von Gebieten mit gemischter Nutzung sind, die einen regelmäßigen Besucherstrom ermöglichen. Fans können in der Nähe bleiben, vor und nach dem Spiel einkaufen, einen Happen essen und sogar offene Bereiche und Wege nutzen, was ein unverwechselbares Erlebnis schafft, das’ Es geht um mehr als nur Fußball.

 

Das Q2 Stadium befindet sich in der Nähe des Verde Square, eines neuen Mischnutzungsprojekts in Austin, TX, das Büros, Wohnungen, Hotels, Restaurants und Geschäfte vorsieht.

 

Ein ganzjähriges Ziel schaffen

Obwohl die Stadien in erster Linie für Fußball konzipiert sind, sind viele auch als 365-Tage-Ziele konzipiert.

 

Wenn es keine’ ta Spiel, Q2 Stadium ist für die Öffentlichkeit für Veranstaltungen geöffnet, von Musikkonzerten bis hin zu Bauern’ Märkte und Feste. Außerdem bietet es Platz für Geschäftsveranstaltungen und Konferenzen, Hochzeiten und andere private Zusammenkünfte.

 

Um mehr über das Design des Q2 Stadiums—und die Netzwerkinfrastruktur zu erfahren, die die Einbindung und Interaktion der Fans unterstützt—lesen Sie unsere aktuelle Fallstudie.

 

 

VERWANDTE LINKS:

 

Q2 Stadium, Austin Texas

Climate Pledge Arena vereint technologisch fortschrittlichen Sport & Nachhaltigkeit

Ist Ihr Stadium bereit zur Unterstützung von 5G-Funktionen?